DSO Quad:校准
校准包括以下部分:
- 
直流校准,包括: 
- 
零偏移 
- 
增益 
- 
交流校准(斜率响应、过冲) 
- 
对于 1 ... 10V/div 
- 
对于 50 ... 500mV/div 
- 
对于 x10 探头 
零偏移
此校准几乎是自动完成的。DSO 应处于正常工作温度,因此您应该提前至少打开约 10 分钟。在“保存/调用”菜单中选择“Calibr”(“方形”按钮,滚动到最后一项,按 -/+ 按钮)后,系统会要求您将 CH_A 输入短接到 GND。如果您使用探头,应将其设置为“x1”模式,而不是“x10”。通过按“方形”按钮启动。几秒钟后完成,并等待增益校准的第一步。如果您不想在此处进行增益校准,可以通过导航器的“右箭头”浏览所有范围,而无需使用 -/+ 调整任何内容。然后您可以重复(方形按钮)或通过导航器的“右箭头”进入“下一步操作”,并对 CH_B 进行零调整。附加信息:即使输入电压为零,实际放大器的输出也会有一个小的非零值。而且如果更改范围的电阻器,这个值也会发生变化。在此处为每个范围评估零偏移值,并在未来通过数字部分加/减该偏移值进行校正。
增益校准
增益校准需要额外的外部硬件!在每个范围内,需要施加一个已知的直流电压,约为满量程范围的 80 ... 100%。例如,“满量程范围” 50mV/div * 6 div = 0.3V 或 10V/div * 6 div = 60V。因此,您需要以下电压:
0.25... 0.3 V 对于 50mV/div 范围
0.5 ... 0.6 V 对于 0.1V/div 范围
1.0 ... 1.2 V 对于 0.2V/div 范围
2.5 ... 3.0 V 对于 0.5V/div 范围
5.0 ... 6.0 V 对于   1V/div 范围
10  ... 12  V 对于   2V/div 范围
25  ... 30  V 对于   5V/div 范围
50  ... 60  V 对于  10V/div 范围
我建议使用一些电阻器作为分压器,并使用电压万用表测量电压。请注意,非常便宜的万用表通常不准确。但价格在 25 ... 40 欧元(或美元)的万用表应该足够准确。较低的电压可以例如从 USB 充电器获取,或者您可能有例如 12V 电源或 19V 笔记本电源。50 ... 60V 可能是最难获得的。但您可以仅校准较小的范围,并在较高范围内保持较差的精度。对于较高电压的可能解决方案是使用 DC/DC 转换器,例如两个 5V 转 24V 转换器,每个价格约为 5 欧元。输出电流 5mA 即可。一种可以用 5V 供电的完整电路可能如下所示:[[1]] 给定的输出值可能会因输入电压和电阻器公差而有所变化。但会在上述所需范围内。注意: 54V 是危险电压!
使用此设备,您可以将万用表和 DSO 的通道逐步连接到该电路的输出,并使用 -/+ 调整 DSO 值与万用表值相同。
交流校准
虽然直流校准是在 DSO 的数字部分中应用的,但交流校准是通过更改硬件中一些电容器的值来完成的。电容器的分压比需要与电阻器的分压比匹配。
。
Quad DSO 的校准过程已经描述,例如在这里:[2] 它使用内置的方波输出。对于 Ch_A,首先将探头设置为 x1,并在 1V/div 范围内调整 A1 (=C5A)。然后在 500mV/div 范围内调整 A2 (C3A)。然后再次检查 A1 设置,然后再次检查 A2,因为每个设置都会稍微影响另一个。最后将探头设置为 x10,选择合适的范围并调整 A3。
另请参阅
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。