DSO Quad 手册(社区版)

DSO Quad 是一款便携式示波器。它在小巧的外壳中集成了许多出色的功能:
-
2 个数字输入(最大 3.3V,设计的二极管允许更高电压,但需要升级)。数字探头未包含。
-
信号发生器输出,10 Hz-20kHz 模拟或 10 Hz-100kHz 数字(升级后可实现 8 MHz 数字输出)。
-
自动、正常、单次、扫描和自由运行触发模式。
如果这是您第一次使用 DSO Quad,请阅读 入门指南 部分。
规格 部分包含有关 DSO Quad 功能的所有详细信息。
注意:DSO Quad 目前是一个 BETA 产品。这意味着产品仍存在显著的硬件和软件问题。本手册已尽力准确描述当前产品。然而,本手册不提供任何形式的保证。
为什么需要另一本手册?
Seeedstudio 的官方手册可以在 这里 下载。我在业余时间开始了这个页面项目,以回答我第一次使用 DSO Quad 时遇到的所有问题。
如果您想知道以下问题,这本手册可能会有所帮助:
-
如何安装电池?(我担心我的电池可能装反了!如何确认?)
-
如何打开背盖?
-
如何打开设备?
-
充电指示灯的含义是什么?
-
如何升级固件?
-
如何测试设备?
-
按钮的功能是什么?
我觉得这些内容都应该集中在一个地方——一本手册——于是我不断完善,直到形成现在的样子。
其他 Seeedstudio 文档
入门指南
当您收到 DSO Quad 时,您应该会看到如下物品:

(这是锂聚合物电池,仍在静电袋中)
安装电池
-
首先,确保 DSO Quad 的开关处于 关闭 状态:

-
将 DSO Quad 拿在手中,使背面文字正面朝上,如图所示:

-
将背盖向左滑动:

-
背盖应轻松脱落,露出空的电池腔:

注意: 有报告称存在反极性电池。如果不纠正,这将损坏您的充电电路。 请仔细检查红色和黑色电线的正确排列。 -
检查红色电线是否靠近 DSO Quad 的外侧。黑色电线应在内侧。

-
如果您的电池连接错误,请勿插入! 请访问 此论坛帖子 寻求帮助。
-
如果您的电池连接正确,请将电线穿过左侧的夹子:
-
将背盖滑回原位。 紧握左侧,同时将盖子向右滑动。请参阅 http://www.flickr.com/photos/seeedstudio/5807556545/in/photostream/ 观看演示。
-
将 DSO Quad 竖直放置并连接 USB 电缆。您应该会看到红色“充电”LED。首次使用前,请至少充电 1 小时。红色“充电”LED

- 请将固件 更新至最新版本。
LED 指示灯和电源模式
DSO Quad 通过连接 USB 电缆充电。LTC4054 电池控制器在电源开关打开时不会充电。以下表格对此进行了最佳解释:
| 电源开关 | USB 电缆 | 电池 | 您看到的内容 | DSO Quad 电源模式 |
|---|---|---|---|---|
| 关闭 | 未连接 | 空闲 | LED 关闭,显示屏关闭 | 已关闭电源 |
| 打开 | 未连接 | 放电 | LED 关闭,显示屏打开 | 正常(已开机) |
| 打开 | 未连接 | 放电 | 绿色 LED 打开,显示屏关闭 | 节能模式:600 秒无按键操作后屏幕熄灭 |
| 打开 | 未连接 | 空 | LED 关闭,显示屏关闭 | 无电池,已关机。请连接 USB 电缆:电池需要充电 |
| 打开 | 连接到 5V/500mA USB | 空闲 | 红色 LED 打开,显示屏打开 | 已开机,开机时电池不会充电 |
| 关闭 | 连接到 5V/500mA USB | 充电中 | 红色 LED 打开,显示屏关闭 | 已关机,电池充电中 |
| 关闭 | USB 端口未供电* | 空闲 | LED 关闭,显示屏关闭 | 已关机,无法充电 |
| 关闭 | 连接到 5V/500mA USB | 满电 | LED 关闭,显示屏关闭 | 已关机,电池已满 |
| 关闭 | 连接到 5V/500mA USB | 未安装电池 | 红色 LED 微亮,显示屏关闭 | 已关机,未安装电池 |
*** USB端口未供电:** 如果您的 DSO Quad 无法充电,可能是 USB 端口的问题。以下是一些故障排除提示:
-
请确保 USB 数据线正确连接。
-
请尝试使用电脑上的其他端口。有些 USB 集线器可能无法提供足够的电力,尤其是当多个设备同时连接时。
-
请尝试在另一台电脑上的不同端口。有些笔记本电脑在进入睡眠模式时可能会关闭 USB 端口的电源。
固件更新
DSO Quad 有多个版本,每个版本的固件都不同。请仔细确认您的硬件型号。当您首次打开 DSO Quad 时,请查看硬件版本。将您看到的内容与以下表格进行比较:
在此处查看最新固件:DSO Quad Building Firmware
以下是与 FPGA(DFU,SYS,APP) v2.7.2 特别合同下的最新固件。
| 启动屏幕 | 硬件版本 | 出厂固件 | 最新固件更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | APP 2.53 SYS 1.52 FPGA 2. | APP P1.00 SYS B1.52 FPGA 2.61 | Seeed Studio 发货此版本。 此固件具有更好的 GUI! (此外,2.7 的出厂固件经常冻结,因此强烈推荐此固件) ![]() | |
| 2.6 | APP 2.33 SYS 1.33 FPGA 2.5 | APP 2.53 SYS 1.52 FPGA 2.61 Seeed Studio 发货此版本 ![]() 2.2 APP SYS 1.02 | APP 2.34? SYS 1.32? | |
| 版本 2.2 的设备仅提供给 Beta 测试人员,并提供免费升级到 2.6。此版本将不再接收任何进一步的软件更新。 |
您可以在以下链接找到更多信息:https://forum.seeedstudio.com/viewtopic.php?f=22&t=1929。
固件源代码可在此处获取。注意: Seeed Studio 不建议您自行创建 FPGA 固件,因为可能会损坏硬件。
校准
DSO Quad 在首次使用前需要校准,并且在长时间使用后应重新校准。需要校准的两个参数是增益和偏移(直流偏移)。
旧版 GUI(应用版本 2.x)
-
偏移校准
-
按住标有方形的按钮 2 秒,校准“电子表格”将出现。
-
将每个框中的值调至 0。通过向左/向右旋转最右侧的“导航”开关上下移动。通过点击最右侧的“导航”开关移动列。
-
如果某些条目未更改,则取消校准。或者,在每个级别校准后保存校准。按照顶部的说明操作。
-
-
增益校准
- (请参阅常规手册)
新版 GUI(硬件 2.7,应用版本 P1.00 及以上)
(我不确定版本编号的情况,可能是测试版或预览版,但我不清楚)
-
偏移校准
-
按一次方形按钮。
-
在菜单中选择“Calibrat”。
-
按照说明操作。
-
更多详情请参阅:DSO Quad:Calibration
注意:我注意到当连接或断开微型 USB 电源时,校准结果会有所不同。因此,请按照您最常使用的方式进行校准。
-
增益校准
- (请参阅常规手册)
使用 DSO Quad
最重要的开关是右侧的两个旋转开关。最右侧的开关是“导航”开关,用于更改当前用户界面中正在闪烁的主要部分。另一个开关是“子菜单”开关,用于更改伏特/格(Volts/div)、微秒、触发位置等。
每个开关都可以向左或向右旋转,并可以像按钮一样按下。
主屏幕包含以下模块:
| 标题 | 模块描述 |
|---|---|
| RUN/HOLD | 暂停示波器并重新开始运行 |
| CH(A) | 青色的图形和测量值 |
| CH(B) | 黄色的图形和测量值 |
| CH(C) | 紫色的图形和测量值 |
| CH(D) | 绿色的图形和测量值 |
| SCAN | 棕色的 SCAN/AUTO/NORM(正常)/SINGL(单次)/NONE 触发模式 |
| 信号发生器 | 蓝色的数字和模拟“波形输出” |
| 触发器 | 所有触发电平(针对 CH(A) 到 CH(D))以及触发模式 |
| YPOS | YPOS |
| V1 | V1 |
| V2 | V2 |
| 水平滚动条 | 水平滚动条 |
| T1 | T1 |
| T2 | T2 |
| XPOS | XPOS |
| Delta V | V1 和 V2 标记之间的差值 |
| Delta T | T1 和 T2 标记之间的差值 |
| 实时测量 | 可定制的测量读数。例如,Vbt、FPS、Vdc、RMS、Max、Min、Vpp、FRQ、DUT、CIR、TL、TH |
测量电压
Vmax、Vmin、Vpp、Vdc(平均电压)、Vrms(sqrt(average(V*V)))
规格
采样范围:0.1 微秒 - 1 秒
数字输入带宽:相关论坛帖子
定义
| Vpp | 峰值到峰值电压 |
|---|---|
| x1 探头 | 测量低电压信号。不要超过 80Vpp,否则可能会损坏您的 DSO Quad。(可用作低阻抗探头。) |
| x10 探头 | 测量高电压信号。不要超过 400Vpp,否则可能会损坏您的 DSO Quad。(可用作高阻抗探头。) 注意屏幕上的值是输入值的 1/10,因此请在脑海中乘以 10。 |
| ... | ... |
要求
DSO Quad 可以通过任何普通 USB 端口充电。请在使用前至少充电 1 小时。
DSO Quad 固件会进行快速的 USB 断开-重新连接以执行“实时”固件更新。这种方法与 Mac OS X 或 Linux 不兼容。有关更多信息,请参阅相关论坛帖子。请参阅 DSO Quad 构建固件 了解如何从 Linux 升级固件。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。