Skip to main content

Dfu-util

使用 dfu-util 更新固件

您需要 dfu-util 0.5 或更高版本才能将 dfu 文件下载到 DSO Nano。 较旧版本的 dfu-util 将无法正常工作。DSO Nano 和许多其他基于 ST Micro 微控制器的设备使用 ST Micro 自己的 DFU 扩展 (DfuSe),这些扩展与 DFU 标准不兼容。

您可以在 Tormod 的 PPA 中找到适用于 Ubuntu 10.04 的 dfu-util 0.8 包。只需下载并安装正确的 .deb 包即可。该包在任何后续版本的 Ubuntu 或 Debian 不稳定版中也应该可以正常安装。对于其他操作系统,您可能需要按照 dfu-util 官方主页上的说明自行构建 dfu-util。

要将 .dfu 固件文件从您的计算机下载到 Nano,请运行以下命令:

dfu-util -a 0 -D your-firmware-file.dfu

您可能需要重复运行几次直到成功。如果出现“权限被拒绝”错误,请在命令行前加上 "sudo"。 不要忘记对所有需要的固件文件(APP 和 LIB)重复运行该命令。

将非 DfuSe 文件下载到 DfuSe 设备(高级)

标准 DFU 设备将接受来自计算机的原始二进制文件,并将其加载到闪存中的正确位置。 另一方面,对于 DfuSe,地址由 .dfu 文件指定,计算机必须告诉设备将其加载到哪里。

因此,要将原始二进制文件下载到 DfuSe 设备,您需要知道目标地址。

例如,要下载原始二进制文件(如果您正在开发):

dfu-util -a 0 --dfuse-address 0x08004000 -D your-lib.bin
dfu-util -a 0 --dfuse-address 0x0800C000 -D your-app.bin

如何从源码构建 dfu-util

请参阅 dfu-util 官方主页上的构建说明

链接

原始论坛帖子和讨论:

官方主页:

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...