下载 Arduino 并安装 Arduino 驱动程序

下载 Arduino 环境
现在 Arduino IDE 可用于 Windows、Mac OS X 和 Linux。请点击下面的按钮下载。
](https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
我们建议使用最新版本的 Arduino IDE。
设置 Arduino IDE
对于 Windows 和 Mac OS X
下载相应的软件,点击 setup.exe,然后按照说明操作即可。
对于 Linux
请访问
将 Seeeduino 连接到 PC
使用 USB 线将 Seeeduino 开发板连接到您的计算机。绿色电源 LED(标记为 PWR)应该亮起。
安装驱动程序
在 Windows 7 上为 Seeeduino 安装驱动程序
-
插入您的开发板并等待 Windows 开始其驱动程序安装过程。几分钟后,该过程将失败。
-
通过右键单击"我的电脑"并选择控制面板来打开设备管理器。
-
查看端口(COM 和 LPT)。您应该看到一个名为"USB Serial Port"的开放端口。右键单击"USB Serial Port"并选择"更新驱动程序软件"选项。

- 接下来,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"选项。

- 最后,选择名为"FTDI USB Drivers"的驱动程序文件,该文件位于 Arduino 软件下载的"Drivers"文件夹中。

- 如果您已成功安装驱动程序,下面的对话框将自动出现。

- 您可以通过打开 Windows 设备管理器来检查驱动程序是否已安装。在端口部分查找"USB Serial Port"。

- 您也可以在 Arduino 环境中看到串行端口。

在 Windows 8 上为 Seeeduino 安装驱动程序
在使用 Windows 8 安装驱动程序之前,您应该保存正在编辑的这些文件,因为在操作过程中会有几次断电。
-
按"Windows 键"+"R"
-
输入 shutdown.exe /r /o /f /t 00
-
点击"确定"按钮。
-
系统将重启到"选择一个选项"屏幕
-
从"选择一个选项"屏幕中选择"疑难解答"
-
从"疑难解答"屏幕中选择"高级选项"
-
从"高级选项"屏幕中选择"Windows 启动设置"
-
点击"重启"按钮
-
系统将重启到"高级启动选项"屏幕
-
选择"禁用驱动程序签名强制"
-
系统启动后,您可以像在 Windows 中一样安装 Arduino 驱动程序
在 Mac OS 上为 Seeeduino 安装驱动程序
-
进入页面:https://www.ftdichip.com。
-
下载适用于 Mac OS X 版本的驱动程序,名为 2.2.18(32位)

- 打开您刚刚下载的驱动程序文件,并双击 FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkg

- 双击后,您将看到一个安装程序窗口。

- 点击"继续"。

- 如果您已成功安装驱动程序,您可以看到下面的对话框。

- 使用 Seeeduino 进行测试

添加
安装驱动程序
首先,您需要:
-
获取一根 Micro-USB 数据线
- 您首先需要一根 Micro-USB 数据线;安卓手机的数据线就可以。 如果您找不到,可以在这里购买一根。
-
连接开发板
- Seeeduino V4.2 会自动从 USB 连接到计算机或外部电源供电。使用 USB 数据线将 Arduino 开发板连接到您的计算机。绿色电源 LED(标记为 PWR)应该会亮起。
Windows 系统
此驱动程序适用于 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 和 Windows 10。
- 插入您的开发板并等待 Windows 开始驱动程序安装过程。几分钟后,尽管尽了最大努力,该过程仍会失败。
- 点击开始菜单,打开控制面板。
- 在控制面板中,导航到系统和安全。接下来,点击系统。系统窗口打开后,打开设备管理器。
- 查看端口 (COM & LPT)。您应该会找到一个名为"Seeeduino v4.2"的开放端口。如果没有 COM & LPT 部分,请在"其他设备"下查找"未知设备"。
- 右键点击"Seeeduino v4.2"端口并选择"更新驱动程序软件"选项。
- 接下来,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"选项。
- 最后,导航到并选择名为"seeed_usb_serial.inf"的驱动程序文件
- Windows 将从那里完成驱动程序安装。
Mac OSX 系统
您不需要安装任何驱动程序。
Linux 系统
Linux 系统入门
要在 Linux 上使用,请转到在 Linux 上安装 Arduino
您不需要安装任何驱动程序。
首先,您需要安装 Arduino 软件。
Q1. Arduino UNO 和 Seeeduino v4.2 有什么区别
Seeeduino v4.2 与 Arduino UNO 完全兼容。主要区别如下:
- 使用 micro USB 为开发板供电和编程
- 3 个板载 Grove 连接器
- 3.3/5V 系统电源开关
- DCDC 电路代替 LDO,效率更高
- 其他电路改进
Q2. 我无法将程序上传到 Seeeduino v4.2
请检查:
- 电源 LED 是否亮起
- 是否选择了正确的端口和开发板(Seeeduino v4.2)
- 关闭并重新打开 Arduino IDE 再试一次
Q3. 如果我有其他问题,在哪里可以找到技术支持
您可以在Seeed 论坛发布问题。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。