Seeeduino 驱动程序
安装驱动程序
在 Windows 7 上为 Seeeduino 安装驱动程序
*插入您的开发板并等待 Windows 开始其驱动程序安装过程。几分钟后,该过程将失败。
-
右键单击"我的电脑"并选择控制面板来打开设备管理器。
-
查看端口 (COM & LPT)。您应该看到一个名为"USB Serial Port"的开放端口。右键单击"USB Serial Port"并选择"更新驱动程序软件"选项。

- 接下来,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"选项。

- 最后,选择名为"FTDI USB Drivers"的驱动程序文件,该文件位于 Arduino 软件下载的"Drivers"文件夹中。

注意: FTDI USB 驱动程序来自 Arduino。但是当您为其他控制器(如 Xadow Main Board、Seeeduino Clio、Seeeduino Lite)安装驱动程序时,
您需要下载相应的驱动程序文件并保存它。然后选择您已下载的驱动程序文件。
- 如果您已成功安装驱动程序,下面的对话框将自动出现。

- 您可以通过打开 Windows 设备管理器来检查驱动程序是否已安装。在端口部分查找"USB Serial Port"。

- 您也可以在 Arduino 环境中看到串行端口。

在 Windows 8 上为 Seeeduino 安装驱动程序
在使用 Windows 8 安装驱动程序之前,您应该保存正在编辑的这些文件,因为在操作过程中会有几次断电。
-
按"Windows 键" + "R"
-
输入 shutdown.exe /r /o /f /t 00
-
点击"确定"按钮。
-
系统将重启到"选择一个选项"屏幕
-
从"选择一个选项"屏幕中选择"疑难解答"
-
从"疑难解答"屏幕中选择"高级选项"
-
从"高级选项"屏幕中选择"Windows 启动设置"
-
点击"重启"按钮
-
系统将重启到"高级启动选项"屏幕
-
选择"禁用驱动程序签名强制"
-
系统启动后,您可以像在 Windows 上一样安装 Arduino 驱动程序
在 Mac OS 上为 Seeeduino 安装驱动程序
-
进入页面:https://www.ftdichip.com。
-
下载适用于 Mac OS X 版本的驱动程序,名为 2.2.18 (32bit)

- 打开您刚刚下载的驱动程序文件,并双击 FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkg

- 双击后,您将看到一个安装程序窗口。

- 点击"继续"。

- 如果您已成功安装驱动程序,您可以看到下面的对话框。

- 使用 Seeeduino 进行测试

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。