EL Shield

这个扩展板用于控制EL设备。它可以同时控制4个EL设备。控制方法就像控制LED一样简单。通过PWM驱动,它可以通过简单的程序控制每根EL线,创造出丰富多彩的效果。结合我们的EL逆变器,它可以驱动长达15米的EL线,为您的设计提供无限可能。此外,扩展板覆盖有亚克力板,增强了用户的安全性。
规格参数
- 工作电压:5V
- 逆变器接口:JST 2.0
- 控制通道接口:2P - 2.5SM插座
硬件概述

演示
这里是一个简单的演示,涉及EL扩展板、4条EL胶带和EL扩展板附带的定制逆变器。 按照下图连接所有设备。

将下面的代码上传到您的微控制器。
// EL测试代码
void setup(){
for(int i = 4; i<8; i++)
{
pinMode(i, OUTPUT);
}
}
void setEL(int ch) // 设置某个EL开启
{
for(int i = 4; i<8; i++) // 全部关闭
digitalWrite(i, LOW);
digitalWrite(ch+3, HIGH); // ch开启
}
int count = 0;
void loop()
{
setEL(count%4 + 1);
delay(200);
if(count++ == 1000)
{
count = 0;
}
}
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。