Skip to main content

Eagleye 530s

输入图片描述

Seeed 是一家经验丰富的物联网技术平台开发套件设计公司。我们最新的开发套件——Eagleye 530s,旨在帮助您开始为 Samsung ARTIK™ 物联网平台开发产品和服务。

Eagleye 530s 是一个高性能、经过测试、成本效益高且可用于生产的开发套件,它将 Samsung ARTIK™ 530s——一个 1GB 的系统模块 (SoM)——集成到一个定制的信用卡大小的板上。有关 ARTIK™ 530s 的更多信息,请点击这里。

什么是 Samsung ARTIK™?Samsung ARTIK™ 是一个预集成的物联网平台,包括企业级系统模块 (SoMs)、云服务以及端到端的安全性,用于设计和开发强大的物联网解决方案。在设计和构建物联网产品时,开发人员通常会忽视安全性的重要性。ARTIK 为 SoMs 和云集成了安全服务,使您更容易让您的产品更加安全。

如上所述,Eagleye 530s 基于 ARTIK 530s 1GB SoM,它是一个运行在 1.2 GHz 的四核 Cortex® A9,配备 4GB 闪存、硬件级安全功能以及 Linux 操作系统 (Ubuntu)。Eagleye 530s 还提供了 40 针 GPIO 和配件接口,包括 Micro SD、以太网 10/100/1000、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、蓝牙 BLE 4.2 802.15.4 和 ZigBee/Thread。它还支持完整的 HDMI、MIPI 摄像头接口、视频和音频媒体。

由于 Eagleye 530s 与许多“创客”硬件配件针脚兼容,它使 Samsung ARTIK™ 开发人员能够轻松利用广泛的“创客”配件市场,并使用现成的传感器(例如 GrovePi+、Grove 传感器)、语音识别(例如 ReSpeaker 2-mic array 和 ReSpeaker 4-mic array)、继电器、GPS、蜂窝连接等进行原型设计和构建,为企业开发人员创建功能丰富的概念验证 (PoC) 或生产就绪产品提供了许多选择。

版本​

产品版本变更发布日期
Eagleye 530s Rev1.0初始版本2018年2月28日

特性​

  • 由三星 ARTIK™ 物联网平台驱动。
  • 集成 ARTIK 530s 1GB SoM,采用四核 Cortex® A9,运行频率为 1.2 GHz。
  • 包含 40 针 GPIO 和配件接口。
  • 支持 Micro SD、以太网 10/100/1000、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、蓝牙 BLE 4.2 802.15.4 和 ZigBee/Thread。
  • 支持全 HDMI、MIPI 摄像头接口、视频和音频媒体。

规格​

参数值/范围
处理器
CPU四核 ARM® Cortex®-A9@1.2GHz
GPU3D 图形加速器
媒体
摄像头接口4 通道 MIPI CSI,最高支持 5M (1920x1080@30fps)
显示4 通道 MIPI DSI 和 HDMI1.4a (1920x1080p@60fps) 或 LVDS (1280x720p@60fps)
音频两路 I2S 音频输入/输出
内存
DRAM512MB/1GB DDR3
闪存4GB eMMC v4.5
安全性
安全元件支持点对点认证和数据传输的安全性
无线电
WLANIEEE 802.11a/b/g/n,双频 SISO
蓝牙®4.2 (BLE+经典蓝牙)
802.15.4ZigBee®/Thread
电源管理
PMIC使用板载降压转换器和 LDO 为 ARTIK 530 模块提供所有电源
接口
以太网10/100/1000Base-T MAC(需要外部 PHY)
模拟和数字 I/OGPIO、UART、I2C、SPI、USB 主机、USB OTG、HSIC、ADC、PWM、I2S、JTAG

硬件概述​

框图

接口

以下图片展示了 Eagleye 530s 的顶部和底部整体预览。

  • ⓐ 直流电源: 5V直流电源供电。

  • ⓑUSB Host 2.0接口: 具有两个USB 2.0接口。

  • ⓒ 以太网: 以太网接口基于802.3az-2010,符合节能以太网(EEE)标准。接口的最大理论速度为1000Mbps。

  • ⓓ 耳机插孔: 具有一个4针耳机插孔接口,支持立体声音频。

  • ⓔ 启动开关: 当选择“eMMc优先启动”作为启动选项时,系统将首先尝试从eMMc启动,如果失败,系统将搜索SD卡启动。如果从SD卡启动也失败,系统将尝试从USB启动。当选择SD卡启动选项时,系统首先从SD卡启动,如果失败,将继续尝试USB启动。当选择USB作为启动机制时,仅尝试USB启动。

SW402eMMc优先启动SD卡优先启动USB优先启动
1关闭关闭打开
2关闭关闭打开
3XXX
4关闭打开X
  • ⓕ HDMI: 具有一个HDMI 1.4a连接器。支持以下视频格式:

    • 480p/480i @59.94Hz/60Hz, 576p/576i@50Hz
    • 720p/720i @50Hz/59.94Hz/60Hz
    • 1080p/1080i @50Hz/59.94Hz/60Hz
  • ⓖ USB OTG: 具有一个USB OTG接口。

  • ⓗ USB UART: 具有一个USB UART接口。

  • ⓘ 用户按钮S4: 名为S4的开关,映射到GPIO 54。

  • ⓚ 电源开启指示灯: 当板子通电时,指示灯将亮起。

  • ⓛ 电源输入指示灯: 当板子接收到电源时,指示灯将亮起。

  • ⓜ SD卡插入指示灯: 当SD卡插入板子时,指示灯将亮起。

  • ⓝ 用户按钮S3: 名为S3的开关,映射到GPIO 50。

  • ⓞ MIPI CSI: MIPI CSI接口可以支持静态分辨率为5百万像素或动态分辨率为1080P的视频捕捉。

  • ⓟ ANT(802.11): 如果需要802.11或蓝牙®功能,需安装随Eagleye 530s附带的天线。

  • ⓠ 复位: 板子复位。

  • ⓡ 电源: 一旦电源开关打开,按下电源按钮(S1)约1秒。

  • ⓢ ANT(802.11): 如果需要802.11或蓝牙®功能,需安装随Eagleye 530s附带的天线。

  • ⓣ 用户引脚: 为了使其成为多功能控制和监控设备,Eagleye 530s提供了许多可编程信号引脚。这些引脚可以直接处理诸如控制继电器、生成模拟电压和监控模拟传感器的任务,以及涉及并行和串行通信的复杂任务,与更复杂的控制和传感器设备交互。

  • ⓤ ANT(Zigbee): 如果需要Zigbee功能,需安装随Eagleye 530s附带的天线。

  • ⓥ 电源开关: 通过选择跳线JP1和JP2,可以选择电源来源。当使用DC-5V适配器供电时,跳线JP2将放置在3-4位置并连接。当跳线JP1处于1-2位置时,电源由USB-UART提供。当Eagleye 530s使用外部电源适配器时,请确保使用5V-2.5A适配器,插头规格为2.1x5.5mm。

warning

切勿同时连接两者!

  • ⓦ SD卡插槽: 具有一个支持SD3.0的SD卡接口。

  • ⓧ JTAG: 具有一个JTAG接口。

机械图纸

note

机械图纸所有尺寸单位为[毫米]。

应用创意​

  • DIY
  • 物联网与智能家居
  • 机器人

入门指南​

开箱演示

本节将介绍如何通过在开发PC上设置串行连接并启动 Eagleye 530s 开发环境来开始使用您的 Eagleye 530s 开发环境。

硬件

  • 步骤 1. 将电源开关(硬件概览中的编号21)设置为 USB。

  • 步骤 2. 将 USB 电缆从 PC 连接到 USB UART(硬件概览中的编号8)。

  • 步骤 3. 按下电源按钮超过1秒,我们将看到绿色/红色 LED(硬件概览中的编号10/11)亮起。

软件

与 Eagleye 530s 模块建立连接可以通过有线或无线方式完成。这里我们选择安装 PuTTY,一个免费的串行控制台。软件可以从 http://www.putty.org/ 下载。下载后,请按照以下步骤操作:

  • 步骤 4. 按以下方式设置 PuTTY 配置:
    • 将“Serial line”设置为步骤 3 中找到的 COM 端口号。
    • 将 COM 速度设置为“115200”。
    • 将连接类型设置为“Serial”。
    • 将会话保存为 Eagleye 530s。
  • 步骤 5. 选择保存的会话并点击“Open”按钮。

  • 步骤 6. 用户名和密码均为 root。
  • 步骤 7. 我们将看到如下终端界面。

操作板载 LED

  • 步骤 1. 下载 blink_led.py 或复制以下代码并粘贴到 blink_led.py 文件中。
#!/usr/bin/python

import time
import sys

print "Blink an LED"
ledpin = 159 # Blink the blue led, please change to 43 for red led

#export GPIO pin by opening file and writing the pin number to it
pinctl = open("/sys/class/gpio/export", "wb", 0)
try:
pinctl.write( str(ledpin))
print "Exported pin", str(ledpin)
except:
print "Pin ", str(ledpin), " has been exported"
pinctl.close()

#set GPIO pin to be digital output
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/direction' % ledpin
pinctldir = open(filename, "wb", 0)
try:
pinctldir.write("out")
print "Set pin ", str(ledpin), " as digital output"
except:
print "Failed to set pin direction"
pinctldir.close()

#unexport GPIO pin when we are done
def exit_gpio():
pinctl = open("/sys/class/gpio/unexport", "wb", 0)
try:
pinctl.write( str(ledpin))
print "Unexported pin", str(ledpin)
except:
print "Pin ", str(ledpin), " has been unexported"
pinctl.close()

#change GPIO pin value every 10 seconds
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/value' % ledpin
while True:
try:
pin = open(filename, "wb", 0)
pin.write( str(1) )
time.sleep(1)

pin.write( str(0) )
time.sleep(1)
pin.close()
except:
exit_gpio()
sys.exit(0)
  • 步骤 2. 运行 'python blink_led.py'
  • 步骤 3. 我们将看到 LED 闪烁。

操作板载按钮

  • 步骤 1. 下载 read_button.py 或复制以下代码到 read_button.py 文件中。
#!/usr/bin/python

import time
import sys

print "Toggle a button"
buttonpin = 54 # Read S4 button, please change to 50 for S3 button

#export pin 8 by opening file and writing the pin number to it
pinctl = open("/sys/class/gpio/export", "wb", 0)
try:
pinctl.write( str(buttonpin))
print "Exported pin", str(buttonpin)
except:
print "Pin ", str(buttonpin), " has been exported"
pinctl.close()

#set pin to be digital input
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/direction' % buttonpin
pinctldir = open(filename, "wb", 0)
try:
pinctldir.write("in")
print "Set pin ", str(buttonpin), " as digital input"
except:
print "Failed to set pin direction"
pinctldir.close()

def exit_gpio():
#unexport pin
pinctl = open("/sys/class/gpio/unexport", "wb", 0)
try:
pinctl.write( str(buttonpin))
print "Unexported pin", str(buttonpin)
except:
print "Pin ", str(buttonpin), " has been unexported"
pinctl.close()

#pin value changes when the button is pressed
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/value' % buttonpin
while True:
try:
pin = open(filename, "rb", 0)
print pin.read()
time.sleep(1)
pin.close()
except KeyboardInterrupt:
exit_gpio()
sys.exit(0)
  • 步骤 2. 运行 'python read_button.py'
  • 步骤 3. 我们将看到如下终端信息。
[root@artik ~]# python read_button.py
Toggle a button
Pin 54 has been exported
Set pin 54 as digital input
1
1
0
0

以太网和 Wi-Fi 网络

以下说明讨论了设置有线或无线局域网(LAN)。以太网 LAN(有线)端口始终可用。无线 LAN(WLAN)电路单独提供,可以通过连接管理器进行配置。

  • 步骤 1. 扫描无线接入点。输入以下命令。 connmanctl 以获得 > 提示符。
  • 步骤 2. scan wifi 扫描可用接入点(等待完成)。
  • 步骤 3. services 列出接入点。
  • 步骤 4. 选择一个接入点。在 > 提示符下输入以下命令。
  • 步骤 5. agent on 如果您希望连接管理器提示您输入密码。
  • 步骤 6. connect wifi_xxxx 选择所需的接入点(您可以使用 Tab 键开始并自动完成输入)。
  • 步骤 7. 如果需要,响应代理查询输入密码。
  • 步骤 8. quit 完成后退出。
  • 步骤 9. 我们以后无需重复此过程:连接将从现在开始自动进行。

以下是翻译后的内容:


这里是终端信息。

[root@artik ~]# connmanctl
Error getting VPN connections: The name net.connman.vpn was not provided by any connmanctl> scan wifi
Scan completed for wifi
connmanctl> scan wifi
connmanctl> services
*AO Wired ethernet_000000000000_cable
seeed wifi_722c1f37ca11_XXXXXXXX_managed_psk
ReSpeaker1DD346 wifi_722c1f37ca11_XXXXXXXX_managed_none
connmanctl> agent on
Agent registered
connmanctl> connect wifi_722c1f37ca11_XXXXXXXX_managed_psk
Agent RequestInput wifi_722c1f37ca11_XXXXXXXX_managed_psk
Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory ]
Passphrase? 2018seeed
connmanctl> quit
[root@artik ~]#

固件更新

  • 第一步:下载 固件,选择“ARTIK 530s 1G”的文件。
  • 第二步:使用 Etcher 工具将固件烧录到 SD 卡。
  • 第三步:将 SD 卡插入 Eagleye 530s 的 SD 卡槽。
  • 第四步:将启动开关(硬件概览中的编号 21)Pin4 切换到开启状态。
  • 第五步:将 USB 数据线从 PC 连接到 USB UART(硬件概览中的编号 8)。
  • 第六步:按住电源按钮超过 1 秒,您将看到绿色/红色/蓝色 LED(硬件概览中的编号 10/11/12)亮起。
  • 第七步:您将看到以下消息,表明固件已成功下载。

  • 第八步:请关闭开发板,移除 SD 卡,并将启动开关 Pin4 切换回关闭状态。

使用引脚编程​

Eagleye 开发板提供许多可编程信号引脚。其中一些是通用输入/输出(GPIO)引脚,其他则是用于模拟输入、脉宽调制输出和串行通信的固定用途引脚。

  • 数字输入(GPIO)——检测低电平(GND)或高电平(Vcc)的直流信号。
  • 数字输出(GPIO)——驱动直流电平(GND 或 Vcc),可以动态控制。
  • 波形输出(PWM)——通过脉宽调制电路切换直流电平,频率和占空比可动态编程。
  • 串口(I2C 和 UART)——根据行业标准协议发送和接收数据。
  • 模拟输入(ADC)——读取变化的信号电平并通过模数转换器进行处理。

Linux 内核的 sysfs 功能提供了控制和监控可编程引脚的库。详细信息请参考 文档。

以下是连接器的引脚图及其含义。

描述引脚名称引脚编号引脚编号引脚名称描述
3.3V3.3V125V5V
I2CXI2C0_SDA345V5V
I2CXI2C0_SCL56GNDGND
GPIO_161XAGPIO078XUART0_TXUART
GNDGND910XUART0_RXUART
GPIO_128XGPIO01112I2SBCK1I2S
GPIO_129XGPIO11314GNDGND
PWMPWM21516XGPIO2GPIO_130
3.3V3.3V1718XGPIO3GPIO_46
SPIXSPIO_MOSI1920GNDGND
SPIXSPIO_MISO2122PWM0PWM
SPIXSPIO_CLK2324XSPIO0_CSSPI
GNDGND2526XGPIO4GPIO_14
NCNC2728NCNC
GPIO_27XGPIO92930GNDGND
GPIO_25XGPIO63132XGPIO7GPIO_0
GPIO_26XGPIO83334GNDGND
I2SI2SLRCLK13536XADC0ADC
ADCXADC13738I2SDIN1I2S
GNDGND3940I2SDOUT1I2S

通过 Sysfs 控制 GPIO

例如,引脚 11 是 GPIO,可以用作数字输入或输出。要使用特定的 GPIO,我们首先需要将其方向(模式)设置为输入或输出,然后根据需要读取或写入。

使用板载 LED 和 使用板载按钮 教程提供了数字 I/O 引脚编程的示例。

caution

请在 LED/按钮 Python 程序中更改特定的 GPIO 引脚编号。

通过 Sysfs 控制 PWM

例如,引脚 22 是 PWM。我们可以将 LED 的 PWM 连接到 40 引脚的 PWM 和 GND。我们可以设置周期和占空比(最大限制为 1,000,000,000,单位为纳秒)。占空比应始终小于周期。

以下练习演示了使用 PWM 引脚并设置固定的闪烁频率。

  • 第一步:导出 PWM0

    echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export

    一个 pwm0 子目录被创建。(我们可以使用 echo 0 创建 pwm0,使用 echo 2 创建 pwm2。)

  • 第二步:设置属性

    • a) 设置周期(单位:纳秒)为 1 秒

      echo 1000000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
    • b) 设置占空比(单位:纳秒)为 500 毫秒

      echo 500000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
    • c) 启用 PWM0

      echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
    • d) 禁用 PWM0

      echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
  • 第三步:取消导出 PWM0

    echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/unexport

以下是关于 pwm0 的终端信息。

[root@artik pwmchip0]# echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export    # 请将此处的 0 改为 2 以使用 pwm2
[root@artik pwmchip0]# echo 1000000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period # 请将 pwm0 改为 pwm2 以使用 pwm2
[root@artik pwmchip0]# echo 500000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle # 请将 pwm0 改为 pwm2 以使用 pwm2
[root@artik pwmchip0]# echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable # 请将 pwm0 改为 pwm2 以使用 pwm2
[root@artik pwmchip0]# echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable # 请将 pwm0 改为 pwm2 以使用 pwm2

通过 Sysfs 控制 ADC

例如,针脚 36 是 ADC0。以下命令行示例展示了如何读取 ADC0 的当前值。

[root@artik dev]# cat /sys/devices/platform/c0000000.soc/c0053000.adc/iio:device0/in_voltage0_raw
0
[root@artik dev]# cat /sys/devices/platform/c0000000.soc/c0053000.adc/iio:device0/in_voltage0_raw
1211
[root@artik dev]# cat /sys/devices/platform/c0000000.soc/c0053000.adc/iio:device0/in_voltage0_raw
2027
[root@artik dev]# cat /sys/devices/platform/c0000000.soc/c0053000.adc/iio:device0/in_voltage0_raw
3017
[root@artik dev]# cat /sys/devices/platform/c0000000.soc/c0053000.adc/iio:device0/in_voltage0_raw
4095
note

如果使用针脚 37 (ADC1),请将 in_voltage0_raw 改为 in_voltage1_raw。

UART 控制

cd /sys/kernel/config/device-tree/overlays/
mkdir ttyAMA4
cd /boot/overlays
cat s5p4418-artik533-compy-serial4.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/ttyAMA4/dtbo
cd /dev
ls tty*
  • 第二步:将 UART0 的 TX/RX 连接到 USB2Serial 转接器。
针脚编号针脚名称USB2Serial 转接器
6GNDGND
8XUART0_TXRX
10XUART0_RXTX
  • 第三步:向 UART0 发送 "hello"
stty -F /dev/ttyAMA4 
echo "hello .." > /dev/ttyAMA4
  • 第四步:我们可以在串口监视器中看到如下内容。
hello ..
hello ..
hello ..

使用 ReSpeakers 麦克风​

使用 2 Mics Pi HAT

硬件

安装 2 Mics 驱动

  • 第一步:下载 Seeed-Voicecard 驱动。
[root@artik ~]# apt update
[root@artik ~]# apt install git
[root@artik ~]# git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
[root@artik ~]# cd seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# git checkout remotes/origin/artikpi -b artiki
  • 第二步:安装 Seeed-Voicecard 驱动。
[root@artik ~]# cd seeed-voicecard/
[root@artik seeed-voicecard]# mount -o remount,rw /lib/modules
[root@artik seeed-voicecard]# sudo mkdir -p /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/
[root@artik seeed-voicecard]# sudo cp snd-soc-ac108.ko.0533GS0F-44U-01Q5 /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ac108.ko
[root@artik seeed-voicecard]# sudo cp snd-soc-wm8960.ko.0533GS0F-44U-01Q5 /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8960.ko
[root@artik seeed-voicecard]# sudo depmod -a
  • 第三步:启用 2 Mics。
[root@artik ~]# cd seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# su root
[root@artik seeed-voicecard]# mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# cat seeed-2mic-voicecard-artik.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/seeed-voicecard/dtbo
[root@artik seeed-voicecard]# cp wm8960_asound.state /var/lib/alsa/asound.state
[root@artik seeed-voicecard]# alsactl --file=wm8960_asound.state restore
warning

请在重启后再次运行第三步,否则无法检测到 Seeed Voicecard。

  • 第四步:使用 arecord 列出录音设备。
[root@artik seeed-voicecard]# arecord -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
playback
dmixed
ac108
sysdefault:CARD=Audio
Artik530 raptor Audio,
Default Audio Device
dmix:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct sample snooping device
hw:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=seeed2micvoicec
seeed-2mic-voicecard,
Default Audio Device
dmix:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0
seeed-2mic-voicecard,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0
seeed-2mic-voicecard,
Direct sample snooping device
hw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0
seeed-2mic-voicecard,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0
seeed-2mic-voicecard,
Hardware device with all software conversions

捕获/播放音频

  • 使用命令行开始录音
arecord -f cd -Dplughw:1,0 /tmp/test.wav
aplay -Dplughw:1,0 /tmp/test.wav

以下是硬件设置。我们可以通过 2 Mics 的音频插孔听到播放的声音。

  • 使用 Python 开始录音

    • 第一步:通过以下命令安装 pyaudio 包

      apt install python-pyaudio
    • 第二步:使用文本编辑器(如 vi)创建此 recorder_2Mics.py 文件,该文件记录一个名为 test.wav 的 10 秒音频片段。

import pyaudio
import wave

FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 48000
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 10
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "test.wav"

audio = pyaudio.PyAudio()

# 开始录音
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, rate=RATE, input=True, frames_per_buffer=CHUNK)
print "录音中..."
frames = []

threshold = 800
for i in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
print "录音完成"

# 停止录音
stream.stop_stream()
stream.close()
audio.terminate()

waveFile = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(RATE)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
caution

有关更多信息,例如与 Google Assistant 的交互,请参考 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT。

使用 4 Mics Pi HAT

硬件

安装 4 Mics 驱动

  • 第一步:下载 Seeed-Voicecard 驱动。
[root@artik ~]# apt update
[root@artik ~]# apt install git
[root@artik ~]# git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
[root@artik ~]# cd seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# git checkout remotes/origin/artikpi -b artiki
  • 第二步:安装 Seeed-Voicecard 驱动。
[root@artik seeed-voicecard]# mount -o remount,rw /lib/modules
[root@artik seeed-voicecard]# sudo mkdir -p /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/
[root@artik seeed-voicecard]# sudo cp snd-soc-ac108.ko.0533GS0F-44U-01Q5 /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ac108.ko
[root@artik seeed-voicecard]# sudo cp snd-soc-wm8960.ko.0533GS0F-44U-01Q5 /lib/modules/4.4.113-0533GS0F-44U-01Q5/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8960.ko
[root@artik seeed-voicecard]# sudo depmod -a
  • 第三步:启用 4 Mics。
[root@artik ~]# cd seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# su root
[root@artik seeed-voicecard]# mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/seeed-voicecard
[root@artik seeed-voicecard]# cat seeed-4mic-voicecard-artik.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/seeed-voicecard/dtbo
[root@artik seeed-voicecard]#
[ 574.305000] Please set data-protocol.
[ 574.310000] i2c_id number :0
[ 574.310000] ac108 codec_index :0
[ 574.315000] ac108 I2S data protocol type :1
[ 574.335000] ac108_write error->[REG-0x00,val-0x12]
[ 574.550000] AC108 PLL freq_in match:24000000, freq_out:24576000
[ 574.550000]
[ 574.640000] AC108 PLL freq_in match:24000000, freq_out:24576000
[ 574.640000]

[root@artik seeed-voicecard]# cp ac108_asound.state /var/lib/alsa/asound.state
[root@artik seeed-voicecard]# cp ac108_plugin/libasound_module_pcm_ac108.so /usr//lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/
[root@artik seeed-voicecard]# cp asound_4mic.conf /etc/asound.conf
[root@artik seeed-voicecard]# alsactl --file=ac108_asound.state restore
caution

请在重启后再次运行第三步,否则无法检测到 Seeed Voicecard。

  • 第四步:使用 arecord 列出录音设备。
[root@artik seeed-voicecard]# arecord -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
playback
dmixed
ac108
sysdefault:CARD=Audio
Artik530 raptor Audio,
Default Audio Device
dmix:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct sample snooping device
hw:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Audio,DEV=0
Artik530 raptor Audio,
Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=seeed4micvoicec
seeed-4mic-voicecard,
Default Audio Device
dmix:CARD=seeed4micvoicec,DEV=0
seeed-4mic-voicecard,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=seeed4micvoicec,DEV=0
seeed-4mic-voicecard,
Direct sample snooping device
hw:CARD=seeed4micvoicec,DEV=0
seeed-4mic-voicecard,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=seeed4micvoicec,DEV=0
seeed-4mic-voicecard,
Hardware device with all software conversions

录制音频

  • 使用命令行开始录音
arecord -Dac108 -f S16_LE -r 48000  -c 4 /tmp/test.wav
  • 使用 Python 开始录音

    • 第一步:通过以下命令安装 pyaudio 包

      apt install python-pyaudio
    • 第二步:使用文本编辑器(如 vi)创建 recorder_4Mics.py 文件,该文件会录制一个名为 test.wav 的 10 秒音频片段。

import pyaudio
import wave

FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 4
RATE = 48000
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 10
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "test.wav"

audio = pyaudio.PyAudio()

# 开始录音
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, rate=RATE, input=True, frames_per_buffer=CHUNK)
print "recording audio..."
frames = []

threshold = 800
for i in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
print "done recording"

# 停止录音
stream.stop_stream()
stream.close()
audio.terminate()

waveFile = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(RATE)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
caution

有关更多信息,例如与 Alexa/DuerOS 的交互,请参考 ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi。

使用 Mic Array v2.0

硬件

录制音频

  • 使用命令行开始录音
arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # 录音,请先使用 arecord -l 检查声卡和硬件
aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # 播放,请先使用 aplay -l 检查声卡和硬件
arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # 同时录音和播放
  • 使用 Python 开始录音

    • 第一步:运行以下脚本以获取 Mic Array 的设备索引号:

      apt install python-pip
      pip install pyaudio
      cd ~
      nano get_index.py
    • 第二步:复制以下代码并粘贴到 get_index.py。

import pyaudio

p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')

for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
  • 第 3 步,按 Ctrl + X 退出并按 Y 保存。

  • 第 4 步,运行命令 sudo python get_index.py,我们将看到如下设备 ID:

输入设备 ID  0  -  Artik530 raptor Audio: - (hw:0,0)
输入设备 ID 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
输入设备 ID 3 - sysdefault
输入设备 ID 4 - pulse
输入设备 ID 8 - default
  • 第 5 步,将 RESPEAKER_INDEX = 2 更改为对应的索引号。运行 Python 脚本 record.py 来录制语音。
import pyaudio
import wave

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 1 # 根据固件更改,default_firmware.bin 为 1 或 i6_firmware.bin 为 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# 运行 getDeviceInfo.py 获取索引
RESPEAKER_INDEX = 2 # 参考输入设备 ID
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* 正在录音")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

print("* 录音完成")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
caution

有关更多信息,例如使用 DOA/LED,请参考 ReSpeaker Mic Array v2.0。

使用 GrovePi+​

安装依赖项

apt install g++ libi2c-dev
apt install python-dev
apt install python-smbus
apt install libffi-dev
apt install python-pip
pip install setuptools
pip install smbus-cffi
pip install numpy

使用 GrovePi+ Shield 的 Python I2C

  • 第 1 步,从 GitHub 下载文件。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • 第 2 步,修改源码 /root/GrovePi/Software/Cpp/grovepi.cpp 并添加如下所示的一行。
void GrovePi::SMBusName(char *smbus_name)
{
unsigned int hw_revision = gpioHardwareRevision();
unsigned int smbus_rev;

if(hw_revision < 4)
// 类型 1
smbus_rev = 1;
else if(hw_revision < 16)
// 类型 2
smbus_rev = 2;
else
// 类型 3
smbus_rev = 3;

if(smbus_rev == 2 || smbus_rev == 3)
strcpy(smbus_name, "/dev/i2c-1");
else
strcpy(smbus_name, "/dev/i2c-0");
strcpy(smbus_name, "/dev/i2c-1"); // 添加此行以启用 Eagleye_530s 的 I2C
}
  • 第 3 步,修改源码 /root/GrovePi/Software/Python/grovepi.py 并注释如下所示。
if sys.platform == 'uwp':
import winrt_smbus as smbus
bus = smbus.SMBus(1)
else:
import smbus
# import RPi.GPIO as GPIO
# rev = GPIO.RPI_REVISION
# if rev == 2 or rev == 3:
bus = smbus.SMBus(1)
# else:
# bus = smbus.SMBus(0)
  • 第 4 步,每次重置板子时,运行以下两个命令。将它们放入一个 bash 文件中以实现自动化。
mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/i2c
cat /boot/overlays/s5p4418-artik533-compy-i2c1.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/i2c/dtbo
caution

请在重启后运行第 4 步的命令。

  • 第 5 步,请将 Grove-LED 和 Grove-旋转角度传感器连接到 GrovePi,如下所示。

  • 第 6 步,运行 Python 脚本 grove_rotary_angle_sensor.py。
cd ~/GrovePi/Software/Python/
python grove_rotary_angle_sensor.py

以下是代码。

import time
import grovepi

# 将 Grove 旋转角度传感器连接到模拟端口 A0
# SIG,NC,VCC,GND
potentiometer = 0

# 将 LED 连接到数字端口 D5
# SIG,NC,VCC,GND
led = 5

grovepi.pinMode(potentiometer,"INPUT")
grovepi.pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)

# ADC 的参考电压为 5v
adc_ref = 5

# Grove 接口的 Vcc 通常为 5v
grove_vcc = 5

# 旋转角度的最大值为 300 度,根据其规格(0 到 300)
full_angle = 300

while True:
try:
# 从电位计读取传感器值
sensor_value = grovepi.analogRead(potentiometer)

# 计算电压
voltage = round((float)(sensor_value) * adc_ref / 1023, 2)

# 计算旋转角度(0 到 300)
degrees = round((voltage * full_angle) / grove_vcc, 2)

# 从角度(0 到 300)计算 LED 亮度(0 到 255)
brightness = int(degrees / full_angle * 255)

# 给 LED 提供 PWM 输出
grovepi.analogWrite(led,brightness)

print("sensor_value = %d voltage = %.2f degrees = %.1f brightness = %d" %(sensor_value, voltage, degrees, brightness))
except KeyboardInterrupt:
grovepi.analogWrite(led,0)
break
except IOError:
print ("Error")

  • 第 7 步,LED 的亮度会随着旋转角度传感器的旋转而变化。我们还会看到如下终端信息:
[root@artik Python]# python grove_rotary_angle_sensor.py
sensor_value = 246 voltage = 1.20 degrees = 72.0 brightness = 61
sensor_value = 247 voltage = 1.21 degrees = 72.6 brightness = 61
sensor_value = 258 voltage = 1.26 degrees = 75.6 brightness = 64
sensor_value = 274 voltage = 1.34 degrees = 80.4 brightness = 68
sensor_value = 296 voltage = 1.45 degrees = 87.0 brightness = 73
sensor_value = 318 voltage = 1.55 degrees = 93.0 brightness = 79
sensor_value = 340 voltage = 1.66 degrees = 99.6 brightness = 84
sensor_value = 363 voltage = 1.77 degrees = 106.2 brightness = 90
sensor_value = 387 voltage = 1.89 degrees = 113.4 brightness = 96

:::caution: 有关更多 Grove 传感器,请参考 DexterInd Python Library。我们未测试所有传感器与 Eagleye 530s 的兼容性。如有问题,请联系技术支持。 :::

使用扩展板​

使用继电器板

硬件

软件

  • 第一步:运行以下命令以启用 I2C。
mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/i2c
cat /boot/overlays/s5p4418-artik533-compy-i2c1.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/i2c/dtbo
caution

每次重置板子时,都需要运行以下两个命令。建议将它们放入一个 bash 文件中以实现自动化。

  • 第二步:运行 i2cdetect 检测继电器扩展板。
[root@artik ~]# i2cdetect -y -r 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
  • 第三步:运行以下命令以执行 relay_lib_seeed_test.py。
[root@artik ~]# cd ~
[root@artik ~]# git clone https://github.com/johnwargo/Seeed-Studio-Relay-Board.git
[root@artik ~]# cd Seed-Studio-Relay-Board/
[root@artik Seed-Studio-Relay-Board]# python relay_lib_seeed_test.py
Turning all relays ON
Turning all relays OFF
Turning relay 1 ON
Turning relay 1 OFF
Turning relay 2 ON
Turning relay 2 OFF
Turning relay 3 ON
Turning relay 3 OFF
Turning relay 4 ON
Turning relay 4 OFF
caution

更多信息请参考 Raspberry Pi Relay Board v1.0。

使用 RS232 扩展板

硬件

  • 第一步:将 USB 线连接到电源。
  • 第二步:将 RS232 线连接 RS232 扩展板和 PC。

软件

  • 第一步:在 PC 端打开 putty 并按以下配置。COM 端口必须设置为设备管理器中的端口。在我们的例子中,分配的 COM 端口是 COM9。

  • 第二步:设置 PuTTY 配置如下:
    • 将“Serial line”设置为步骤 3 中找到的 COM 端口号。
    • 将 COM 速度设置为“115200”。
    • 将连接类型设置为“Serial”。
    • 将会话保存为 Eagleye 530s。
  • 第三步:选择保存的会话并点击“Open”按钮。

  • 第四步:用户名和密码均为 root。
  • 第五步:我们将看到如下终端界面。

caution

更多信息请参考 Raspberry Pi RS232 Board v1.0。

使用 Breakout 扩展板

Raspberry Pi Breakout 扩展板提供电源、状态指示灯、按钮以及通用晶体管,例如 NPN、PNP、N-MOS、P-MOS。它与 Eagleye_530s 配合良好。

caution

更多信息请参考 Raspberry Pi Breakout Board v1.0。

常见问题解答​

  • 问题1:Eagleye 530s 是否兼容树莓派外壳?

回答1:是的。以下是兼容列表。

SKU描述备注
103010002GrovePi+参考使用 GrovePi+
103030030树莓派扩展板 v1.0参考使用扩展板
103030029树莓派继电器板 v1.0参考使用扩展板
103030028树莓派 RS232 板 v1.0参考使用扩展板
114990835树莓派 HDMI LCD(7英寸)显示效果良好,但触摸功能除外。
  • 问题2:如何设置自动启动功能?

回答2:找到如下图所示的 D401 二极管,通过焊接移除 D401 二极管,并通过焊接一个焊点短接 D401 的两个引脚。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...