EdgeBox-RPI-200 不仅是一款工业级 raspberry pi/linux 网关和 IIoT 网关,还是一款集多种工业用途于一体的基于 Raspberry Pi 的边缘计算控制器。设计为高可扩展性和坚固的工业硬件,配备丰富的 IO 资源,并由强大的 Raspberry Pi 工业软件生态系统支持,是智能自动化和工业物联网(IIoT)解决方案的理想选择。
EdgeBox RPI 200 应用
工业边缘
N3uron
| EdgeBox RPi 200 与 N3uron | 使用 N3uron 连接 AWS IoT Core |
|---|
|
| |
|
| 使用 N3uron 轻松在 OT 和 IT 系统之间创建双向数据管道,在单一来源中整合和可视化运营数据。学习如何使用 EdgeBox RPi 200 安装和访问 N3uron。 | 通过本教程在几分钟内快速集成 AWS 和 N3uron,探索 N3uron Edge IIoT 平台与 AWS IoT Core 之间的接口。通过无缝云连接释放工业数据的全部潜力。 |
|
| |
| 连接 N3uron 与支持 MQTT 和 Modbus 的设备 | 在 EdgeBox RPi 200 上连接 N3uron 与 BACnet |
|---|
|
| |
|
| 通过 Edge Box RPi 200 和 N3uron Duo 增强工厂管理,利用强大的连接性和数据处理能力。本 Wiki 指导您通过 Modbus TCP 和 MQTT 进行连接,实现无缝的工业集成。 | 探索 BACnet 在楼宇管理系统中与 N3uron 结合的强大功能,增强数据采集和管理,实现无缝互操作性。利用 BACnet TCP 与 YABE 房间模拟器来可视化和测试 BACnet 设备,确保强大而灵活的 BMS 解决方案。 |
|
| |
Node-RED
| Edge Box 开始使用 Node-Red | Edge Box RPi 200 使用 Node Red 和 MQTT |
|---|
|
| |
|
| 了解如何在 EdgeBox RPi 200 上安装和配置 Node-RED,将其转换为连接硬件、API 和在线服务的多功能工具。利用直观的基于浏览器的流程编辑器,使用丰富的节点调色板无缝集成各种组件。 | 在本教程中探索 Mosquitto 代理的安装,并学习如何使用 Node-RED 订阅和发布 MQTT 主题。MQTT 非常适合物联网应用,能够在不可靠的网络上以低带宽实现高效的实时数据交换。 |
|
| |
| Edge Box RPi 200 使用 Node Red 和 Modbus TCP | Edge Box RPi 200 使用 Node Red 和 Modbus RS485 |
|---|
|
| |
|
| 在本教程中学习如何在 Edge Box RPi 200 上使用 Node-RED 处理 Modbus TCP。了解 Modbus TCP 如何将协议扩展到以太网网络,实现更快的通信速度并与现代 IT 基础设施无缝集成。 | 学习如何使用基于 Raspberry Pi 的工业物联网网关 Edge Box RPi 200 设置 Modbus RTU 通信。本教程将指导您使用基于流程的开发工具 Node-RED 将 Modbus RTU 设备与现代网络集成。 |
|
| |
| Edge Box RPi 200 与 Node Red 和 BACnet TCP | Edge Box RPi 200 与 Node Red 和 InfluxDB | Edge Box RPi 200 与 Grafana |
|---|
|
| | |
|
| 通过本教程探索 BACnet IP 在楼宇管理系统 (BMS) 中的优势,重点介绍 Node-RED 集成。了解如何使用 Node-RED 和 BACnet IP 实现更好的可扩展性、更简单的安装和维护,并充分利用现有的网络基础设施。 | 在 Edgebox RPi 200(一款基于树莓派的边缘控制器)上部署 InfluxDB,用于在网络边缘进行强大的时间序列数据收集和分析。本指南详细介绍了安装、配置和使用 InfluxDB 的步骤,实现高效的管理和 IoT 应用的实时洞察。 | 通过本教程学习如何在基于树莓派的 EdgeBox RPi 200 上安装 Grafana,将您的数据转换为有洞察力的可视化图表。将 Grafana 连接到现有的 InfluxDB 数据库并创建说明性仪表板,以增强系统性能、简化故障排除,并通过强大的监控工具做出明智的决策。 |
|
| | |
Ignition Edge
| Edgebox RPI 200 Ignition Edge 入门指南 |
|---|
|
|
|
| Inductive Automation® 的 Ignition Edge:专为网络边缘的现场设备和 OEM 设备量身定制的轻量级 Ignition® 软件解决方案。简化并降低边缘计算成本,实现数据收集、可视化和系统管理向网络边缘的无缝扩展。 |
|
|
Codesys
| Edge Box RPi 200 的 Codesys |
|---|
|
|
|
| Wiki 使用 Codesys Development System V3 对基于树莓派的 PLC EdgeBox-RPI-200 进行编程。它安装了 CODESYS Control for Raspberry Pi MC 运行时。Codesys 是一个符合 IEC 61131-3 标准的工业控制器编程软件。 |
|
|
车队管理
| EdgeBox RPi 200 balena OS 设置 | 在 EdgeBox 上开始使用 NEQTO Engine |
|---|
|
| |
|
| Balena:面向开发者的物联网平台,用于在设备车队中部署和管理应用程序。支持多种架构,能够轻松更新并确保设备在现场的安全可靠运行。 | 在本教程中学习如何在 Edgebox RPi 200 上部署 NEQTO,在边缘设备上实现轻量级和安全的远程软件管理。利用 NEQTO 的即插即用平台连接器和生命周期管理,实现与本地或云服务器的无缝 AIoT 集成。 |
|
| |
云解决方案
| AWS IoT Core 与 EdgeBox RPi 200 集成 |
|---|
|
|
|
| 在这个综合指南中学习如何将您的 Edge Box RPi 200 连接到 AWS IoT 云。利用 AWS IoT Core 进行安全的设备管理和无缝通信,在 AWS 生态系统中开发智能互联应用程序。 |
|
|
硬件指南
| EdgeBox RPi 200 配合 LoRaWAN® 模块 | EdgeBox RPi 200 从外部媒体启动 |
|---|
|
| |
|
| WM1302:采用 mini-PCIe 外形规格的下一代 LoRaWAN® 网关模块。由 Semtech® SX1302 基带 LoRaWAN® 芯片驱动,通过提高灵敏度、降低功耗和降低工作温度来增强远距离无线传输。该 wiki 涵盖了安装和使用详情。 | 本教程将指导您如何从 USB 源或 SSD NVMe 驱动器启动您的 EdgeBox RPi 200,以增强性能和存储能力。按照步骤配置和优化您的 EdgeBox,实现高效可靠的运行。 |
|
| |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。