Edge Box RPI-200 入门指南
介绍

EdgeBox-RPI-200 系列是一款基于 Raspberry Pi 的一体化工业边缘计算控制器,专为各种工业应用而定制。它拥有高可扩展性和坚固的硬件设计,与广泛的 Raspberry Pi 工业软件生态系统无缝集成。这使其成为智能自动化和工业物联网 (IIoT) 解决方案的最佳选择。
边缘控制器作为传统 PLC 和 PAC 的多功能替代方案,通过精心设计的操作系统同时满足运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 需求。它们确保确定性运行时间,并为分析等高级任务提供计算环境,增强了在各种工业场景中的实用性。由于智能手机时代的当代劳动力熟悉现代编程语言和开发套件环境,EdgeBox-RPI-200 系列控制器提供了用户友好的界面。其紧凑的外形尺寸支持实时操作和多进程控制,服务于各种工业用途,包括 PLC、PAC、IIoT 网关、OPC UA 服务器和工业 PC。
特性
一体化控制器: 集成 PLC、PAC、IIoT 网关、OPC UA 服务器和工业 PC 功能。
强大的处理器: Raspberry Pi Compute Module 4,配备 4GB RAM、16GB eMMC。支持实时操作和多进程。
丰富的 IO 和接口: 支持各种工业协议。
通信能力: 无线连接、千兆以太网。兼容多种云服务。
坚固的硬件设计: 铝制散热器、35mm DIN 导轨、壁挂安装。
Raspberry Pi 生态系统: 兼容 Codesys、Node Red、MQTT、OPC UA、Ignition 等。
规格参数
| 参数 | 详细信息 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| CPU 核心 | 4 核 Raspberry Pi CM4 |
| 内存 | 1GB 2GB 4GB 8GB |
| 存储 | 8GB16GB 32GB |
| 无线 | WiFi |
| 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac 配备 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0, BLE 配备 |
| 蜂窝网络 | Mini-PCIe 支持 4G LTE (Quectel EC20/EC25 已测试) |
| LoRa® | Mini-PCIe 支持 LoRaWAN® (Seeed WM1302 已测试) |
| 接口 | |
| 以太网 | 1000M RJ45 *1 |
| HDMI | HDMI 2.0 最高支持 4k@60fps |
| USB | USB2.0 A*2 |
| RS 串口 | RS485 *1 (隔离) |
| RS232 *1 | |
| M.2 插槽 | 2242 NVME SSD 卡 |
| DI | 2 (隔离) |
| 直流输入电压 - 24V,电流 - 1000mA | |
| DO | 2 (隔离) |
| 输出电压 - 60 V 以下,电流容量 - 500 mA | |
| 额外特性 | |
| 电源供应 | 直流 12V - 36V |
| RTC | RTC |
| 看门狗定时器 | 独立 |
| 加密芯片 | Atecc608a (可选) |
| 不间断电源 | UPS (可选) |
| 工作温度 | -20 到 +60 °C |
| 认证 | RoHS, CE, FCC, TELEC, UKCA |
Raspberry Pi 工业软件生态系统
凭借强大的 Raspberry Pi 工业软件生态系统,您会发现 EdgeBox 支持丰富的软件和自主平台。
硬件概述
框图
多功能菲尼克斯连接器
首次开机
步骤 01: 将电源线连接到引脚 1 和 2。引脚 1 为电源,引脚 2 为接地。
PE 信号是可选的。如果没有 EMI 存在,PE 连接可以保持开路。
步骤 02:接下来,连接以太网电缆。最终设置可能如下所示

步骤 03: 之后,您可能需要识别 IP 地址。为此,请考虑使用 IP 扫描软件或您可以使用路由器 webUI。找到后,利用 SSH 与 Edge Box 200 建立通信。
用户名是 pi,密码是 raspberry
Edge Box-200 出厂时预装了 raspberry pi OS。您也可以使用 HDMI 电缆或连接显示器并使用图形用户界面。为简单起见,我们可以使用 VNC 服务器。
为此,在命令行中输入:
sudo raspi-config
对于全新的操作系统安装,您需要购买一个最小开发板,该开发板包含为 Raspberry Pi CM4 选择启动模式的功能。双千兆以太网网卡载板非常适合此用途。
步骤 04: 然后选择接口选项
步骤 05: 接下来选择 VNC 并启用它
步骤 06: 接下来重启 EdgeBox
sudo reboot
然后使用您的局域网和安装了 Real VNC 的 PC,您可以直接与 Edge-box 200 RPi GUI 进行交互。
接口
串行端口(RS232 和 RS485)
有时,您可能需要与客户端使用 RS232 或 RS485 协议进行通信。EdgeBox RPI 200 具有用于串行通信的独立端口。连接如下:
RS485 的 120 欧姆终端电阻已安装在内部。RS485_GND 信号与"GND"信号隔离。如果使用屏蔽双绞线,RS485 _GND 连接到屏蔽层。
DI&DO
两个数字隔离输入和两个数字输出可以连接到 EdgeBox RPI 200 设备。引脚定义如下所示
要进一步了解这些连接,请参考下面的图表
- 输入的直流电压为 24V(+- 10%)。
- 输出的直流电压应低于 60V,电流容量为 500ma。
- 输入的通道 0 和通道 1 相互隔离
- 输出的通道 0 和通道 1 相互隔离
其他资源
技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。