Skip to main content

Edge 系列指南

Edge 系列介绍

EdgeBox ESP 100EdgeBox RPI 200EdgeLogix RPI 1000
EdgeBox-ESP-100 是一款多功能、轻量级控制器,具有无线功能和多种现场总线选项。它可以作为独立的 PLC 用于现场自动化,或作为工业网关,与原有 PLC 通信以实现网络和云连接。基于 Raspberry Pi 的一体化工业边缘计算控制器。高可扩展性、坚固设计、丰富的 IO 资源以及与 Raspberry Pi 工业软件生态系统的兼容性,使其成为智能自动化和工业物联网解决方案的理想选择。功能强大的 Raspberry Pi 工业控制器,具有丰富的 IO、模块化设计、工业总线支持和无线功能。非常适合一体化自动化,在管理复杂系统和无缝云集成方面表现出色。

EdgeBox RPI 200 应用

Edge Box RPi 200 的 CodesysEdgeBox RPi 200 balena OS 设置
Wiki 使用 Codesys Development System V3 对基于 Raspberry Pi 的 PLC EdgeBox-RPI-200 进行编程。它安装了 CODESYS Control for Raspberry Pi MC 运行时。Codesys 是一个符合 IEC 61131-3 标准的工业控制器编程软件。 Balena:面向开发者的物联网平台,用于在设备群中部署和管理应用程序。支持多种架构,能够轻松更新并确保设备在现场的安全可靠运行。
EdgeBox RPi 200 配合 N3uronEdgeBox RPi 200 配合 LoRaWAN® 模块
面向工业物联网和数据运营的工业边缘平台,促进车间与第三方应用程序之间的无缝集成。支持双向数据管道,将设备与应用程序解耦,并在单一可信数据源中整合、建模、处理和可视化运营数据。提升整个组织的数据可用性。 WM1302:采用 mini-PCIe 外形规格的下一代 LoRaWAN® 网关模块。由 Semtech® SX1302 基带 LoRaWAN® 芯片驱动,通过提高灵敏度、降低功耗和工作温度来增强远距离无线传输。本 wiki 涵盖安装和使用详情。

Ignition Edge

Edgebox RPI 200 Ignition Edge 入门指南
Inductive Automation® 的 Ignition Edge:专为网络边缘的现场设备和 OEM 设备量身定制的轻量级 Ignition® 软件解决方案。简化并降低边缘计算成本,实现数据收集、可视化和系统管理向网络边缘的无缝扩展。

EdgeBox ESP 100 应用

EdgeBox-ESP-100 Arduino 入门指南
EdgeBox-ESP-100:基于 ESP32 的轻量级自动化控制器。具有模拟输入功能,用于远程监控和控制,适用于 PID 控制回路、逻辑序列控制,或作为具有无线和现场传感器扩展功能的网关。本 wiki 涵盖硬件概述和 Arduino 编程说明。

✨ 贡献者项目

  • 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的wiki平台来增强用户体验并提供更好的支持。
  • 您对此页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在提供想法方面的帮助。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...