AWS IoT Core 与 EdgeBox RPi 200 集成
介绍
AWS IoT Core 是一项帮助安全连接和管理物联网(IoT)设备的服务。它使设备能够相互通信以及与云端通信,促进智能互联应用程序的开发。AWS IoT Core 简化了 IoT 设备与更广泛的 AWS 生态系统的集成,为构建 IoT 解决方案提供了可靠且可扩展的平台。在本指南中,我们将讨论如何将我们的 Edge Box RPi 200 连接到 AWS IoT 云。
入门指南
在开始这个项目之前,您可能需要按照此处描述的方式提前准备硬件和软件。
硬件准备
| Edge Box RPi 200 |
|---|
![]() |
软件准备
Edge Box-200 预装了树莓派操作系统。如果您是第一次启动此设备,请阅读我们的入门指南 Wiki
安装 Mqtt 库
在您的终端中输入:
sudo pip3 install "paho-mqtt<2.0.0"
创建 AWS 账户
如果您还没有 AWS 账户,您可以轻松创建一个。请按照此链接获取有关如何设置账户的指导。
注册设备
- 步骤 1:搜索 IoT core 并导航到它。
- 步骤 2:接下来在侧边栏中导航到 Manage 主题,在 All Devices 下转到 Things。
什么是 Thing? AWS IoT 在 AWS 平台上将物联网 (IoT) 设备称为"things"。每个 IoT 设备,例如此上下文中的 Edge Box 设备,在 AWS 中都表示为一个"thing"。重要的是,一旦创建,"thing"的名称就无法更改。
- 步骤 3:接下来按 Create things
- 步骤 4:我们将为单个 EdgeBox 设备创建。所以点击 Create Single Thing。
- 步骤 5:给出一个 Thing 名称。
- 步骤 6:还要为您将来的参考创建一个 thing type
什么是 Thing Type?
Thing types 使您能够存储与同一 thing type 关联的所有 things 共有的描述和配置信息。这简化了注册表中 things 的管理。例如,您可以定义一个 'Factory_HMI' thing type。在此演示中,我们使用 pi 作为 thing type。
- 步骤 7:生成证书
- 步骤 8:要附加策略,您需要创建。点击 Create policy
AWS IoT Core 策略是遵循 IAM 策略约定的 JSON 文档。它们支持命名策略,使多个身份能够引用同一策略文档。命名策略是版本化的,便于轻松回滚。 这些策略提供对 AWS IoT Core 数据平面的访问控制,包括连接到 AWS IoT Core 消息代理、发送/接收 MQTT 消息以及访问或更新 thing 的 Device Shadow 等操作。
- 步骤 9:为策略提供适当的名称,并按如下设置策略效果、策略操作和策略资源。
策略包括:
Effect:指定操作是被允许还是被拒绝。
Action:指定策略允许或拒绝的特定操作。
Resource:指定允许或拒绝操作的资源。
- 步骤 10:通过您创建的策略附加策略,然后按 Create thing

- 步骤 11:接下来您可以下载证书和密钥。确保下载 设备证书、私钥和公钥以及根 CA 证书。
- 步骤 12:附加到 thing(Edge Box RPi 200) 为此,转到 Security >> Certificates
当您独立于 AWS IoT thing 创建和注册证书时,它缺乏 AWS IoT 操作的策略,并且不与任何 thing 对象关联。这解释了如何为已注册的证书建立这些连接。证书通过 AWS IoT 对设备进行身份验证以进行连接。将证书链接到 thing 资源会创建设备(通过证书)与 thing 资源之间的关系。要授予设备执行 AWS IoT 操作的权限,例如连接和发布消息,必须将适当的策略附加到设备的证书。
从 Actions 下拉菜单中选择您创建的 thing 后,按 Attach to thing。

步骤 13:也要附加策略。

测试 MQTT
为了完成这个任务,请下载我们的测试 Python 文件。确保您的设备证书、密钥文件(公钥和私钥)、根访问文件以及这个 Python 文件都在您设备上的同一个文件夹中。此外,您需要修改连接 URL。
为此:
- 步骤 01:转到设置
- 步骤 02:然后您将找到 URL
- 步骤 03:将这些文件名替换为您的文件名并运行文件
测试连接
在测试选项卡下转到 MQTT 测试客户端,并输入要订阅的主题名称。在这种情况下,它是 device/data。
输出类似这样。来自 Edge Box 的消息在控制台中弹出。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。