Skip to main content

FSM-55

FSM-55 (Flying Stone Mini 55) 是一个用于操作 5x5 LED 矩阵显示的小型开发板。它的名字来源于其 LED 矩阵。

发音​

请读作 F-S-M "Go" "Go",因为 "Go" 在日语中是数字 5 的发音。

通过可复现产品实现您的计算自由​

硬件设计​

硬件设计作为自由硬件设计提供。它是使用 KiCAD 设计的。 其原理图设计的许可证为 CC-BY 3.0 Unported,PCB 设计的许可证为 CC-BY-SA 3.0 Unported。 (这应该在其 README 中描述,我会尽快添加。)

当您为自己使用 PCB 设计时,请根据自己的需求进行修改。请不要在您的 PCB 上包含 Flying Stone Technology 的标志。

固件​

固件作为自由软件提供,遵循 GPLv3+ 许可证。

主程序位于:example-fsm-55 目录下。

哦,对了。我为固件使用了自己的线程库,并将其移植到 Cortex-M0。

工具​

如果您在 PC 上使用 Windows,供应商工具在 CLI 模式下运行良好。据报告,GUI 版本运行效果不佳。

在自由操作系统上,也许较新的 OpenOCD 可以工作,但对我来说并不适用(截至 Debian 的 0.8 版本)。

我使用了自己的工具,该工具最初是为 Gnuk 项目(针对 FST-01)开发的。

我需要修改工具(stlinkv2.py),以使其能够与 Cortex-M0 MCU 一起工作。

该工具最初是为 FST-01 开发的。并且其中有一些特定于 FST-01 的功能,例如 SPI 闪存检查。对于 FSM-55,您需要使用 -i 选项(禁止 SPI 闪存检查)来调用它。

$ stlinkv2.py -i ...

原因:自由工具对我们非常重要!​

开发此板的主要原因之一是 FreeRouting.Net 的关闭。 虽然我(gniibe)没有使用该服务,但这是一个令人遗憾的事件。我希望让更多人注意到使用自由(即自由软件)工具进行 PCB 设计以及当前的情况。

开发此板的另一个原因是我(gniibe)发现 OpenOCD 的 SWD 支持正在逐步改善,但尚未完美。我希望通过自己努力,创造更多机会来改善 OpenOCD 和 SWD 工具的相关情况。

Seeed Bazaar 上的可用产品​

  • FSM-55 LED 矩阵显示套件(2014 年 10 月)

  • SWD 编程器(ST-Link/V2 克隆版)(2015 年 3 月)

  • 注意:我不确定 ST-Link/V2 克隆版是否适用于 FSM-55。FSM-55 需要 NRST 引脚连接到编程器。如果克隆版的第 9 号引脚可以作为 NRST 使用,那就可以。但似乎原版 ST-Link/V2 中的 NRST 引脚和 SWIM_RST 是不同的。

  • 注意:我拿到了 ST-Link/V2 克隆版,但找不到使用它的方法。我们需要弄清楚如何为 FSM-55 的 NRST 断言 SWIM_RST 的第 9 号引脚。2015-05-28

  • 注意:ST-Link/V2 的固件本身是专有软件。理想情况下,它也应该是自由软件。但目前硬件开发的情况就是这样。BusPirate 或 Versaloon 可以替代使用,但它们在 SWD 上的稳定性尚不足够。

链接​

FSM-55 原型电影​

FSM-55 开发者的文章​

哲学​

OSHW(FSM-55 开发者认为不够)​

开放设计​

GCC​

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...