FST-01

FST-01 是一款微型 USB 32 位计算机。实际上,FST-01 是一个缩写,其全称是 "Flying Stone Tiny ZERO-ONE"。
它由位于日本群马县前桥市的 Flying Stone Technology 公司设计。
其设计理念是“极简设计”。它采用自由(即自由度)硬件设计。预期的应用包括 Gnuk(用于 GnuPG 的加密令牌)和 NeuG(基于 ADC 噪声的真正随机数生成器)。这些应用程序都是自由软件。
Flying Stone Technology 是“Gnuk”的第二来源制造商,而“Gnuk”由日本自由软件倡议组织(Free Software Initiative of Japan)拥有版权。
对于那些需要丰富功能的人,请考虑 Maple Mini。
SWD 端口
(GND, SWD-CLK, SWD-IO)
电源端口 +---------------------+
Vdd |[] []()() -------+
GND |[] | |
|()() I/O 端口 | USB |
| (PA2, PA3) | |
| -------+
+---------------------+
请使用 FST-01 问答网站 提出您的问题。
| 无外壳的 FST-01 | 带热缩管的 FST-01 | 带外壳的 FST-01 (P1A-120704U) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
它也可以通过 Flying Stone Technology(飞石技术)以个人对个人的方式购买。请参阅 gniibe.org 网站上的 购买 FST-01! 页面(日文)。
应用
如上文所述,我们计划在 FST-01 上运行 Gnuk。它是受 GPLv3 许可分发的版权软件。

Gnuk 是一个用于 GnuPG 的加密令牌实现,它运行在 STM32F103 上。源代码可在 http://www.gniibe.org/ (https://git.gniibe.org/cgit/chopstx/ttxs.git/) 获取。
有关 Gnuk 的更多信息,请访问:Gnuk 官方文档。
此外,我们计划在 FST-01 上运行 NeuG。

NeuG 是基于 ADC 量化误差的真正随机数生成器实现。
请注意,FST-01 上只能安装一个应用程序(Gnuk 或 NeuG)。
开发环境
对于 Gnuk 1.0.1,我们使用 GCC ARM Embedded 4.6-2012-q2。
FST-01 的第一批产品
在此产品中,包含受版权保护的软件 Gnuk 版本 1.0.1,该软件根据 GPLv3 许可授权。本 WiKi 中包含该许可的副本,请参阅 GPLv3。 您可以在产品最后一次发货后三年内获得完整的对应源代码,最早不会早于 2016-01-01。源代码可在制造商网站 http://git.gniibe.org/gitweb/?p=gnuk/gnuk.git 获取,我们为产品版本标记了 "release/1.0.1" 标签。
请注意,FST-01 第一批产品中的 Gnuk 二进制文件是使用 GCC ARM Embedded 4.6-2012-q2 编译器的 "-O3 -Os" 选项编译的。
Gnuk/NeuG 的邮件列表
我们有一个 Gnuk/NeuG 的邮件列表:https://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/gnuk-users
除了 git.gniibe.org,源代码库还可以在以下地址获取:https://anonscm.debian.org/cgit/gnuk/
写入 MCU 的 Flash ROM
我们使用 SWD 接口来写入 MCU 的 Flash ROM。由于 SWD 是一种较新的技术,目前尚未积累丰富的硬件和软件经验。
我们选择了 ST-Link/V2 作为廉价的 SWD 调试器,并用 Python 编写了自己的工具 stlinkv2.py。该工具 stlinkv2.py 随 Gnuk 一起分发。有关 ST-Link/V2 和 FST-01 的连接,请参阅这篇文章。
即将发布的 OpenOCD 0.6.0 将支持 ST-Link/V2 和 SWD。届时您也可以使用它。
描述
FST-01 是一个最小化的 STM32F103 板,适合运行以计算为导向的应用程序,例如 Gnuk。
- 尺寸:1.62 x 0.52 英寸(包括 USB 插头)
- USB 总线供电
- MCU:32 位 ARM Cortex M3,72MHz(STM32F103TBU6),Flash ROM:128KB,RAM:20KB
- SPI Flash 内存:4MB
- SWD 接口,两个 I/O 引脚
- MCU 的 Flash ROM 内容:作为测试计划的副产品,FST-01 的 MCU Flash ROM 上预装了 Gnuk 版本 1.0.1,并且受保护。在写入 Flash ROM 之前,您需要禁用保护。
请访问此页面了解详情。
没有外壳的 FST-01
这是一个裸板,适用于评估、开发或那些希望使用自己外壳的人。
您可以访问 SWD 接口并更改 Flash ROM 的内容。
带热缩管的 FST-01
该板被透明热缩管覆盖。因此无法访问 SWD 接口。 这可以作为 Gnuk Token 的日常使用。
带外壳的 FST-01 (P1A-120704U)
该板配有外壳。请注意,用户需要将板安装到外壳中。 如果透明热缩管不符合您的审美,或者您希望更改 MCU 的 Flash ROM 内容,这可能是更好的选择。 虽然 FST-01 PCB 是按照 P1A-120704U 规格建议设计的,但外壳可能稍大一些,您可能需要一点胶水来使板和外壳贴合。否则,板可能会稍微移动(< 1mm 左右)。
历史
-
2011-08-06: 创意
-
2011-08-08: 初次提交到 FST-01 Git 仓库
-
2011-08-23: 为原型 PCB 下单 Fusion PCB:#33163
-
2011-08-26: FST-01 的愿望
-
2011-09-06: 为原型 PCB 下单 Fusion PCB:#34012
-
2011-09-13: 为原型 PCB 下单 Fusion PCB:#34217
-
2011-09-30: 为原型 PCB 下单 Fusion PCB:#35421
-
2011-10-27: 为原型 PCB 下单 Fusion PCB:#37126
-
2011-11-14: 发布 FST-01 PCB 设计版本 1.0
-
2012-07-10: 提交到 Propagete
-
2012-08-??: 下单生产
-
2012-09-27: 第一批生产完成
-
第一批中,XTAL 更换为具有 20pF 负载电容的型号。(由于零件的可用性。)
- 第一批中,MCU 的 Flash ROM 内容为 Gnuk 1.0.1,并且受保护。
-
-
2012-10-08: 在 Seeed Bazaar 开始销售
-
2015-04-01: 在 FSF Shop 开始销售,预装 NeuG:http://shop.fsf.org/product/usb/
自由(如自由)板设计

Fst-01-schematic.png
该板设计以 KiCAD 格式提供。请访问 http://git.gniibe.org/gitweb?p=gnuk/fst-01.git。
原理图设计采用 Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0) 分发。
PCB 设计采用 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA 3.0) 分发。
FST-01 的物料清单 (BOM)
| 部件编号 | 名称 | 详情 | 封装 | 制造商 | 分销商 | 分销商参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 电容 | 27pF | C0402 | |||
| C2 | 电容 | 27pF | C0402 | |||
| C3 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| C4 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| C5 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| C6 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| C7 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| C8 | 电容 | 4.7uF | C0603 | |||
| C9 | 电容 | 0.01uF | C0402 | |||
| C10 | 电容 | 4.7uF | C0603 | |||
| C11 | 电容 | 0.1uF | C0402 | |||
| R1 | 电阻 | 510R | R0402 | |||
| D1 | LED | 蓝色 | LED0603 | |||
| J1 | 连接器 | USB 2.0, 1002-015-01001 | USB 插头 A 型 | CNC Tech | Digikey | 1175-1020-ND |
| U1 | MCU | STM32F103TBU6 | QFN36 | STMicroelectronics | AVNET | STM32F103TBU6 |
| U2 | LDO 电压调节器 | CAT6217-330TDGT3 +3.3V | TSOT23-5 | ON Semiconductor | Mouser | 698-CAT6217330TD-G |
| U3 | USB 终端器 | NUF2221W1 | SOT363 | ON Semiconductor | Digikey | NUF2221W1T2GOSTR-ND |
| U4 | SPI 闪存 | SST25VF032B-80-4I-QAE-T | WSON8 | Silicon Storage Technology | Digikey | SST25VF032B-80-4I-QAE-T-ND |
| X1 | 晶振 | ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | 3.2mmx2.5mm | Abracon Corporation | Digikey | 535-10261-2-ND |
| 外壳 | P1A-120704U 白色 | 1.2 x .71 x .40 英寸 | New Age Enclosures |
FST-01 的组件
-
STM32F103TB
-
SPI 闪存 (32Mbit)
-
USB 终端器
-
LDO 调节器 (3.3V)
-
12MHz XTAL CL=18pF
-
LED
-
GND/SWDIO/SWDCLK 的 SWD 端口
-
VDD/GND/Port0/Port1 的扩展端口
-
USB 插头 A 型
STM32F103TB
MCU 是由 STMicroelectronics 基于 Cortex-M3 的 ARM 微控制器。运行频率为 72MHz,拥有 128KB 的闪存 ROM 和 20KB 的 RAM。
SPI 闪存
机密数据应存储在 MCU 的闪存中,但非机密数据(如公钥环的备份)可以存储在 SPI 闪存中。
我们使用 SST25VF032B(32Mbit = 4MB)。
USB 终端器
我们使用 NUF2221W1 USB 上游终端器。
这是因为它具有静电放电保护功能。与两个电容和两个电阻相比,它的占用空间更小。
LDO 调节器
我们使用 CAT6217-330 作为 3.3V 调节器(从 5V 转换)。150mA 的电流足够使用。
XTAL 12MHz CL=18pF
我们使用 12MHz XTAL CL=18pF。
这是因为我们可以找到占用空间更小的 12MHz XTAL(相比 8MHz)。
LED
我们使用 LED 来显示状态。
SWD 端口
SWD 端口用于将固件安装到 MCU 的闪存 ROM 中。
VDD/GND/Port0/Port1 的扩展端口
我们决定使用两个 I/O 引脚。(一个 I/O 引脚对于极简设计来说仍然不够。)
使用两个 I/O 引脚,可以实现:
- 串行通信的 TX 和 RX
- 触摸传感器的驱动和输入
- 控制其他 MCU 的 SWD 端口
USB 插头 A 型
FST-01 的使用方式是直接连接到 USB 端口,就像 USB 闪存驱动器一样。
电路和元件可能的更改
LDO 稳压器
MCP1700T-330 可以作为替代品(电气特性似乎较差,但适用于更高电流的情况)。在这种情况下,我们需要稍微修改电路。
晶体振荡器(XTAL)
可以直接将 XTAL 替换为 12MHz XTAL,CL=20pF。
此更改在设计的容限范围内。
如果从一开始就进行更换,最好同时将 C1 和 C2 替换为 33pF。
请参阅 维基百科关于负载电容的解释。
屏蔽地与信号地
FST-01 设计为直接插入 USB 端口使用。
如果不是直接使用,而是通过延长线连接,最好通过电阻(如果需要,也可以加电容)将屏蔽地和信号地连接起来。
参考链接:
http://electronics.stackexchange.com/questions/4515/how-to-connect-usb-connector-shield
USB_EN
USB_EN 并非必需,但 NUF2221W1 的第 5 引脚可以直接连接到 3.3V(Vdd)。
在许多使用 STM32F103 的电路板设计中,我们可以看到类似的连接方式,但由于可以通过软件控制 USB D+ 为 0V,因此 USB_EN 并不需要。
默认无 SPI 闪存
闪存的容量有些过小,实用性不高,因此可以作为特殊用户的选项,默认情况下不安装芯片也可以。
PCB 图片
PCB 图片由 prettygerbv 生成。



FST-01 工程原型

FST-01-Prototype-PCB.jpg
感谢 Fusion PCB 服务,我们制作了 FST-01 工程原型的 PCB。

PCB 组装由 User:Gniibe 手工完成。详情请参阅 我的文章。
测试计划概要
- 检查 MCU ID
- 写入 MCU 的闪存 ROM
- 检查 LED 闪烁
- 检查 SPI 闪存 ROM 访问
- 运行使用 USB 的应用程序并检查是否正常工作(Hub 分配地址)
- 上电(或复位)时,LED 发光。
- FST-01 应用程序等待 USB Hub 分配 USB 地址。(Hub 检测设备并分配地址需要几秒钟。)
- USB 地址分配完成后,FST-01 应用程序进入循环:
- 等待 5 秒
- 闪烁 LED(发光 25ms,熄灭 200ms)。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。