自定义本地 LLM:在 Jetson 上使用 Llama-Factory 微调 LLM
介绍
🚀在 Jetson 上使用 Llama-Factory 微调 LLM!现在您可以定制一个符合您需求的自定义私有本地 LLM。

Llama-Factory 提供了一个高度便捷的大语言模型微调工具,支持常见的大语言模型、数据集和微调方法。通过这个平台,我们可以轻松定制私有大语言模型。
在本教程中,我们将学习如何在 Nvidia Jetson 上部署 Llama-Factory,并使用 Llama-Factory 训练一个支持中文问答的大语言模型。
先决条件
- 具有超过 16GB 内存的 Jetson 设备。
- 显示器、鼠标、键盘和网络。(非必需)
我们已经在 reComputer Orin NX 16GB 和 AGX Orin 64GB 开发套件上测试了本教程的可行性。

开始使用
硬件连接
- 将以太网线连接到 reComputer(由 Jetson 驱动)。
- 将鼠标、键盘和显示器连接到 reComputer。
- 开启 reComputer 电源。
安装 Jetson-Examples
由 Seeed Studio 开发的 jetson-examples 提供了无缝的一行命令部署,可在 NVIDIA Jetson 平台上运行视觉 AI 和生成式 AI 模型。
要安装该包,请在 Jetson 中打开终端并运行:
pip3 install jetson-examples
sudo reboot
在 Jetson 上安装和运行 Llama-Factory
使用一行命令部署 jetson-examples 的 Llama-Factory:
reComputer run llama-factory

然后我们可以打开网页浏览器并访问该地址来打开 WebUI:
# http://<jetson-ip>:7860
http://127.0.0.1:7860
开始训练
在这里,我们使用 alpaca_zh 数据集来微调 Phi-1.5 模型,使其具备中文对话能力。因此,在 web UI 中,我们只配置训练的 Model name 和 Dataset,其他训练参数保持默认设置。

最后,点击 start 按钮开始训练。

训练过程大约需要 18 小时。
完成微调后,您可以在保存目录中找到微调后的模型。

测试微调后的模型
最后,我们可以使用 Llama-Factory 和微调后的模型来测试它是否确实获得了中文对话能力。具体步骤如下。
步骤1. 通过 Llama-Factory WebUI 加载微调后的模型。

步骤2. 在 Input 文本框中输入中文提示,点击 Submit 按钮,并在 Chatbot 文本框中查看大语言模型的输出结果。

从测试结果可以看出,微调后的模型已经具备了用中文与人类对话的能力。如果您希望您的模型具有更高级的能力,请尝试使用更多样化的微调数据集来训练您的模型!
演示
参考资料
- https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory
- https://github.com/dusty-nv/jetson-containers
- https://github.com/Seeed-Projects/jetson-examples
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。