Skip to main content

GPRS Shield V3.0

这是 GPRS Shield 的 3.0 版本。 使用 GPRS shield 将您的 Arduino 连接到 GSM/GPRS 蜂窝网络!您现在可以使用 Arduino/Seeeduino 或其他主板通过易于使用的 AT 命令拨打电话号码或向朋友发送短信。 GPRS Shield 采用四频低功耗 GSM/GPRS 模块 SIM900 以及紧凑的 PCB 天线。同时,对接口和基础电路进行了改进,使其更加简洁可靠。 您有两种选择与主板通信 GPRS shield -- UART 或 SoftwareSerial。

版本


版本描述发布日期
v0.9b初始公开发布版本(测试版)2011年3月3日
v1.2添加软件端口来开启/关闭 SIM902011年12月2日
v1.4重新设计电源电路,重新布局 PCB2012年8月30日
v2.0四频支持并重新设计 PCB 天线2013年2月3日
v3.0将 arduino 插座更改为最新的 Arduino Uno 标准2015年3月20日

V3.0 与之前版本有什么区别?

  • 将 arduino 插座更改为最新的 Arduino Uno 标准。除此之外,所有功能都与之前版本相同。

注意事项


  • 确保您的 SIM 卡已激活。
  • GPRS Shield 没有 ESD 防护措施。在干燥天气下处理时要特别小心。

硬件概述


规格和应用指南请链接到 GPRS Shield V2.0 的文档。

常见问题

Q1: 如何为 leonardo 修改代码?

A1: 代码如下。

#include <SoftwareSerial.h>

unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count = 0; // counter for buffer array

void setup()
{
Serial1.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
}

void loop()
{
if (Serial1.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
{
while (Serial1.available()) // reading data into char array
{
buffer[count++] = Serial1.read(); // writing data into array
if (count == 64)
break;
}

for ( int j=0;j<count;j++)
{
Serial.write(buffer[j]);
}
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
}
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
Serial1.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
}

void clearBufferArray() // function to clear buffer array
{
for (int i=0; i < count; i++)
{
buffer[i] = NULL;
} // clear all index of array with command NULL
}

Q2: 如何更新 SIM900 的固件?

Q2: 如果您有任何软件或硬件问题,请从 wiki 的资源模块下载固件"SIM_900_AGPS_instructions"。这个最新版本可以支持 HTTPS 等。更多信息请参考其中的介绍。

Q3: GPRS shield 的 RTC 怎么样?

Q3: SIM900 的规格说它有 RTC 备份,但我们到目前为止还没有使用过。也许您可以参考手册自己制作一个演示,或者我们将来会制作它。

Q4: 我无法使用这个 GPRS shield 发送或接收任何短信。

A4: 请按照以下说明操作。

  • 请确保 SIM 卡插入良好
  • 在手机上检查卡是否工作。
  • 尝试从我们的 wiki 上传测试代码并发送 AT 命令,看看是否有良好的返回。
  • 尝试将"libraries\SoftwareSerial\SoftwareSeriall.h"中的"#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size"更改为"#define_SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size

Q5: 两种帮助唤醒 GPRS shield 的替代方法

A5: 这里有 2 种方法。

  • 拉低 DTR 引脚:DTR 被拉低 20ms 后串口将激活
  • RTC 闹钟到期

Q6: 哪种类型的 SIM 卡可以与 GPRS Shield 配合使用?

A6: GPRS Shield 中使用的 SIM900 支持 850/900/1800/1900MHz GSM 频段。

原理图在线查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...