GPRS Shield V1.0
GPRS Shield 为您提供了一种使用 GSM 蜂窝电话网络从远程位置接收数据的方法。该扩展板允许您通过以下三种方法中的任何一种来实现这一点:
- 短信服务
- 音频
- GPRS 服务
GPRS Shield 与所有具有与标准 Arduino 板相同外形尺寸(和引脚排列)的板兼容。GPRS Shield 可以通过简单的 AT 命令通过 UART 进行配置和控制。基于 SIMCOM 的 SIM900 模块,GPRS Shield 就像一部手机。除了通信功能外,GPRS Shield 还有 12 个 GPIO、2 个 PWM 和一个 ADC。
版本
版本 | 描述 | 发布时间 |
---|---|---|
v0.9b | 初始公开发布(测试版) | 2011年3月3日 |
v1.2 | 添加了 SIM90 开/关的软件端口 | 2011年12月2日 |
v1.4 | 重新设计电源电路,重新布局 PCB | 2012年8月30日 |
特性
- 基于 SIMCom 的 SIM900 模块
- 四频段 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz - 可在全球所有国家的 GSM 网络上工作。
- 通过 AT 命令控制 - 标准命令:GSM 07.07 & 07.05 | 增强命令:SIMCOM AT 命令。
- 短信服务 - 让您可以通过网络发送少量数据(ASCII 或原始十六进制)。
- 嵌入式 TCP/UDP 协议栈 - 允许您将数据上传到 Web 服务器。
- 扬声器和耳机插孔 - 让您可以发送 DTMF 信号或播放录音,如答录机。
- SIM 卡座和 GSM 天线 - 板载提供。
- 12 个 GPIO、2 个 PWM 和一个 ADC(全部为 2.8 伏逻辑)- 增强您的 Arduino。
- 低功耗 - 1.5mA(睡眠模式)
- 工业温度范围 - -40°C 到 +85°C
应用创意
- M2M(机器对机器)应用 - 使用 SMS 或 GPRS 在位于两个不同工厂的两台机器之间传输控制数据。
- 家电远程控制 - 当您在办公室时发送 SMS 来开启或关闭家中的洗衣机。
- 远程气象站或无线传感器网络 - 与 Seeeduino Stalker 配合使用,创建一个能够将传感器数据(如气象站的温度、湿度等)传输到 Web 服务器(如 pachube.com)的传感器节点。
- 交互式语音应答系统 - 将 GPRS Shield 与 MP3 解码器和 DTMF 解码器(以及 Arduino)结合,创建一个交互式语音应答系统(IVRS)。
- 车辆跟踪系统 - 将 GPRS Shield 与 Arduino 和 GPS 模块结合。然后将其安装在您的汽车中,在互联网上实时发布您的位置。它可以用作汽车防盗报警器。
注意事项
- 确保您的SIM卡已解锁。
- 本产品不提供绝缘外壳。请特别注意静电防护,尤其是在干燥(低湿度)天气中。
- GPRS Shield UART的出厂默认设置为19200 bps 8-N-1。(可通过AT命令更改)。
- 当将GPRS Shield与Seeeduino Stalker一起使用时,请记住拆除OK_READ跳线(即断开它)。这将断开电池充电器IC的OK引脚与微控制器数字引脚7的连接,从而允许使用NewSoftSerial库与GPRS Shield进行无障碍通信。
规格参数
有关SIM900的规格参数,请参考此PDF文件:SIM900_SPEC.pdf
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
电压 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | VDC |
电流 | / | 50 | 450 | mA |
尺寸(含天线) | 110x58x19 | mm | ||
净重 | 76±2 | g |
接口功能
- 电源选择 - 为GPRS shield选择电源(外部电源或arduino的5v)
- 电源插座 - 连接外部4.8~5VDC电源
- 天线接口 - 连接外部天线
- 串口选择 - 选择软件串口或硬件串口连接到GPRS Shield
- 硬件串口 - Arduino/Seeeduino的D0/D1
- 软件串口 - 仅限Arduino/Seeeduino的D7/D8
- 状态LED - 指示SIM900的电源是否开启
- 网络指示灯 - 指示SIM900连接网络的状态
- SIM900的UART - SIM900的UART引脚引出
- 麦克风 - 将声音转换为电信号
- 扬声器 - 将电信号转换为声音
- SIM900的GPIO、PWM和ADC - SIM900的GPIO、PWM和ADC引脚引出
- 电源键 - SIM900的开机和关机
Arduino上的引脚使用
- D0 - 如果选择软件串口与GPRS Shield通信则不使用
- D1 - 如果选择软件串口与GPRS Shield通信则不使用
- D7 - 如果选择软件串口与GPRS Shield通信则使用
- D8 - 如果选择软件串口与GPRS Shield通信则使用
- D9 - 用于软件控制SIM900的开机或关机
- 注意: A4和A5连接到SIM900上的I2C引脚。无法通过I2C访问SIM900。
入门指南
指示灯状态
LED | 状态 | 功能 |
---|---|---|
Status | 关闭 | 电源关闭 |
开启 | 电源开启 | |
Netlight | 关闭 | SIM900未工作 |
64ms开启/800ms关闭 | SIM900未找到网络 | |
64ms开启/3000ms关闭 | SIM900找到网络 | |
64ms开启/300ms关闭 | GPRS通信 |
硬件安装
-
将解锁的SIM卡插入SIM卡座 - 6针SIM卡座。SIM900支持1.8伏和3.0伏SIM卡 - 自动检测SIM卡的电压类型。
- 将SIM卡插入卡座
- 锁定SIM卡座
- 将SIM卡插入卡座
-
确保天线垫片正确扣合 - GPRS Shield板上有一个微型同轴RF连接器用于连接GSM天线。GPRS Shield上的连接器称为U.FL连接器。连接到GPRS Shield上的GSM天线有一个SMA连接器(而不是RP-SMA连接器)。GPRS Shield还提供了一根跳线用于将天线连接到板子。连接拓扑如下图所示:
- 组装GSM天线
- GPRS shield的电源供应 - 通过板上的开关选择电源,您可以选择来自arduino的5V电源或外部电源。选择来自Arduino的5V电源如下图所示:
- 配置通信端口 - GPRS shield可以通过Arduino的硬件串口或软件串口进行控制,使用跳线选择软件串口:
GPRS通过软件串口与arduino通信 | GPRS通过硬件串口与arduino通信 |
---|---|
![]() | ![]() |
-
插入Arduino UNO R3 - GPRS Shield像任何其他设计良好的shield一样,可以堆叠,如下图所示。
-
GPRS Shield + Arduino UNO R3
上电和断电
-
硬件触发 按住电源键约2秒钟即可上电或断电。
-
软件触发 您可以通过在固件中添加软件触发功能,通过Arduino的D9引脚来控制扩展板的上电/断电。
为了使用软件上电/断电功能,必须焊接扩展板上引脚9的JP跳线。
根据开/关的时序要求,需要一个>1s的脉冲来触发开关动作,并且需要>3.2s的延时来保证时序稳定。在您的固件中需要以下代码来实现不按按钮就能开启/关闭扩展板:
void powerUpOrDown()
{
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(9,LOW);
delay(3000);
}
入门指南 - AT 命令的乐趣
GPRS Shield 配备了通过 GSM 网络发送数据所需的所有配件,除了 Arduino 开发板和 GSM SIM 卡。如果您想要进行语音通话,还需要一个带麦克风的耳机。
步骤 1:为 GPRS Shield 创建测试设置
当您收到 GPRS Shield 时,您想要做的第一件事是什么?发送短信(SMS)?还是给某人打电话(需要耳机)?您可以通过 AT 命令与 GPRS Shield 对话来完成所有这些操作 - 这是它能理解的一种特殊语言。AT 命令是通过串行接口(UART)发送到 GPRS 调制解调器的简单文本命令,因此您可以使用任何串行终端软件与其通信。
:::note: 几乎所有的 AT 命令都应该以回车符结尾发送,您需要在串口终端中选择"+CR"选项。 :::
要进行 AT 命令实验,您需要一种为 GPRS Shield 供电并与其通信的方法。最好的方法是使用下面描述的 Arduino Duemilanove 开发板。相同的步骤也适用于 Seeeduino 或 Seeeduino Stalker。
- 按照之前的硬件安装步骤设置硬件系统;
- 确保 GPRS Shield 上的 GPRS_TX 和 GPRS_RX 跳线安装在 SWSerial 位置 - 这样 GPRS_TX 将连接到 D7(RX),GPRS_RX 连接到 D8(TX)。
- 通过 USB 线将 Arduino Duemilanove(或 Seeeduino)连接到您的计算机。
- Duemilanove 开发板上的 ATmega328P 微控制器只有一个 UART,用于与 PC 通信。我们需要的是在 ATmega328P 内运行的 Arduino 程序,通过在数字引脚 D8 和 D7 上使用软件串口来模拟第二个串行端口(UART)。所有通信都将通过软件串口和实际硬件串口进行。通过这样做,来自计算机(连接到实际硬件 UART)的所有数据都将路由到 GPRS Shield(连接到软件 UART)。然后我们就能够发出 AT 命令来控制 GPRS Shield。概述此方案的框图如下所示。
为了开发这样的程序,我们需要使用 SoftwareSerial 库。以下是演示代码。
//Serial Relay - Arduino will patch a
//serial link between the computer and the GPRS Shield
//at 19200 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//GPRS Shield is connected to the Software UART
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(7, 8);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count=0; // counter for buffer array
void setup()
{
GPRS.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
}
void loop()
{
if (GPRS.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
{
while(GPRS.available()) // reading data into char array
{
buffer[count++]=GPRS.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
}
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
}
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
GPRS.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
}
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
{
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // clear all index of array with command NULL
}
- 将代码上传到 Arduino 开发板。
- 如果您没有串口工具,请下载串口工具。为 Arduino 选择正确的 COM 端口,并将其设置为 19200 8-N-1,然后点击"打开 COM"。
- 您可以通过按住按钮约 2 秒来开启或关闭 SIM900。开机后,红色 LED 将亮起,旁边的绿色 LED 将闪烁,如果每 3 秒闪烁一次,则表示扩展板已找到网络。 这是电源开关按钮。
同时,您应该在串口监视器中看到来自扩展板的消息,如
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
。如果您在串口监视器中看不到这些消息,您应该点击"send new"选项,这将在 AT 命令末尾添加回车符,然后发送 AT 命令"AT+IPR=19200"来设置 SIM900 的波特率。
请注意,在设置 GPRS 扩展板的波特率之前,GPRS 扩展板和 Arduino 串口的波特率应该相同。
- 现在,点击"send new"选项,然后输入并发送"AT"(不带引号)到 Arduino 开发板。GPRS 扩展板应该通过发送"OK"来响应。这意味着您已经成功配置了 GPRS 扩展板。现在您可以尝试各种 AT 命令。(如果您使用 Arduino IDE 中现成的串口监视器,您应该将行结束符设置为"回车符",波特率设置为 19200)。
步骤 2:发送短信 (SMS)
现在我们的测试设置已经准备好了,让我们在编程 Arduino 执行此操作之前,先手动尝试一些 AT 命令。让我们先尝试发送短信。
- 按照上述步骤 1 中描述的方法创建设置。
- 通过您的串口终端软件,发送 AT+CMGF=1 并按回车键。GPRS 扩展板可以在两种模式下发送短信:文本模式和 PDU(或二进制)模式。由于我们想要发送人类可读的消息,我们将选择文本模式。GPRS 扩展板将响应 OK。
- 点击"send new"选项并发送 AT+CMGS="+918446043032"。这将指示 GPRS 扩展板开始接受新消息的文本,数字表示指定的电话号码(将号码替换为目标电话的电话号码)。GPRS 扩展板将发送一个 '>'' 来提醒您输入消息。请注意,任何 AT 命令中的电话号码都必须遵循 E.123 格式。
- 开始输入您的消息,完成输入后,点击"send hex"选项,然后发送十六进制:1A。调制解调器将接受消息并响应 OK。稍后,您指定号码的手机应该会收到消息。您可以参考下面的图片。
如果您按照上述指定步骤操作,但目标手机无法收到消息,那么可能需要设置短信消息中心号码。
发送命令 AT+CSCA="+919032055002" 并按回车键。在 AT+CMGF 和 AT+CMGS 命令之间发送此命令。将上述命令中指定的电话号码替换为您的 GSM 服务提供商的短信中心号码。
消息中心号码是每个服务提供商特有的(例如 +919032055002 是 Tata DoCoMo, Pune, India 的消息中心号码)。您可以通过致电 GSM 服务提供商的客户中心并询问来获取消息中心号码。
步骤 3:进一步探索
现在您已经体验了 AT 命令的工作原理,您可以在继续使用 GPRS 扩展板为 Arduino 开发代码之前尝试其他命令。
这涉及创建一个代码,用于(代表您)通过串口向 GPRS 扩展板发送相同的 AT 命令序列,以执行发送短信、拨打电话或通过 GPRS 连接发送数据的相同任务。
您可以查阅 AT 命令参考手册 来了解命令序列。如果您开发了 Arduino 代码,但发现 GPRS 扩展板的行为不符合您的预期,那么您需要检查您的 AT 命令及其序列。为此,请将上述入门部分中附加的串口中继代码重新加载到 ATmega328P 中,手动输入 AT 命令并检查输出。GPRS 扩展板发送回来的响应将帮助您调试 AT 命令序列。
还开发并附加了一个执行相同任务的 C 程序:Softuart relay atmega328p.zip。
该程序是在 Windows PC 上开发的。使用 AVRStudio4 作为 IDE,使用 WinAVR 作为编译器。ZIP 文件包含一个 AVRStudio4 项目。C 编译器(WinAVR)将生成一个 Intel Hex(.hex)文件。要在 Arduino IDE 之外将此 .hex 文件上传到 Arduino 开发板,需要一个能够与 Arduino 开发板引导加载程序通信的程序。XLoader 就是这样一个在 Windows 上运行的程序,可以将各种编译器生成的 .hex 文件上传到 Arduino 开发板。
SoftwareSerial 库注意事项
使用 Arduino 1.0,您应该能够使用发行版中包含的 SoftwareSerial 库(而不是 NewSoftSerial)。但是,您必须注意,为传入消息保留的缓冲区在库头文件"SoftwareSerial.h"中硬编码为 64 字节:
define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX 缓冲区大小
这意味着如果GPRS模块接收到的数据超过缓冲区容量,您很可能会因为缓冲区溢出而丢失数据!例如,使用"AT+CMGR=xx"(xx是消息索引)从模块读取短信时,您甚至可能看不到消息部分,因为前面的头信息(如电话号码和时间)占用了大量空间。解决方法似乎是手动将_SS_MAX_RX_BUFF更改为更高的值(但要合理,这样您就不会用完所有内存!)
Softwareserial库有以下限制(摘自arduino页面)。如果使用多个软件串口,一次只能有一个接收数据。 这意味着如果您尝试添加另一个串行设备(如grove串行LCD),除非您仔细编写代码,否则可能会出现通信错误。
简单源代码示例
下面的演示代码用于Xduino发送短信、拨打语音电话、向网站提交http请求以及将数据上传到pachube。它已在Arduino Duemilanove上测试过,也适用于任何兼容平台,请注意此sketch使用ATmega328P的软件UART。请按照以下步骤运行此sketch。
-
移除GPRS Shield,将此sketch下载到您的Arduino中。
-
断开Xduino与USB端口的连接以移除电源。
-
将GPRS Shield上的串口跳线设置在SWserial位置,以使用Arduino的软串口。
-
将天线连接到GPRS Shield并插入SIM卡。
-
将GPRS Shield安装到Arduino上。
-
通过USB将Arduino连接到计算机,在计算机上启动您喜欢的串口终端软件,选择Arduino的COM端口,设置为19200 8-N-1操作。
-
在终端中输入命令以执行不同功能,演示中有4个功能:
- a. 如果您输入**'t'**,演示将向您定义的另一部手机发送短信(您需要在代码中设置号码);
- b. 如果您输入**'d'**,程序将拨打您定义的另一部手机(您需要在代码中设置号码);
- c. 如果您输入**'h'**,它将向您想要访问的网站提交http请求(需要您在代码中设置网址),如果正确执行,它将从网站返回一个字符串;
- d. 如果您输入**'s'**,它将数据上传到pachube(详细信息可参考代码中的说明)。我强烈建议您在输入's'之前先输入'h',因为上传数据到pachube需要进行一些设置,执行提交http请求功能后,设置将被执行。
-
如果在您输入命令后程序在终端中返回错误,不要担心,只需再次尝试输入命令即可。
/*注意:此代码演示了如何使用GPRS扩展板发送短信、拨打语音电话以及
向网站发送HTTP请求,通过TCP连接将数据上传到pachube.com,
微控制器数字引脚7,因此允许使用SoftSerial库与GPRS扩展板进行无阻碍
通信。
IDE:Arduino 1.0或更高版本
替换代码中的以下项目:
1.电话号码,不要忘记添加国家代码
2.替换接入点名称
3. 将Pachube API密钥替换为您在cosm.com账户中分配的个人密钥
*/
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
void setup()
{
mySerial.begin(19200); // GPRS波特率
Serial.begin(19200); // GPRS波特率
delay(500);
}
void loop()
{
//程序启动后,您可以使用终端连接GPRS扩展板的串口,
//如果您在终端中输入't',程序将执行SendTextMessage(),它将显示如何发送短信,
//如果在终端中输入'd',它将执行DialVoiceCall(),等等。
if (Serial.available())
switch(Serial.read())
{
case 't':
SendTextMessage();
break;
case 'd':
DialVoiceCall();
break;
case 'h':
SubmitHttpRequest();
break;
case 's':
Send2Pachube();
break;
}
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
}
///SendTextMessage()
///此函数用于发送短信
void SendTextMessage()
{
mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //因为我们想以文本模式发送短信
delay(100);
mySerial.println("AT + CMGS = \"+86138xxxxx615\"");//发送短信,注意需要在手机号码前添加国家代码
delay(100);
mySerial.println("A test message!");//消息内容
delay(100);
mySerial.println((char)26);//ctrl+z的ASCII码是26
delay(100);
mySerial.println();
}
///DialVoiceCall
///此函数用于拨打语音电话
void DialVoiceCall()
{
mySerial.println("ATD + +86138xxxxx615;");//拨打号码
delay(100);
mySerial.println();
}
///SubmitHttpRequest()
///此函数用于提交HTTP请求
///注意:延迟时间非常重要,必须设置足够长
void SubmitHttpRequest()
{
mySerial.println("AT+CSQ");
delay(100);
ShowSerialData();// 此代码用于显示来自GPRS扩展板的数据,以便轻松查看GPRS扩展板如何提交HTTP请求的过程,以下代码也是为了这个目的。
mySerial.println("AT+CGATT?");
delay(100);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");//设置SAPBR,连接类型使用GPRS
delay(1000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"");//设置APN,第二个参数需要您填入本地APN服务器
delay(4000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=1,1");//设置SAPBR,详细信息请参考AT命令手册
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPINIT"); //初始化HTTP请求
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"");// 设置httppara,第二个参数是您要访问的网站
delay(1000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPACTION=0");//提交请求
delay(10000);//延迟非常重要,延迟时间基于网站的返回,如果返回数据非常大,需要更长的时间。
//while(!mySerial.available());
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPREAD");// 从您访问的网站读取数据
delay(300);
ShowSerialData();
mySerial.println("");
delay(100);
}
///send2Pachube()///
///此函数用于将传感器数据发送到pachube,执行此函数后您可以在pachube中看到新值///
void Send2Pachube()
{
mySerial.println("AT+CGATT?");
delay(1000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CSTT=\"CMNET\"");//启动任务并设置APN,
delay(1000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIICR");//建立无线连接
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIFSR");//获取本地IP地址
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSPRT=0");
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"");//启动连接
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSEND");//开始向远程服务器发送数据
delay(4000);
ShowSerialData();
String humidity = "1031";//这4行代码模拟真实的传感器数据,因为演示没有添加其他传感器,所以使用4个字符串变量来替代。
String moisture = "1242";//您可以在项目中将这四个变量替换为真实的传感器数据
String temperature = "30";//
String barometer = "60.56";//
mySerial.print("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"");//这里是您从pachube申请的feed
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":");//在这里,您应该替换您的pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println((char)26);//发送
delay(5000);//等待回复,重要!时间基于网络条件
mySerial.println();
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPCLOSE");//关闭连接
delay(100);
ShowSerialData();
}
void ShowSerialData()
{
while(mySerial.available()!=0)
Serial.write(mySerial.read());
}
常见问题
以下是 GPRS Shield 常见问题解答,使用前请先阅读:
-
为什么 GPRS Shield 无法通过软件串口(D7/D8)与 Stalker v2.1/2.0 配合工作?
Stalker v2.1/2.0 已经使用了数字引脚(D7/D8),您需要将 GPRS_TX/GPRS_RX 连接到其他数字引脚作为软件串口。这个问题在 Stalker 2.2 版本中已经解决。
-
为什么将 GPRS Shield 组装到 Stalker 或其他 Arduino 板上时无法使用 I2C?
因为 GPRS Shield 通过 I2C 与其他模块冲突。GPRS Shield 不使用 I2C 端口,您可以断开从 SIM900 I2C 端口到 A4/A5 的连接。
相关项目
这是一个使用 GPRS Shield V2.0 制作的演示。
通过这个演示,我们使用 Arduino、GPRS Shield 扩展板和其他模块制作了一个名为 Arduino Phone 的手机。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。