Skip to main content

GPS 模块选择指南

我们在近年来发布了各种类型的 GPS 模块。让我们仔细了解它们,找出哪一款最适合您!

如需查看我们商城中的所有 GPS 或通信模块,请点击 Seeed Studio Bazaar 进行查看。

GPS 和 GPS 模块简介​

全球定位系统(GPS)设备之一利用来自卫星的数据,通过一个名为三边测量的过程来定位地球上的特定点。同时,GPS 接收器使用无线电信号测量到卫星的距离来进行三边测量。三边测量类似于三角测量,后者测量角度,如本插图所示(Tim Gunther,2020)。GPS 模块包含微型处理器和天线,可直接接收卫星通过专用射频频率发送的数据。从那里,它将接收来自每个可见卫星的时间戳以及其他数据片段。如果模块的天线能够发现 4 颗或更多卫星,它就能够准确计算其位置和时间。

四个著名的全球导航卫星系统包括 GPS、BDS(北斗)、GLONASS 和 GALILEO 四个卫星导航系统。最早出现在美国的是 GPS(全球定位系统),这是目前技术最完善的系统。BDS、GLONASS 和 GALILEO 已成为世界上其他最大的卫星导航系统,目前正在现代化进程中。

图 1. 显示三颗卫星三角测量精确位置的地球插图。(Tim Gunther,2020)

我们将介绍并比较这两个 GPS 模块:

这些 GPS 模块与 Arduino 和 Raspberry Pi 兼容,让您可以轻松开始尝试。Grove - GPS(Air530) 中的 Air 530 模块是一个高性能、高度集成的多模式卫星定位和导航模块。它支持 GPS / 北斗 / Glonass / Galileo / QZSS / SBAS,这使其适用于汽车导航、智能穿戴和无人机等 GNSS 定位应用。Air530 模块还支持 NMEA 0183 V4.1 协议,并与以前的版本兼容。

同时,Grove - GPS Module 的 E-1612-UB 模块系列是一个独立 GPS 接收器系列,具有高性能的 u-blox 5 定位引擎。50 通道 u-blox 5 定位引擎拥有不到 1 秒的首次定位时间(TTFF)。专用的捕获引擎拥有超过 100 万个相关器,能够进行大规模并行时间/频率空间搜索,使其能够即时找到卫星。

工作原理​

在购买GPS模块之前,您应该了解GPS模块的工作原理,下表提供了一些相关信息。

应用领域​

GPS模块有着众多的应用。特别是,通过这些GPS模块的应用可以开发大量的社会活动。因此,GPS模块在各个领域都发挥着重要作用,包括环境测量、交通运输、紧急救援、农业、娱乐等。

应用领域功能


测量
它使用载波相位差分技术(RTK)实时处理两个观测站的载波相位,精度达到厘米级。测量结果统一在WGS84坐标系中,信息自动接收和存储,减少了繁琐的中间处理环节。


交通运输
GPS模块可用于自主导航、港口管理和进港引导、路线交通管理以及跟踪监控。车载设备使用GPS进行精确定位,结合电子地图和实时交通状况,自动匹配最优路径,实现车辆的自主导航。



紧急救援
利用GPS定位技术,可以进行消防、救护车和警察的紧急调度,提高应急响应部门对火灾、犯罪现场、交通事故、交通拥堵等紧急事件的响应效率。配备GPS模块的渔船在发生危险情况时可以快速定位和报警,从而能够更快、更及时地获得救援。


农业

GPS模块用于定位和获取农田信息,包括产量监测、土壤样本采集等。计算机系统通过分析和处理数据确定农田地块的管理措施,并将产量和土壤状况信息加载到GPS设备中。在喷洒设备中,它可以精确地对农田进行施肥和喷洒。


娱乐
通过GPS模块,人们可以在陌生的城市中快速找到目的地,并可以沿着最优路径出行;露营者携带GPS接收器可以快速找到合适的露营地点,而不用担心迷路;甚至一些高端视频游戏也使用了GPS模拟技术。

Seeed 的 GPS 模块​

名称缩略图尺寸更新频率波特率导航灵敏度功耗要求通道数首次启动时间天线精度点击购买
Grove – GPS ModuleGrove GPS40mm x 20mm x 13mm1Hz, 最大 10Hz9,600bps – 115,200bps-160dBm3.3V - 5V22 个跟踪,66 个通道冷启动:13s;温启动:1-2s;热启动:<1s包含天线2.5m GPS 水平位置精度立即订购
Grove – GPS (Air530)40mm x 20mm x 13mm/默认 9,600bps-148dB3.3V - 5V/冷启动:27s;温启动:4s;包含天线2.5m 水平定位精度立即订购

哪个 GPS 模块更好​

更好的功耗​

Grove – GPS (Air530) 具有超低功耗,仅为 31uA,低功耗模式下为 0.85 mA,这使其成为功耗更低的更好的 GPS。

可扩展性​

凭借更高的最大更新频率,Grove - GPS 能够用于涉及高速移动物体的项目。此外,拥有更多通道也为其他应用开辟了空间,Grove- GPS (Air 530) 具有多模式卫星定位和导航功能,支持同时连接 6 颗以上卫星。

精度​

Grove -GPS (Air530) 具有 2.5m 的水平定位精度、3.5m 的高定位精度、0.1m/s 的速度精度和 30ns 的时间传输精度,即使在信号不良的条件下也能快速准确地定位。

项目​

GPS/GPRS 跟踪器项目:在这个新项目中,我们将展示使用 GPRS 技术和 MQTT 协议连接的 GPS 跟踪器。

车辆跟踪系统:现在您已经选择了 GPS 模块,这里有一些您可以用 Arduino 和 GPS 模块完成的项目。访问这里获取详细信息。

LED 自行车速度计:想知道您骑行的速度有多快吗?使用这个 DIY 自行车速度计,采用 GPS 技术进行速度感应,您可以知道自己的骑行速度!它还配有 RGB LED 来向骑行者指示速度。访问这里获取详细信息。

个人 GPS 助手:这个项目是一个设备,让您监控人员和物品,持续告诉您它们的位置以及连接到它的传感器的数值。其中一个功能允许您为传感器设置限制值,当超过这些值时会向您发送短信警报。您还可以设置某些地方的限制,当设备离开该区域时会向您发出警报。还可以通过短信与设备通信,以获取有关它的信息。

访问这里获取详细信息。

资源​

[参考] 来自 Tim Gunther,国家地理 (2020) 的三角测量

[ZIP] E-1612-UB 数据手册

[ZIP] Air530 数据手册

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。


感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...