GPS Bee 套件

为了使 GPS 模块能够轻松兼容现有的扩展板,我们采用了与 XBee 无线模块相同的针脚封装。因此,您可以将 GPS 模块插入兼容 XBee 的现有扩展板中。此外,您还可以使用 UartSBee V4 将 GPS 模块连接到 USB 端口,运行名为 u-center 的软件来分析 GPS 数据并重置 GPS 模块参数。将 GPS Bee 放置在 UartSBee V4 上,并将 UartSBee V4 连接到 PC,打开 u-center.exe,选择 UartSB 端口,然后您可以看到 GPS 模块返回的数据,软件会分析这些数据并显示具体信息,例如:时间、速度、纬度和经度、海拔等。
套件配备了用于 GPS 的 Mini Embedded Antenna U.FL,您也可以购买另一种尺寸更大的天线 Embedded Antenna U.FL for GPS。兼容所有带有 XBee 标准插座的扩展板、开发板和模块。
4 pin 2.54mm to 2.0mm Female jumper wire 也可用于轻松适配!
特性
- 50 通道 u-blox 5 引擎,拥有超过 100 万个有效相关器
- <1 秒热启动和辅助启动的首次定位时间
- -160dBm SuperSense® 采集和跟踪灵敏度
- KickStart 功能模块在弱信号下加速启动
- 支持 AssistNow Online 和 AssistNow Offline A-GPS 服务;符合 OMA SUPL 标准
- 高抗干扰能力
- 4 Hz 位置更新速率
- 微型 2.0mm 间距接头,兼容 XBee 插座
- UART、USB、DDC 和 SPI 接口
- 符合 RoHS 标准
应用场景
- 任意定位系统
规格
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | Vcc | 2.7 | 3.0 | 3.6 | V |
| 峰值电源电流 (Vcc=3.6V) | 150 | mA | |||
| 持续电源电流 (Vcc=3.0V) | |||||
| 采集电流 | 102 | mA | |||
| 跟踪电流 | 44 | mA | |||
| 天线增益 | 30 | dB | |||
| 工作温度 | -40 | 85 | ℃ |
引脚定义及额定值

| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Vcc | 电源供应,2.7-3.6VDC |
| 2 | TX | 串口 1 |
| 3 | RX | 串口 2 |
| 4 | NC | 保留 |
| 5 | EX | 保留 |
| 6 | NC | 保留 |
| 7 | NC | 保留 |
| 8 | NC | 保留 |
| 9 | NC | 保留 |
| 10 | GND | 地线 |
| 11 | NC | 保留 |
| 12 | NC | 保留 |
| 13 | NC | 保留 |
| 14 | NC | 保留 |
| 15 | TP | 可配置脉冲输出(默认 1Hz,最大 4Hz) |
| 16 | NC | 保留 |
| 17 | NC | 保留 |
| 18 | NC | 保留 |
| 19 | SCL | I2C 时钟引脚(仅用于配置) |
| 20 | SDA | I2C 数据引脚(仅用于配置) |
使用说明
-
通用 GPS 扩展板
得益于与 XBee 兼容的针脚和电压,GPS Bee 可以重复使用任何 XBee 插座,从 XBee 扩展板到 XBee 探索板。例如,您可以通过 XBee 扩展板将 XBee 模块安装到 Arduino 项目中。
| USB | ![]() |
| 蓝牙 GPS 模块 | |
| 与 UartSB 配合使用作为 USB 端口 GPS 模块。您可以使用功能强大的 Ucenter 轻松获取实用的详细信息。或者,添加一个蓝牙模块以获得适用于您的项目的蓝牙 GPS 模块。 | ![]() |

点击 这里 查看清晰完整的图片。
SIM28 模块注意事项:
-
GPS Bee 已更换为 SIM28 模块,其封装与原版本相同。
-
您应该使用 "SIMCom GPS DEMO" 工具来接收 SIM28 模块数据。
-
打开 SIMCom_GPS_DEMO 工具,进入 Module->properties->module->选择 SIM28。

- 打开 SIMCom_GPS_DEMO 工具,进入 Module->connect。选择 GPS 模块使用的串口。

版本追踪
| 修订版 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| GPS Bee 套件(带迷你嵌入式天线) | - | 2009年11月8日 |
| v0.91 | 补充 | 2011年3月15日 |
| v1.2 | 天线 | 2012年5月18日 |
| v1.2 | 更换 GPS 模块为 SIM28 | 2013年12月5日 |
| v1.3 | 更换 GPS 模块为 SIM28,将 LED 移至底部 | 2014年1月10日 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。