EcoEye–嵌入式视觉摄像头简介

EcoEye 是一款具有板载机器视觉功能的摄像头,采用便携且防水的外壳设计,适用于远程部署。基于 openMV H7 Plus Cam,它易于设置并适用于多种应用场景。其内部电源管理和控制系统支持长期运行,并允许集成太阳能板、众多传感器以及其他外部设备。该摄像头经过全面的现场测试,测试结果已发表在科学文章中。
入门指南
在开始本指南之前,为了简化操作,请先熟悉 用户指南 中描述的 EcoEye 的硬件和软件。
准备硬件
打开 EcoEye 摄像头,并在指定的电池仓中插入 3 节充满电且容量相同的 18650 锂离子电池,同时注意极性标记。在 openMV 板上安装一张格式化的 micro-SD 卡,至少具有 8GB 的存储容量。
准备软件
下载并安装 openMV IDE 到您的电脑。打开软件,并使用 USB-A 到 USB-C 数据线连接电脑与 EcoEye 摄像头的外部接口。按下推按钮一次,前侧的 LED 应闪烁绿色几次,然后闪烁白色半秒。此时,电脑应识别设备卡并打开一个窗口显示 SD 卡上的内容。您现在可以复制所有脚本文件,文件可从 这里 下载。同时,IDE 界面左下角的插头符号旁应出现一个 USB 图标。点击此按钮以建立与摄像头的连接。如果提示更新固件,请点击“是”并按照步骤完成更新。
打开 ecomain.py 代码并通过点击左下角的绿色播放按钮运行它。有时会出现 OSError 错误,只需忽略并再次尝试即可。摄像头现在处于连续模式运行,不保存任何图像,但会在 IDE 帧缓冲区中显示图像。通过将 MODE 参数更改为 2 并再次运行脚本,摄像头将保存所有捕获的图像。
为了使摄像头无需连接电脑和 IDE 即可运行,必须将调整参数后的 ecomain.py 脚本重命名为 main.py,并仍然保存在 SD 卡的根目录中。这也可以通过在 openMV IDE 的标签中导航到 Tools > Save open script to OpenMV Cam (as main.py) 来完成,同时仍与摄像头连接。
在没有连接 IDE 的情况下开始部署时,用户必须按下推按钮一次以启动系统,当前侧 LED 显示蓝色时再次按下按钮以确认运行开始。同样地,要停止部署并关闭系统,用户必须先按下推按钮一次,然后在浅蓝色 LED 亮起时再次按下按钮(可能需要几秒钟)。长按推按钮将强制关闭系统,但除非必要,不建议使用此方法。
创建您的第一个目标检测应用
在本分步指南中,我们将使用 EcoEye 摄像头收集数据,通过手动标识数据集中的目标使用 Edge Impulse 训练模型,最后在摄像头上运行创建的模型并观察结果。
数据收集
将摄像头放置在一个平坦的单色表面前,例如墙壁、白板,或者直接面向桌面。将其连接到 IDE 并运行 MODE 0 以查看捕获的图像。如果需要,重新调整摄像头位置,确保背景前没有其他物体出现。在帧缓冲区中查看实时图像时,通过旋转镜头仔细调整焦距。一旦找到完美焦距,停止脚本并收集 2 到 3 种不同类型的目标,您希望对其进行分类。
现在,将 MODE 参数更改为 2 并再次运行脚本。帧缓冲区中显示的图像也会保存到 SD 卡中。在脚本运行期间,将目标以不同位置、不同地点和不同组合放置在摄像头前。收集大约 100 张优质图像后,停止脚本并重置 openMV 摄像头(在 Tools > Reset 中)以查看所有保存图像的文件夹。


训练模型
在为模型选择了约 100 张图像后,登录您的 Edge Impulse 账户并创建一个新项目。在左侧菜单中选择“数据采集”,将选定的图像上传为数据集。接下来,必须手动为训练和测试数据集中的每张图像进行标注。点击图像旁边的三个点并选择“编辑标签”即可完成标注。确保为每种对象始终使用相同的名称,可以通过过滤按钮进行检查。

接下来,导航到左侧菜单中的“创建脉冲”。添加一个处理块类型为“图像”和一个学习块类型为“对象检测(图像)”,然后保存脉冲。之后,左侧菜单中的“脉冲设计”下应该会出现灰色的“图像”和“对象检测标签”。在新的“图像”标签中,保持所有设置不变,只需点击“保存参数”和“生成特征”按钮即可。完成此过程后,可以在“对象检测”标签中训练模型,暂时保持默认参数。

要测试新模型的性能,请转到左侧菜单中的“模型测试”标签并点击“全部分类”。这将运行对象检测模型,测试数据集是最初标注但未用于训练的数据,因此对模型来说是未见过的。一旦完成,结果将显示模型的准确性以及错误分类的对象。如果最终得分不令人满意,可以改进图像数据集或调整训练参数。

要将模型导出到 ecoEye 相机,请导航到左侧菜单中的“部署”标签。搜索并选择“openMV Library”,然后点击“构建”。从自动下载的 zip 文件中提取文件,并将 labels.txt 和 trained.tflite 文件复制到 SD 卡中。
运行模型
现在我们可以使用训练好的模型运行相机进行自动对象分类。在 ecomain.py 文件中,将参数更改为 MODE = 1, sensor_windowing = True, classify_mode = “objects” 和 indicators = True。运行脚本时,请注意在蓝色 LED 亮起或串行终端打印出“等待第二次按钮按下...”时按下按钮。帧缓冲区现在应该显示捕获的图像,并在模型检测到其训练对象时在对象周围显示边界框。这些图像也会保存到 SD 卡中,检测结果及边界框的坐标会保存到一个 csv 文件中。



此应用程序也可以在不连接 IDE 的情况下运行,只需将 ecomain.py 重命名为 main.py,断开连接线,并通过两次按按钮的方式启动脚本即可。
资源
-
[PDF] EcoEye – 嵌入式视觉摄像头数据手册
-
[PDF] EcoEye – 嵌入式视觉摄像头用户手册
-
[CODE] EcoEye – 嵌入式视觉摄像头脚本
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。