快速入门
本章节将指导你通过 SenseCAP Mate APP 来设置 SenseCAP T1000 Tracker。
请确保你所在区域有 LoRaWAN 网络覆盖,例如 Helium、TTN 或其他 LoRaWAN 网络。没有 LoRaWAN 网络,设备将无法向云端发送数据。使用追踪器最简单的方式是搭配 SenseCAP LoRaWAN Gateway 和 SenseCraft app。
设备功能
工作模式
为了适应不同的使用场景,SenseCAP T1000 tracker 提供了多种不同的工作模式,你可以根据需要进行选择。
| 工作模式 | 描述 | 场景 |
|---|---|---|
| Standby Mode | 仅上传心跳包,只包含电池信息。 可以通过 LoRa 下行指令获取位置信息。 | 如果你需要长时间对设备进行定位,并且设备在充电前可以长时间运行,云平台可以下发定位请求指令来定位设备。 |
| Periodic Mode | 设置一个时间间隔,设备会按照该间隔周期性上传位置信息和传感器数据。 | 此模式推荐用于大多数场景。 |
| Event Mode | 根据追踪器的温度、光照和加速度传感器来调整上传间隔,包括温度事件、光照事件、运动事件、静止超时和震动事件。 | 可用于复杂场景,例如重要物品运输监控。但功耗会大幅增加。 |
传感器功能
SenseCAP T1000 Tracker 配备了 3 个传感器:温度传感器、光照传感器和三轴加速度计。 你可以选择启用或禁用这些传感器:
- 关闭所有传感器,你也可以选择无传感器版本以降低成本。
- 仅启用温度和光照传感器,以低功耗方式周期性监测数据。
- 当将温度、光照和加速度计作为触发条件时,传感器将始终保持供电,设备功耗会大幅增加。
| 传感器 | 描述 |
|---|---|
| Temperature | 这是一个板载独立温度传感器,精度为 ±0.5~1℃。需要注意的是,由于它与外壳有一定隔离,这里可能会存在一定的温度测量延迟。 量程:-20 至 60℃;精度:±1℃(最小 0.5℃,最大 1℃);分辨率:0.1℃ |
| Light | 光照传感器监测的并非实际流明值,而是从黑暗到明亮的光照百分比。主要可用于防拆监控以及一些对光敏感的监控场景。 量程:0 至 100%(0% 为黑暗,100% 为最亮) |
| 3-Axis Accelerometer | 通过设置加速度阈值来触发运动事件和震动事件。 |
数据缓存
设备支持数据缓存,可以通过蓝牙配置中打开 "GNSS Data Cache" 来启用。设备会上传确认报文。当 LoRaWAN 信号覆盖较弱或无网络覆盖时,设备在上传数据时无法收到 ack。在这种情况下,数据会被保存并进入下一个周期。当设备在某个时刻成功上传数据时,会一并发送离线数据。最多可缓存 1000 条记录。
![]()
按键功能
- 建议在设备不使用时将其关机。
- 首次开机时,建议在室外进行测试,因为 GPS 需要通过卫星更新时间。
- 请确保频段与你的网关频段一致。
开始使用
连接 SenseCAP Mate App
- 步骤 1:下载 SenseCAP Mate App
SenseCAP Mate App 用于配置 LoRa 参数、上报间隔、将设备绑定到你的账号以及查看设备的基本信息。
- 对于 iOS,请在 App Store 中搜索 “SenseCAP Mate” 并下载。
- 对于 Android,请在 Google Store 中搜索 “SenseCAP Mate” 并下载。
![]()
- 步骤 2:添加设备
登录 SenseCAP Mate APP。 点击右上角的 'Add Device' 选项卡,然后扫描设备标签上的二维码。
![]()
长按按键 3 秒,然后按 SN 选择设备。
有 2 种配置模式:
- 快速配置:为了快速开始,您可以选择快速配置基本参数
- 高级配置:要设置更多参数,请查看以下步骤。
![]()
快速配置
对于快速配置,您只需要设置以下参数:
- Frequency: 需要与网关保持一致。
- Uplink interval: Periodic Mode(默认模式)的上行间隔,你可以在 “User” 页面中的 “Device Bluetooth Configuration” 设置其他模式。
![]()
Tracker 将尝试加入 LoRaWAN 网络,尝试入网时为呼吸灯闪烁,成功入网后快速闪烁,并伴随一段快速而欢快的提示音。
高级配置
- 长按按键 3 秒开机,然后会自动开启蓝牙配对,用户可以使用 app 扫描并连接。
- 打开 App 并点击 “Tracker T1000”。选择 “Setup” 来配置追踪器。
- 按 S/N 选择设备(S/N 位于设备标签上)。进入后会显示传感器的基本信息。
![]()
点击 “Measure”,即可获取传感器数值:
| Temperature | 量程:-20 至 60℃;精度:±1℃(最小 0.5℃,最大 1℃);分辨率:0.1℃ |
|---|---|
| Light | 0 至 100%(0% 为黑暗,100% 为最亮) |
![]()
LoRa 参数设置
追踪器在生产时即支持 863MHz~928MHz 的通用频率计划,一个 SKU 即可覆盖。每一台设备都可以支持 7 种频率计划。
平台 | 描述 |
| SenseCAP for The Things Network | 默认平台。
必须与 SenseCAP Gateway 搭配使用。SenseCAP 构建了一个专有的 TTN 服务器,使传感器在与 SenseCAP gateway 配对后即可开箱即用。 SenseCA 室外网关 SenseCA 室内网关 |
| SenseCAP for Helium | 在有 Helium 网络覆盖的情况下,可以通过 Helium 上传数据。设备运行在 SenseCAP 的私有 Helium console 上。用户无需在 Helium console 上创建设备,即可通过 SenseCAP Mate App 和 Portal 开箱即用。 Helium 覆盖范围 |
| Helium | 将设备连接到你的公共 Helium console |
| The Things Network | 将设备连接到你的 TTN(TTS) 服务器 |
| Other Platform | 其他 LoRaWAN 网络服务器 |
参数 | 描述 | |
| Frequency Plan | EU868 / US915 / AU915 / KR920 / IN865 / AS923-1 / AS923-2 / AS923-3 / AS923-4 | 默认 EU868 |
| Packet Policy | 1C | LoRaWAN 使用确认报文 |
| LoRaWAN ADR | 默认开启 | LoRaWAN 参数,建议保持默认开启 |
| Restore LoRa Configuration | 当 “Platform” 从其他平台切换回 SenseCAP 时,需要恢复 LoRa 参数(EUI/App EUI/App Key 等) | 当你需要将 LoRa 参数恢复为出厂默认值时,可以使用此功能 |
![]()
该传感器支持两种入网方式,默认使用 OTAA。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| OTAA (default) | Over The Air Activation,通过 Device EUI、App EUI 和 App Key 加入网络。 |
| ABP | Activation By Personalization,通过 DevAddr、NwkSkey 和 AppSkey 加入网络。 |
设备默认使用 OTAA 加入 LoRaWAN 网络。因此,可以设置 Device EUI、App EUI 和 App Key。
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| Device EUI | 16,十六进制,从 0 ~ F |
| App EUI | 16,十六进制,从 0 ~ F |
| App Key | 32,十六进制,从 0 ~ F |
当使用 SenseCAP 平台时,EUI、APP EUI 和 APP Key 是固定的,并且与传感器标签上的信息相同。
当选择将传感器用于 Helium 或 TTN 等公共平台时,EUI 不会改变,传感器会生成新的固定 App EUI 和 App Key 用于网络接入。
如需批量获取 EUI 信息,请联系我们的销售团队。
不同国家和 LoRaWAN 网络服务器使用不同的频率计划。
对于 Helium 网络,请参考:Helium-frequency-plans
对于 The Things Network,请参考:TTN-frequency-plans
工作模式设置
请根据你的需求设置工作模式。
![]()
对于 Event Mode,有五种事件:
![]()
地理定位模式设置
该追踪器支持通过 GNSS、Wi-Fi 和 Bluetooth 进行定位。
- GNSS:可以通过 GPS 等卫星定位直接获取经纬度,然后通过 LoRa 上传数据。
- Wi-Fi:被动扫描,通过 LoRa 上传扫描到的 4 个 MAC 地址。
- BLE:通过 LoRa 上传扫描到的 Beacon 的 3 个最佳信号 MAC 地址。
![]()
配置完所有参数后,点击 “Send”。 如果不需要修改任何参数,退出 Bluetooth 配置,返回主页。此时,设备会发起 LoRa 入网请求。
![]()
设备数据查看
SenseCAP Mate App
在 APP 上查看位置。
![]()
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal 的主要功能是管理 SenseCAP 设备并存储数据。它构建在微软安全可靠的云服务 Azure 之上。用户可以申请账号并将所有设备绑定到该账号。SenseCAP Portal 提供 Web 门户和 API。Web 门户包括 Dashboard、Device Management、Data Management 和 Access Key Management。API 向用户开放以便进行进一步开发。
- Dashboard: 包括 Device Overview、Announcement、Scene Data 和 Data Chart 等。
- Device Management: 管理 SenseCAP 设备。
- Data Management: 管理数据,包括 Data Table 和 Graph 部分,提供数据查询方法。
- Subaccount System: 注册具有不同权限的子账号。
- Access Key Management: 管理 Access Key(用于访问 API 服务),包括 Key Create、Key Update 和 Key Check。
![]()
设备数据查看
如果您已经通过 APP 创建了账号,可以直接登录。
-
选择注册账号,输入邮箱信息并点击 "register",注册邮件将发送到用户邮箱
-
打开 "SenseCAP…" 邮件,点击跳转链接,填写相关信息并完成注册
-
返回登录界面并完成登录
更多详情请查看 SenseCAP Portal User Guide。
![]()
![]()
SenseCAP API
SenseCAP API 供用户管理物联网设备和数据使用。它包括 3 种 API 方式:HTTP 协议、MQTT 协议和 Websocket 协议。
- 使用 HTTP API,用户可以管理 LoRa 设备,获取原始数据或历史数据。
- 使用 MQTT API,用户可以通过 MQTT 协议订阅传感器的实时测量数据。
- 使用 Websocket API,用户可以通过 Websocket 协议获取传感器的实时测量数据。
更多详情请查看 API User Guide。
![]()