Wio Tracker 1110 入门指南
在本教程中,我们将指导用户通过出厂固件快速设置 Wio Tracker 1110 开发板,将其连接到 SenseCAP 云并查看数据。
![]()
绑定开发板
下载 SenseCAP Mate APP。
![]()
注册时请选择全球版本。
点击 + -> 添加设备。
然后扫描板子标签上的二维码。
![]()
为您的设备命名并选择设备组(可选),然后点击绑定到账户。
![]()
配置频率并连接到网关
返回到设备页面,然后您将看到开发板已被绑定。
![]()
点击立即配置。
![]()
点击准备就绪,进入下一步,这将进入设备搜索。
设备需要先通电。
![]()
通过扫描搜索设备,当您在列表中找到与您自己设备相同S/N 代码的项目时,点击进入。
![]()
进入设置页面,选择平台为SenseCAP for the Things Network或SenseCAP for Helium。
您也可以选择其他平台,但在这种情况下,您无法使用 SenseCAP 平台。
![]()
平台
平台 | 描述 |
| SenseCAP for The Things Network | 默认平台。
必须与 SenseCAP 网关一起使用。SenseCAP 构建了一个专有的 TTN 服务器,使传感器在与 SenseCAP 网关配对时可以开箱即用。 SenseCAP 户外网关 SenseCAP 室内网关 |
| SenseCAP for Helium | 当有 Helium 网络覆盖时,数据可以通过 Helium 上传。设备运行在 SenseCAP 的私有 Helium 控制台上。用户无需在 Helium 控制台上创建设备,可通过 SenseCAP Mate App 和门户开箱即用。 Helium 覆盖范围 |
| Helium | 将设备连接到您的公共 Helium 控制台 |
| The Things Network | 将设备连接到您的 TTN(TTS) 服务器 |
| Other Platform | 其他 LoRaWAN 网络服务器 |
选择 频率计划。
![]()
输入 位置上传间隔(分钟) 和 传感器上传间隔(分钟)。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 位置上传间隔(分钟) | 定时上传位置信息。 默认 5 分钟。 频率越高,功耗越大。 |
| 传感器上传间隔(分钟) | 定时上传传感器数据。 默认 5 分钟。 频率越高,功耗越大。 |
![]()
一旦设置中的所有信息符合您的要求,您可以点击 发送 将其传输到 Tracker Wio 1110。
![]()
转到 测量 页面,点击 测量,然后您将获得传感器数值。
![]()
检查数据
给开发板上电,请确保您附近有网络覆盖,当开发板成功连接到网络时,它将在 设备 页面显示 在线。
![]()
如果您所在的区域信号较差,只需简单地安装一个 LoRaWAN 网关 - 就像设置 Wi-Fi 路由器一样简单。LoRa 的美妙之处在于其灵活性和网络扩展的便利性。这种可靠的解决方案也很经济实惠。例如,SenseCAP M2 室内 LoRaWAN 网关,它可以将您的覆盖范围扩展到 10 公里!
请将您的开发板放在窗边或无遮挡的地方,这样会有更好的 GPS 信号,然后板子可以成功获取位置数据。
您可以在 SenseCAP Mate APP 或 SenseCAP Portal 上查看位置和传感器数据。
SenseCAP Mate APP
![]()
SenseCAP Portal
如果您已通过 APP 创建了账户,您可以直接登录。
导航到您的设备页面,点击 数据 进行查看。
![]()
![]()
如何立即上传数据
1、当开发板被摇晃,产生振动时,会触发三轴加速度计传感器立即收集并上传数据。
您可以在串口监视器上查看信息。
![]()
当设备被摇晃时,SenseCAP Mate 应用界面将显示数据包。
2、按一次 按钮,设备将立即收集并上传数据。
您可以在串口监视器上查看信息。
![]()
SenseCAP Mate 应用界面将显示 SOS 信号和数据包。
添加 Grove 传感器(可选)
除了板载传感器外,Wio tracker 1110 开发板的可能性是无限的。在出厂固件中,以下 Grove 传感器也被允许接入此板并自动识别。
传感器 | 立即购买 | 传感器 | 立即购买 |
| 声音传感器-基于 LM358 放大器 | 高精度气压传感器-DPS310 | ||
| 空气质量传感器(SGP41) | 阳光传感器-SI1151 | ||
| 超声波距离传感器 |
将Grove传感器连接到Wio Tracker开发板上对应的Grove端口。
您也可以使用Grove-I2C Hub将多个I2C传感器连接到开发板上。
![]()
刷写固件
双击Reset按钮,您的PC上应该会出现一个WM1110_BOOT驱动器。

将.uf2文件拖拽到驱动器中。下载将自动运行,然后驱动器将注销。
SenseCAP API
SenseCAP API供用户管理IoT设备和数据。它包括3种类型的API方法:HTTP协议、MQTT协议和Websocket协议。
- 使用HTTP API,用户可以管理LoRa设备,获取原始数据或历史数据。
- 使用MQTT API,用户可以通过MQTT协议订阅传感器的实时测量数据。
- 使用Websocket API,用户可以通过Websocket协议获取传感器的实时测量数据。
请查看API用户指南了解更多详情。
![]()