Arduino 入门指南
Arduino IDE 入门
Arduino IDE 下载
对于每个支持 Arduino 的设备,您可能需要 Arduino IDE 来上传代码,检查开发板是否正常工作并启用各种应用程序。
如何安装 Arduino 库
我们提供了关于如何安装 Arduino 库的教程。您应该注意,我们几乎所有的库都存储在 Github 上。当产品需要库时,我们会提供 Arduino 库,比如 CAN-BUS Shield V2。但对于其他一些简单的产品,不需要编写库,比如 Grove - Button。
如何上传代码
这里我们有另一个关于上传代码的教程:
Seeeduino 开发板
如何将 Seeed 开发板添加到 Arduino IDE
如何为 Seeeduino 安装驱动程序
更多操作教程
基础教程
端口使用:
不同传感器选择指南
- 如何选择气体传感器
- 如何选择不同的 Grove 温度传感器
- 如何选择 GPS 模块
- 如何选择手指触摸
- 如何选择 Seeed 继电器
- 如何选择气压传感器
- 如何使用 Sketchbook
- 如何使用 Sidekick 高级套件的 Sketchbook
Grove 线缆选择指南
更多高级教程
- Suli
- 如何使用 Seeed Arduino Serial
- 如何使用 I2C 和 Seeed 产品的 I2C 地址
- 如何在 ODYSSEY-X86J4105 上使用 Firmata
- 如何使用 SWD 接口调试 Arduino 开发板
- 如何将 Mosiquitto MQTT 代理桥接到 AWS IoT 与 Arduino 开发板
- 如何将 Arduino 开发板用作 DAPLink 设备
- 如何使用 DAPLink 刷写 Arduino 引导程序
- 如何理解 Xadow IO 引脚映射
Arduino Cores
- 目的:Arduino cores 允许 Arduino IDE 与不同类型的微控制器通信。它们将标准的 Arduino 命令适配到底层硬件的具体特性。
- 示例:不同的 cores 适用于不同的微控制器,如 RP2040、ESP32、ESP8266,以及更传统的 AVR 和 SAMD 等。一些 cores 由社区维护,确保为广泛的设备提供支持和更新。
Arduino 支持的开发板

Seeed Studio XIAO 系列包含 7 个版本,以满足创客、产品设计师和教育工作者的多样化需求。如果您是创客,可以利用其丰富的社区资源为自己的项目获得灵感和知识。XIAO 系列为教育工作者提供了全面的入门课程和详细的 wiki,以快速学习如何在项目中使用 XIAO。如果您是产品设计师,XIAO SoM 用户手册涵盖了从模块选择到批量生产的所有内容。
Wio Terminal 是一款基于 SAMD51 的微控制器,具有由 Realtek RTL8720DN 提供的无线连接功能,兼容 Arduino 和 MicroPython。目前,无线连接仅支持 Arduino。它运行在 120MHz(可提升至 200MHz),具有 4MB 外部闪存和 192KB RAM。它支持蓝牙和 Wi-Fi,为物联网项目提供骨干支持。


SenseCAP Indicator 是一款 4 英寸触摸屏,由 ESP32 和 RP2040 双 MCU 驱动,支持 Wi-Fi/BLE/LoRa® 通信。它是一个完全开源的强大物联网开发平台,面向开发者。还提供一站式 ODM 融合服务,用于定制和快速扩展。
更多
更多产品请访问 Seeed Studio Bazaar。
Arduino Shield(扩展板)
- Grove Base V2
- CAN-BUS Shield V2.0
- Relay Shield v3
- W5500 Ethernet Shield v1.0
- Small e-Paper Shield V2
- Spartan Edge Accelerator Board
- Grove Shield for Arduino Nano
- 更多产品请访问 Seeed Studio Bazaar。
带课程的套件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。