Seeeduino 入门指南

0. Hello world
通常,当我们开始学习一门编程语言时,老师会教我们编写一个简单的 Hello World 示例。这只是一个基础的入门介绍,但却是一个非常重要的过程。虽然您可能对 Arduino 还不熟悉,但不用担心。您可以学习 Arduino 的 hello world:点亮一个 LED。 现在我们以 Seeeduino 为例来学习如何点亮一个由数字 13 引脚控制的 LED。在此之前,请确保您已经下载了 Arduino 环境并成功安装了 Seeeduino 驱动程序。如果没有,请点击这里学习具体步骤。
1. 将 Seeeduino 连接到 PC
使用 USB 线将 Seeeduino 开发板连接到您的计算机。绿色电源 LED(标记为 PWR)应该会亮起。 (当 Seeeduino 独立工作时,您可以选择 USB 或电源适配器为 Seeeduino 供电。)
2. 打开 Blink 示例
打开 LED 闪烁示例程序:File>Examples>01.Basics>Blink。

3. 选择您的开发板
您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。这里我们需要选择 ATmega328。

4. 选择您的串口
从 Tools | Serial Port 菜单中选择 Arduino 开发板的串行设备。

5. 上传程序
现在,只需点击环境中的"Upload"按钮。等待几秒钟 - 您应该会看到开发板上的 RX 和 TX LED 闪烁。如果上传成功,状态栏中会出现"Done uploading."消息。

6. 结果
上传完成几秒钟后,您应该会看到开发板上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁(橙色)。如果是这样,恭喜您!您已经成功运行了 Arduino。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。