Skip to main content

SenseCAP ONE 紧凑型气象传感器快速上手

安装前准备

安装

安装

设备接口介绍

设备底部有两个连接器。

  • USB Type-C 接口允许你使用普通 USB Type-C 线将电脑连接到设备进行配置。

  • 主数据接口可连接 M12 8 针电缆,支持多种总线协议

使用 USB 线连接

M12 电缆

设备采用 M12 8 针连接器,不同颜色的引脚提供电源和数据通信(如上图所示)。

在使用 RS-485 时,你可以只连接 4 根线(不使用加热功能),其余的可以单独用胶带包裹以防止短路

插入电缆时,必须对齐电缆上的孔与设备连接器上的引脚。

插入电缆并顺时针拧紧

注意:插入前请先将电缆对准底部插座再插入。否则引脚歪斜可能导致通信异常。

当使用带加热功能的设备时,需要单独提供 24V 电源(推荐 24V@1A)。灰色 5 号线连接到电源负极,粉色 6 号线连接到电源正极。

安装设备

主要有两种安装方式:使用套筒安装在杆上,或使用法兰盘安装在平台上。

套筒的尺寸如下所示。

建议杆的直径应小于或等于 75cm。

法兰盘的尺寸如下所示。

注意:为尽可能获得最精确的风向数据,请在安装时确保物理北向,通过将底座上的箭头直接对准真北来实现。否则,请在配置过程中启用电子罗盘。

设备工作模式

安装完成后,你可以给设备上电,对其进行配置并从设备采集数据。

设备有两种工作模式,配置模式和工作模式。

通过 USB 接口配置设备

设备底部有一个防水圆形盖子。逆时针旋转即可取下该盖子,你就可以看到 USB Type-C 接口和一个配置按钮。

使用 USB Type-C 线将设备连接到电脑。电脑会自动安装设备驱动。驱动成功安装后,你可以在设备管理器中看到一个串口。

如果驱动没有自动安装,请点击此链接手动下载安装驱动。(版本为 CP210x Windows Drivers)

配置设备有两种方法:

  • SenseCAP ONE Configuration Tool

  • 串口调试工具

SenseCAP ONE Configuration Tool

SenseCAP ONE Configuration Tool 提供图形界面,方便你对设备进行配置。你可以通过下面的 GitHub 链接下载该工具:

<https://github.com/Seeed-Solution/SenseCAP-One-Configuration-Tool/releases>

根据需要选择对应操作系统的软件下载包:Windows、macOS 或 Linux。

下图展示了 SenseCAP ONE Configuration Tool 的主界面。

  1. 打开软件,点击串口下拉框,选择设备对应的串口。

  2. 将波特率设置为 9600。

  3. 点击 Connect,如果连接成功,右侧的传感器数据区域会显示相应的测量值。

点击 Settings 进入设备设置界面,并点击 "Read From Device" 获取设备信息。

  1. 选择通信协议。本示例中我们选择 RS-485 Modbus RTU。
  1. 修改 Modbus 地址:在 Modbus address 中写入地址,然后点击 "Write to Device"。

在配置页面,你可以修改以下内容:设备名称、数据类型和数据上传间隔。每次修改后,都需要点击 "Write to Device" 使更改生效。

在应用设置中,你可以设置工具读取传感器数据的周期,最小为 2S,并设置曲线的点范围。

点击 "Firmware Update" 可更新设备固件。请联系销售或技术支持([email protected])获取固件。

在升级页面,你需要选择更新主板固件或驱动板固件。在本地仓库中选择固件文件,然后点击 "Update Now"。如果在更新过程中意外断电,更新将不会执行,你需要重新按照相同流程更新固件。

固件升级

  1. 打开 SenseCAP One Configuration Tool
  1. 通过 Type-C 线将设备连接到电脑

  2. 打开软件,选择设备正确的 COM 端口,并点击 "Connect"

  1. 连接后,点击 "Firmware Update"
  1. 选择目标板和对应的固件文件
  • 选择 Master board
  • 点击 "Local File" 并浏览到固件文件夹

  • 点击 "Update"

  1. 点击 "Update" 后,按下设备上的 Reset 按钮(位于 Type-C 接口旁边)。

按下按钮几秒钟后,将开始更新过程。

  1. 更新完成后,再次按下 Reset 按钮,然后在屏幕上点击 "OK"
  1. 重复上述步骤,将另一份固件烧录到 Slave Board 1 上。

  2. 完成后关闭 Firmware Update 窗口,点击 "Disconnect"

至此,气象站的所有固件升级步骤已全部完成。

串口调试工具

通信设置如下:

  • 在串口调试助手中,选择对应的 COM 端口。

  • 勾选 "click Enter to start a new line" 复选框。

  • 将波特率设置为 9,600。

  • 在发送区中发送。

  • 如果在串口接收窗口中收到对应的 0XA 消息,则表示配置成功;否则,请检查 COM 端口和波特率。

请在下一章中查看详细的 ASIIC 命令。

通信协议

设备支持以下通信协议:

Modbus-RTU 协议

协议通信参数

Modbus-RTU 协议报文格式

传感器数据存储在 Input Register 中,为只读。

RS-485 的设备地址和通信波特率存储在 Holding Register 中,可进行修改。

每个寄存器为 16 位,占用 2 个字节。

从输入寄存器中读取报文。

读写保持寄存器。

寄存器地址定义

Modbus-RTU 读取

下面是 Modbus Poll 工具 的一个示例

(从 <https://www.modbustools.com/download.html> 下载)。

配置连接参数:波特率 9600bps,8 个数据位, 无校验,1 个停止位。

读取空气温度寄存器 0x0000 到 0x0001,点击 Setup,并选择 Read/Write Definition

设置默认从机 ID(5 合 1 为 10,7 合 1 为 20,9 合 1 为 38),功能码 04,起始地址 0,数量(5 合 1 为 6,7 合 1 为 28,9 合 1 为 32);

现在电脑每 1 秒读取一次传感器数据,测量值(第 0 行和第 1 行)如下面图片所示,将测量值除以 1000 后即为真实温度值,28300/1000 = 28.3 °C

在右侧可以查看原始发送和接收的数据包。

当温度为正数时:

  1. 主机发送 01 04 00 00 00 02 71 CB

  2. 从机响应 01 04 04 00 00 6E 8C D6 41

  3. 返回温度数据 0x00006E8C(十六进制),转换为十进制 = 28300,通过除以 1000 得到对应的空气温度,空气温度 = 28300/1000 = 28.3 °C

当温度为负数时

需要通过补码计算来获得温度。

  1. 主机发送 01 04 00 00 00 02 71 CB

  2. 从机响应 01 04 04 FF FF FC 18 D6 41

  3. 返回温度数据 FFFFFC18H(十六进制补码)。

  4. 原码为 - (FF FF FC 18-1 = FF FF FC 17) = 80 00 03 E8(十六进制)= -1000(十进制)。

  5. 则温度测量值为 -1000/1000 = -1°

S500 解码

读取寄存器 0x0000~0x0005。

发送命令:0A 04 00 00 00 06 71 73(校验码);

返回:26 04 40 00 00 70 80(温度)00 00 95 10(湿度)06 07 94 40(气压)99 09(校验码);读取寄存器 0x0008~0x0013。发送命令:0A 04 00 08 00 0C 70 B6(校验码);

返回:0A 04 0C 00 00 00 00(最小风向)00 03 6E 84(最大风向)00 03 C8 C0(平均风向)00 00 00 00(最小风速)00 00 04 BC(最大风速)00 00 02 10(平均风速)BC 78(校验码)

S600 解码

读取寄存器 0x0000~0x0013

发送命令:45 03 00 00 00 13 0B 43

返回:45 04 40 00 00 70 80(温度)00 00 95 10(湿度)06 07 94 40(气压)00 00 00 00(光照)00 00 00 00(最小风向)00 00 00 00(最大风速)00 00 00 00(平均风向)00 00 00 00(最小风速)00 00 00 00(最大风速)00 00 00 00(平均风速)77FD(校验码)

S700 解码

读取寄存器 0x0000-0x001F 和 0x0030-0x0033。

发送命令:14 04 00 00 00 20 F3 06

返回:14 04 40 00 00 70 80(温度)00 00 95 10(湿度)06 07 94 40(气压)00 00 00 00(光照)00 00 00 00(最小风向)00 00 00 00(最大风向)00 00 00 00(平均风向)00 00 00 00(最小风速)00 00 00 00(最大风速)00 00 00 00(平均风速)00 00 00 00(累计降雨量)00 00 00 00(累计降雨时长)00 00 00 00(雨强)00 00 00 00(最大雨强)00 00 6A 7C(加热温度)00 00 00 00(倾倒状态)99 09(校验码)

S900 解码

读取寄存器 0x0000-0x001F 和 0x0030-0x0033。

发送命令:26 04 00 00 00 20 F7 05

返回:26 04 40 00 00 70 80(温度)00 00 95 10(湿度)06 07 94 40(气压)00 00 00 00(光照)00 00 00 00(最小风向)00 00 00 00(最大风向)00 00 00 00(平均风向)00 00 00 00(最小风速)00 00 00 00(最大风速)00 00 00 00(平均风速)00 00 00 00(累计降雨量)00 00 00 00(累计降雨时长)00 00 00 00(雨强)00 00 00 00(最大雨强)00 00 6A 7C(加热温度)00 00 00 00(倾倒状态)99 09(校验码)

PM2.5 和 PM10 需要单独读取:

发送命令:26 04 00 30 00 04 F7 11

返回:26 04 08 00 00 90 88(PM2.5)00 00 A4 10(PM10)13 FA(校验码)

S1000 解码

读取寄存器 0x0000-0x001F 和 0x0030-0x0033。

发送命令:2B 04 00 00 00 20 F6 18

返回:2B 04 40 00 00 70 80(温度)00 00 95 10(湿度)06 07 94 40(气压)00 00 00 00(光照)00 00 00 00(最小风向)00 00 00 00(最大风向)00 00 00 00(平均风向)00 00 00 00(最小风速)00 00 00 00(最大风速)00 00 00 00(平均风速)00 00 00 00(累计降雨量)00 00 00 00(累计降雨时长)00 00 00 00(雨强)00 00 00 00(最大雨强)00 00 6A 7C(加热温度)00 00 00 00(倾倒状态)99 09(校验码)

PM2.5、PM10 和 CO2 需要单独读取:

发送命令:2B 04 00 30 00 04 F6 0C

返回:2B 04 08 00 00 90 88(PM2.5)00 00 A4 10(PM10)13 FA(校验码)

读取寄存器 0x0040~0x0041。

发送命令:2B 04 00 40 00 02 77 D5

返回:2B 04 04 00 0C EC 98(CO2)FD 2F(校验码);

噪声传感器

噪声传感器作为一个独立的 RS485 传感器使用,与其他测量单元并联在同一 RS-485 总线上,因此需要单独读取和配置。

规格:

数据读取协议和配置:

通信协议采用标准 RS485 Modbus-RTU 协议,协议通信参数如下:

查询噪声传感器(地址:40,0x28)数据:

如果查询成功,将返回以下信息:

实际分贝值 Real DB = 寄存器数值 /100

噪声寄存器数值为 0x128E=4750,对应的数值为 4750/100=47.5dB

ASCII 协议

命令定义

查询命令格式

命令有两种格式:

1. 不带 = 的命令 表示基本查询方式。

示例:?<CR><LF> 表示查询设备地址

2. 带有 = 的命令表示带参数的查询

示例:0XA;BD=?<CR><LF> 表示查询设备的波特率

设置命令格式

设置指定参数,例如设置波特率。

示例:0XA;BD=96<CR><LF> 表示设置设备的波特率

命令列表

请参考: SenseCAP ONE/SenseCAP ONE V3 Compact Weather Station User Guide

SDI-12

SDI-12 通信采用三根线,其中两根为传感器电源线,另一根为 SDI-12 信号线。

SDI-12 总线上的每个传感器都有唯一地址,可设置为 '0'、'1' ~ '9'、'A' ~ 'Z'、'A' ~ 'Z'。SenseCAP ONE 的 SDI-12 地址默认为 '0'。该传感器支持的指令见下一章节,每条指令均符合 SDI-12 v1.4 标准。

传感器由 3.6~16V 的直流电源供电。传感器上电后会立即进入休眠模式,等待数据采集设备下发指令。SDI-12 使用 9600bps 波特率,1 个起始位(高电平)、7 个数据位(高为 0、低为 1,反逻辑)、1 个偶校验位和 1 个停止位。

每个字节发送的时序如下图所示:

SDI-12 命令与响应

请参考 SenseCAP ONE/SenseCAP ONE V3 Compact Weather Station User Guide

SDI-12 读取

SDI-12 接线

使用 USB 转 SDI-12 调试器与设备通信

通信设置:

将绿色线(GND Data)和黄色线(SDI-12 Data)连接到 USB 转 SDI-12 调试器。

并将红色线(Vin+ 电源正极)和棕色线(Vin- 电源地)连接到 12V 电源。

下载串口调试助手: <https://github.com/Neutree/COMTool&gt;,然后打开串口调试工具。

  • 选择正确的端口号

  • 将波特率设置为 USB 转 SDI-12 调试器的波特率(注意这不是 SDI-12 协议的波特率)

  • 勾选 "CRLF"

  • 点击打开串口。

  • 发送查询设备地址命令 "?!", 如果能看到响应 "0",则表示连接正常。

开始测量

读取空气温度、空气湿度、大气压、光照强度

发送“开始测量命令 0M!”,传感器首先响应 "00024",表示 "0M!" 命令测量耗时 2 秒并返回 4 个测量值。2 秒后,传感器响应自身地址 "0",表示测量已完成。

然后发送“读取测量值命令 0D0!”即可获得本次测量的 4 个测量值,分别为空气温度 +27.01℃、空气湿度 64.74%、大气压 100720Pa 和光照强度 10Lux。

使用扩展测量命令 0M1! 读取最小风向、最大风向、平均风向、最小风速、最大风速和平均风速。设备响应 "00056",表示 "0M1!" 命令测量耗时 5 秒并返回 6 个测量值。5 秒后,设备响应自身地址 "0",表示测量已完成。

然后发送“读取测量值命令 0D0!”即可获得本次测量的 6 个测量值,分别为最小风向 345.9 度、最大风向 347.5 度、平均风向 346.3 度、最小风速 2.8m/s、最大风速 2.8m/s、平均风速 2.8m/s。

然后发送“连续测量命令 0R2!”,设备返回 4 个测量值:累计降雨量 1.2mm、累计降雨时长 20 秒、降雨强度 1.2mm/h、最大降雨强度 72.0mm/h。

错误码

Modbus 错误码

ASCII 错误码

SDI-12 错误码

资源

SenseCAP ONE/SenseCAP ONE V3 Compact Weather Station User Guide

常见问题

平均风速和风向是如何计算的?

默认平均时间窗口为 5 秒。在此时间窗口内,设备会采集 5 次风速和风向数据,并返回一个平均值。

Loading Comments...