SenseCAP S2120 8合1 LoRaWAN 气象传感器入门指南
安装前准备
示意图


安装雨量计
安装雨量计漏斗并顺时针旋转,将漏斗锁定到气象站上。

供电模式
气象站不包含电池,因此需要额外的电池。
传感器由太阳能电池板和电池组合供电。当太阳能电池板工作时,设备由太阳能电池板供电;当太阳能不足时,由电池供电。
不同类型的电池会影响传感器的工作温度范围。此外,电池数量的不同决定了传感器的电池寿命。

选项1:使用内置电池盒安装电池
- 步骤1: 拧开气象站底部的电池门。

- 步骤2: 按照标示的+/-极性插入3节AA电池。然后关闭电池门。拧紧电池门螺丝。安装完成后,气象站底部的红色LED指示灯将开始闪烁。

选项2:使用外置电池盒安装电池
- 步骤1: 将电池盒锁定开关滑动到解锁位置。按照箭头方向推开电池盒门。

- 步骤2: 按照标示的+/-极性插入6节AA电池。然后放置并锁定电池盒门。

- 步骤3: 拧开气象站底部的电池门。


- 步骤4: 将假电池插入电池仓,确保"OUTSIDE"标记朝外,+/-极性方向正确。

步骤5: 更换外置电池盒附带的电池门,然后拧紧电池门螺丝。安装完成后,气象站底部的红色LED指示灯将开始闪烁。
如果假电池安装方向不正确,电池电源连接将失败,LED指示灯不会闪烁。

- 步骤 6: 使用扎带将电池盒固定到安装杆上。

指示灯状态
气象站底部有按钮和指示灯:

您可以通过传感器的 LED 指示灯了解其工作状态。请参考下表中的状态说明:

首次安装电池后,您必须连接蓝牙并配置频率以加入 LoRaWAN 网络并正常工作。如果未设置频率,红色 LED 将持续亮起。
连接到 SenseCAP Mate 应用
步骤 1: 下载应用
作为一个工具,SenseCAP Mate 应用用于配置 LoRa 参数、设置间隔、将设备绑定到您的账户以及查看设备基本信息。

步骤 2: 创建新账户
SenseCAP Mate 支持设备配置和远程管理。要使用 SenseCAP Portal 平台和其他功能,请注册一个账户。
SenseCAP Mate 支持离线功能,如果您只使用配置传感器功能,可以选择不创建账户。只需点击 跳过。
请选择 全球 作为服务器位置。

您也可以通过 SenseCAP Portal 创建账户:http://sensecap.seeed.cc
如果您找不到邮件,它可能被自动识别为"垃圾邮件"并放入"垃圾箱"中。
步骤 3: 将传感器连接到应用
安装电池后,红色 LED 将持续亮起。同时,激活蓝牙。

请选择"S2120 Weather Station"。 请点击"Setup"按钮打开蓝牙,然后点击"Scan"开始扫描传感器的蓝牙。

输入配对密码。默认密码是 000000。
通过 BT ID 选择传感器(BT ID 在传感器底部标签上)。然后,进入后将显示传感器的基本信息。

步骤 4: 通过应用配置参数
- 选择平台
S2120 气象站制造时支持从 863MHz~928MHz 的通用频率计划,一个 SKU 即可。也就是说,每个设备都可以支持 7 种频率计划。

- 选择频率

不同国家和 LoRaWAN 网络服务器使用不同的频率计划。
- 对于 Helium 网络,请参考:
https://docs.helium.com/lorawan-on-helium/frequency-plans
- 对于 The Things Network,请参考:
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequency-plans/
- 使用 SenseCAP 平台时,EUI、APP EUI 和 APP Key 是固定的,与传感器标签上的相同。
- 当传感器被选择用于 Helium 或 TTN 等公共平台时,EUI 不会改变,传感器将生成新的固定 App EUI 和 App Key 用于网络接入。
- 设置间隔
设备的工作模式:每隔一定间隔唤醒设备,收集测量值并通过 LoRa 上传。例如,设备默认每 60 分钟收集并上传一次数据。

- 设置 EUI 和密钥
设备默认使用 OTAA 方式加入 LoRaWAN 网络。因此,可以设置设备 EUI 和 App EUI。

- 设置数据包策略
传感器上行数据包策略有三种模式。

- 设置激活类型
传感器支持两种网络接入模式,默认为 OTAA。

使用 ABP 模式时,需要配置以下信息:

出厂默认为固定值。
- 恢复出厂设置
选择 SenseCAP 平台时,必须使用固定的 EUI/App EUI/App Key。因此,从其他平台切换回 SenseCAP 平台之前,需要恢复出厂设置。

当我们出现错误或想要重置所有设置时,可以点击该按钮。设备将恢复到出厂默认配置。
连接到 SenseCAP 门户
SenseCAP 门户的主要功能是管理 SenseCAP 设备和存储数据。它构建在微软安全可靠的云服务 Azure 之上。您可以申请一个账户并将所有设备绑定到该账户。SenseCAP 提供 Web 门户和 API。Web 门户包括仪表板、设备管理、数据管理和访问密钥管理,而 API 则向用户开放以供进一步开发。

仪表板: 包括设备概览、公告、场景数据和数据图表等。 设备管理: 管理 SenseCAP 设备。
数据管理: 管理数据,包括数据表和图表部分,提供数据搜索方法。
子账户系统: 注册具有不同权限的子账户。
访问密钥管理: 管理访问密钥(用于访问 API 服务),包括密钥创建、密钥更新和密钥检查。
查看快速开始了解更多详情。
API 说明
SenseCAP API 供用户管理物联网设备和数据。它包括 3 种类型的 API 方法:HTTP 协议、MQTT 协议和 Websocket 协议。
使用 HTTP API,用户可以管理 LoRa 设备,获取原始数据或 历史数据。
使用 MQTT API,用户可以通过 MQTT 协议订阅传感器的实时 测量数据。
使用 Websocket API,用户可以通过 Websocket 协议获取传感器的实时测量数据。
请参考此链接获取 API 用户指南

连接到 Helium 网络
请参考手册将传感器连接到 Helium 公共控制台:
连接到 The Things Network
- 请参考此手册:
- 请参考链接使用 TTN 平台:
设备安装
步骤 1: 选择合适的安装位置
在安装气象站之前,请考虑以下几点:
(1) 雨量计必须每隔几个月清洁一次。
(2) 避免来自任何相邻建筑物和结构的辐射热反射。理想情况下,气象站应安装在距离任何建筑物、结构、地面或屋顶 1.5 米(5 英尺)的位置。
(3) 选择一个开阔的空间区域,在阳光直射下,没有任何雨水、风和阳光的阻挡。
(4) 气象站和网关之间的传输距离在视线范围内可达 2~10 公里,前提是中间或附近没有干扰障碍物,如树木、塔楼或高压线。检查接收信号质量以确保良好的接收效果。
(5) 冰箱、照明和调光器等家用电器可能造成电磁干扰(EMI),而在相同频率范围内工作的设备产生的射频干扰(RFI)可能导致信号间歇性中断。选择距离这些干扰源至少 1-2 米(3-5 英尺)的位置,以确保最佳接收效果。
步骤 2: 安装气象站
(1) 调整太阳能板
太阳能板的倾斜角度可以根据您所在的地区垂直调整为 0°、15°、30°、45° 和 60° 位置。为了全年获得最佳功率输出,请设置最接近您所在纬度的倾斜角度。

安装在南半球的传感器必须将太阳能板朝向北方。
(2) 撕掉太阳能板保护膜,轻轻松开螺丝,直到对面的齿轮从锁定位置分离。

(3) 根据您所在位置的纬度调整太阳能板的垂直角度(0°、15°、30°、45°、60°),推动齿轮并拧紧螺丝,直到齿轮牢固锁定。

步骤 3: 安装安装杆
(1) 使用安装底座、夹具、垫圈、螺丝和螺母将塑料杆固定到您的固定杆上。按照以下顺序: 将塑料杆插入安装支架的孔中,然后用螺丝和螺母固定。

在安装夹具上贴上 2 个橡胶垫。

用 4 个长螺丝和螺母将安装支架和夹具一起固定到固定杆上。

(2) 在安装底座内侧贴上 2 个橡胶垫,夹住气象站,并松散地将它们固定在一起。

(3) 将气象站放置在安装杆上,在拧紧螺丝之前将其对准北方。
任何金属物体都可能吸引雷击,包括安装杆。切勿在暴风雨天气安装气象站。 如果您想在房屋或建筑物上安装气象站,请咨询持证电气工程师以确保适当的接地。金属杆的直接雷击可能损坏或摧毁您的房屋。
在高处安装传感器可能导致人身伤害或死亡。尽可能多地在地面和建筑物或房屋内进行初始检查和操作。只在晴朗、干燥的天气安装气象站。
步骤 4: 方向对准
将气象站安装在开阔的位置,传感器上方和周围没有障碍物,以便准确测量雨量和风力。
找到气象站顶部的北方(N)标记,在最终安装时使用指南针或GPS将标记对准北方。使用提供的两个螺丝和螺母将安装支架紧固在直径30至40毫米的杆子上(不包含在内)。
使用气象站上的水平仪确保传感器完全水平,以便正确测量降雨量、紫外线和光照强度。

最佳无线通信建议
有效的无线通信容易受到环境中的噪声干扰,以及传感器 发射器和网关之间的距离和障碍物的影响。
- 安装方向。安装设备时,除了考虑风向方向外,还需要考虑无线传输的方向。在所示方向中,指向网关将获得更好的信号。

距离。路径损耗随距离自然发生。该设备在视线范围内的额定距离为10公里(在无干扰环境且无障碍物的情况下)。然而,在实际安装中,通常最大距离为1~3公里,包括穿过障碍物。
障碍物。无线电信号会被金属障碍物(如铝包层)阻挡。如果您有金属包层,请对准气象站和网关,使它们通过窗户保持清晰的视线。
下表显示了信号每次穿过这些建筑材料时信号强度的典型降低水平(RF信号衰减参考):

故障排除
气象站维护

传感器无法加入LoRa网络,如何处理?
-
检查网关频率配置。确保网关和传感器具有相同的上行和下行频率。
-
检查实时日志并点击传感器的配置按钮,查看是否有任何传感器数据包。如果有数据包,检查网关是否正在发送下行数据包。
-
如果信道和其他配置正确,但网关日志中没有数据包,请联系技术支持。
电池寿命预测
功耗表仅供参考。电池寿命 取决于各种因素,如频段、与 网关的距离和环境温度。