reSpeaker 的 Google Assistant

本 wiki 适用于 ReSpeaker Core v2.0,我们建议您先阅读 ReSpeaker Core v2.0 的 Wiki。
开始之前
您需要做以下准备:
- 安装了最新镜像的 ReSpeaker Core v2.0
- Wi-Fi 网络(确保您可以通过此网络 ping 通 google)
- PC 或 Mac
- 一根 Micro-USB 数据线
- PUTTY
我们假设您已经阅读了准备工作并已经设置好了 WiFi 和串口。
现在让我们开始吧 😃
入门指南
硬件
这部分简单易行,只需通过 OTG 端口将您的 ReSpeaker Core v2.0 连接到计算机即可。
软件
设置您的项目
- 步骤 1. 添加您的项目
打开链接来添加您的项目。
如果您没有 google 账户,请先在 google.com 登录。
点击 Add/Import project

然后输入您的 Project name 并选择 Country/region。然后点击 CREATE PROJECT 继续。

- 步骤 2. 注册模型
如下图所示,点击 Connected properties ->DEVICE MODELS ->REGISTER MODEL。

填写您的产品信息,然后点击 REGISTER MODEL 继续。

直接点击 NEXT

请确保您已选择此选项 ALL 7 traits,这样您就可以开启所有权限。然后点击 SAVE TRAITS。

现在请点击您刚刚创建的项目名称。在这个演示中,如您所见,我们使用 ReSpeaker Core v2.0。

您将看到如下图所示的一些信息。

请记下 Model Id,在这个演示中是 respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx,这很重要,您稍后会用到它。
现在让我们下载 json 文件。点击右上角的按钮,然后点击 Download credentials.json 将 json 文件下载到您的计算机。

然后使用 WinCP 或其他传输工具将 json 文件复制到您的 ReSpeaker Core v2.0。
例如,我们将其复制到路径 /home/respeaker。
接下来,请点击左上角的齿轮,点击 Project settings,记住 Project ID,在这个演示中是 ``。

好的,让我们再检查一下,在这一部分您将获得两个 ID。
模型 ID respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx
项目 ID respeaker-440eb
它们稍后会用到。
启用 Google Assistant API
在您选择的项目上启用 Google Assistant API(请参阅服务条款)。您需要在云平台控制台中执行此操作。
只需点击这里来启用 Google Assistant API。
确保以下切换开关已启用(蓝色):
Web & App Activity- 此外,请确保选中
Include Chrome browsing history and activity from websites and apps that use Google services复选框。 Device InformationVoice & Audio Activity
安装 SDK 和示例代码
您可以参考 google 文档了解此部分的更多详细信息。
您可以使用 python2.7 和 python3 来完成这部分,在这个演示中我们使用 python2.7。
对于 python2.7
步骤 1.
输入以下命令:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-dev python-virtualenv
sudo virtualenv env --no-site-packages
env/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
source env/bin/activate
步骤 2. 获取软件包
Google Assistant SDK 软件包包含在设备上运行 Google Assistant 所需的所有代码,包括示例代码。
安装软件包的系统依赖项:
sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
Use pip to install the latest version of the Python package in the virtual environment:
sudo python -m pip install --upgrade google-assistant-sdk[samples]
步骤 3. 生成凭证
安装或更新授权工具:
sudo python -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]==0.2
创建目标文件夹。
sudo mkdir –p /path/to/assistant-sdk/
使用以下命令将 credentials.json 复制到目标位置。
sudo cp /home/respeaker/credentials.json /path/to/assistant-sdk/
点击下方的命令以获取令牌生成代码。
google-oauthlib-tool --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype \
--save --headless --client-secrets /path/to/assistant-sdk/credentials.json
通过使用上述命令,每次您都会获得不同的授权码。请确保
然后您将获得代码,请复制注释 Please visit this URL to authorize this application: 后面的代码。

将代码粘贴到您的互联网浏览器中,然后按 Enter 键。

如果一切顺利,将弹出以下窗口。选择您的 Google 账户并选择 ALLOW

好的,然后,您将获得授权码,如下图所示。

将此代码复制到您的控制台中

然后您将看到通知 credentials saved: /path/to/.config/google-oauthlib-tool/credentials.json。这意味着到目前为止一切顺利。
安装 Respeakerd
输入命令来安装 respeakerd
sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
git clone https://github.com/respeaker/googleassistant_respeakerd
cd googleassistant_respeakerd
sudo python setup.py install
sudo cp script/io.respeaker.respeaker.conf /etc/dbus-1/system.d/
# set respeakerd to pulse mode
sudo vim /etc/respeaker/respeakerd.conf
# reboot to make it work
sudo reboot
激活 Google Assistant
还记得我们之前标记的两个 ID 吗?现在是时候使用它们了。
将命令 googlesamples-assistant-respeakerd --project-id my-dev-project --device-model-id my-model 替换为你自己的 ID。
对于上面的命令,将 my-dev-project 更改为你的 project-id,将 my-model 更改为你的 Model ID。
对于这个演示,它应该像这样
googlesamples-assistant-respeakerd --project-id respeaker-440eb --device-model-id respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。