Grove - 0.54 英寸红色四位字母数字显示屏

该模块是一款具有高亮度和红色背光的四位字母数字显示屏,每位由一个14段数码管组成。常见的7段显示屏,例如我们的 Grove - 4-Digit Display,只能显示数字0-9以及有限的字母。相比之下,14段数码显示屏没有这种限制,它可以显示所有字符,这就是为什么我们称它为字母数字显示屏。

数字高度为0.54英寸,模块中使用的红色LED具有超高亮度,因此您可以在几米外看到它。

通常,14段显示屏需要使用17根或更多的线来控制显示,这意味着您的主控板(例如Arduino)的大量IO口将被占用。借助板载HT16K33芯片和Grove连接器,我们将其制作成一个i2c显示屏,仅需四根线即可。不需要麻烦的焊接,也不需要复杂的布线,如果您使用seeeduino,它真的即插即用,非常简单。

我们已经为Arduino、树莓派、Beaglebone以及其他单板计算机(SBC)发布了许多显示屏,现在我们为您带来了Grove - 0.54'' 红色四位字母数字显示屏,您可以用它显示一个四字母单词,例如“Love”,或者将其制作成一个时钟。总而言之,14段显示屏意味着更多的可能性和创造力。我们希望它能帮助您创造更多有趣的项目。
如果您只需要一个双位字母数字显示屏,可以查看 Grove - 0.54" 红色双位字母数字显示屏。
特性
- 可显示所有字母和数字
- 超高亮度:30mcd
- Grove I2C,仅占用两个 IO 引脚
- 板载驱动器,使用方便
- 阴极显示
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 工作环境温度 | -30°C 至 85°C |
| LED 显示 | JM-S05442ASR-001 |
| LED 控制驱动器 | HT16K33 |
| LED 颜色 | 红色 |
| 超高亮度 | 30mcd |
| LED 高度 | 0.54英寸 |
| LED 段数 | 14 |
| 尺寸 | 40 * 60mm |
| 输出接口 | I2C |
| I2C 地址(可选) | 0x71(默认) |
应用
- 工业控制指示器
- 数字时钟、温度计、计数器、万用表
- 仪器读数
- 其他消费类应用
- LED 显示屏
引脚图

以下是关于 I2C 地址的表格。
| A2 | A1 | A0 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0x70 |
| 0 | 0 | 1 | 0x71(默认) |
| 0 | 1 | 0 | 0x72 |
| 0 | 1 | 1 | 0x73 |
| 1 | 0 | 0 | 0x74 |
| 1 | 0 | 1 | 0x75 |
| 1 | 1 | 0 | 0x76 |
| 1 | 1 | 1 | 0x77 |
如果连接多个显示器,必须分别为显示器提供外部 VCC 和 GND,并将 SDA、SCL 和 GND 连接到 Seeeduino 板。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
入门指南
使用 Arduino
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。
硬件连接
- 步骤 1. 将 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏连接到 Base Shield 的 I2C 接口。
- 步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
1. 从 display_basic 开始
- 步骤 1. 从 Github 下载 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏库。
- 步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 3. 打开 Arduino IDE -> 文件 -> 示例 -> Seeed_Alphanumeric_Display_HT16K33 -> display_basic。
- 步骤 4. 取消注释 tube.setTubeType(TYPE_4,TYPE_4_DEFAULT_I2C_ADDR),如下所示,您需要为所有其他示例取消注释。
// 如果使用四位数字管,请使用此配置。
tube.setTubeType(TYPE_4,TYPE_4_DEFAULT_I2C_ADDR);
// 如果使用两位数字管,请使用此配置。
// tube.setTubeType(TYPE_2,TYPE_2_DEFAULT_I2C_ADDR);
- 步骤 5. 将示例代码上传到 Arduino。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
- 步骤 6. 您可以看到 LED 按顺序显示 12 -> 4567 -> AB -> abcd 并重复。
2. 其他示例
- display_custom: 显示单个字符和点。
- display_scroll_string: 显示超过 4 个字符的滚动字符串。
- display_scroll_number: 显示大于 9999 的滚动数字。
- number_increment: 显示递增数字(右侧 2 个数字管)。
- combine_two_displays: 您可以连接 2 个 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏或 Grove - 0.54" 红色双位字母数字显示屏,或者同时连接 Grove - 0.54" 红色双位字母数字显示屏和 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏。
如果您使用 2 个 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏,请按如下方式修改代码:
#define I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR 0x75 //Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏修改后的 I2C 地址
#define I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR 0x71 //Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏默认 I2C 地址
tube1.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR);
tube2.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR);
如果您同时使用 Grove - 0.54" 红色双位字母数字显示屏和 Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏,请按如下方式修改代码:
#define I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR 0x70 //Grove - 0.54" 红色双位字母数字显示屏修改后的 I2C 地址
#define I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR 0x71 //Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏默认 I2C 地址
tube1.setTubeType(TYPE_2,I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR);
tube2.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR);
如果连接了 2 个模块,由于 Arduino 的供电限制,红色数字管会稍微变暗。
3. API
- Init(NUMERIC_I2C_ADDR): 使用 I2C 地址初始化设备,Grove - 0.54" 红色四位字母数字显示屏的默认 I2C 地址为 0x71。
- setBrightness(15): 设置亮度,范围为 0-15,亮度越高,功耗越大。
- setBlinkRate(BLINK_OFF): 设置闪烁间隔,可以设置为 BLINK_OFF/BLINK_2HZ/BLINK_1HZ。
- displayNum(1234567,500): 显示数字,有两个参数。第一个参数是数字,第二个参数是滚动间隔(毫秒)。如果数字小于 10000,数字管显示静态数字。否则,显示滚动数字。滚动间隔(毫秒)仅在滚动模式下有效,您可以将间隔设置为 0。
- displayString("ABCDEFGHJIYZ",500): 显示字符,有两个参数。第一个参数是字符,第二个参数是滚动间隔(毫秒)。如果字符少于 4 个字符,数字管显示静态字符。否则,显示滚动字符。滚动间隔(毫秒)仅在滚动模式下有效,您可以将间隔设置为 0。该函数不支持小写字母,显示效果与大写字母相同。
- setTubeSingleChar(FIRST_TUBE,'t'): 在特定数字管上设置单个字符。
- tube.setPoint(true,false): 设置两个点的开关状态。此示例设置第一个点为开,第二个点为关。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove - 0.54" 四位双字母数字显示屏原理图文件
- [PDF] LED模块数据手册
- [PDF] HT16K33数据手册
- [PDF] MPS MP2155数据手册
- [Library] Grove - 0.54" 四位双字母数字显示屏库文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时获得顺畅的体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。