Grove 12通道电容式触摸键盘 (ATtiny1616)

Grove 12按键电容式触摸键盘基于ATtiny1616构建,这是一个运行频率高达16 MHz的AVR® 8位处理器。ATtiny1616是一款低功耗、高性能芯片,集成了QTouch®外设触摸控制器,支持带有接近感应和驱动屏蔽的电容式触摸接口。使用这个模块,您可以轻松创建一个arduino密码键盘或DIY手机键盘。
我们将这个键盘制作成3x4形式,就像手机键盘的布局一样。传统键盘需要3条垂直线和4条水平线进行扫描,这将占用微控制器的7个I/O引脚。借助ATtiny1616和Grove连接器,Grove - 12通道电容式触摸键盘只需要RX和TX两个引脚。您可以轻松地将此模块与具有硬件UART接口的微控制器一起使用,或者您可以使用软件UART通过两个普通I/O引脚读取按键输入。
总而言之,Grove 12按键电容式触摸键盘是一个易于使用的模块,需要很少的代码,特别是当您将其与Grove兼容主板一起使用时,无需焊接,即插即用。
特性
- 低功耗ATtiny1616控制器
- 3.3V / 5V兼容
- 电容式触摸,高灵敏度
- 12按键键盘
- 4引脚Grove UART连接器
- 板载LED指示灯
应用
- 手机键盘
- 密码访问
- 扩展输入接口
引脚图
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| CPU | AVR® 8位CPU @ 16MHz |
| 传感器类型 | 电容式触摸键盘 |
| 按键数量 | 12 |
| 工作温度范围 | -40°C 至 105°C |
| 输出接口 | UART |
| 固件下载接口 | UPDI |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开始使用
与 Arduino 一起使用
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove 12 按键电容式触摸键盘 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Baseshield 的组合。
硬件连接
- 步骤 1. 将 Grove 12 通道电容式触摸键盘连接到 Base Shield 的 D2 端口。
如果您使用的是 SAM 开发板,则应连接到 UART 端口。更多详情请参考表 1
| 开发板 | UART 类型 | 连接端口 |
|---|---|---|
| AVR 开发板(如 Seeeduino V4.2) | 软件 UART | D2,D3 |
| SAM 开发板(如 Seeeduino Lotus M0+) | 硬件 UART | UART |
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino 连接到 PC。

软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 12_Channel_Keypad.ino。
-
步骤 2. 然后打开
12_Channel_Keypad.ino,或者您可以直接将以下代码复制到新的 Arduino 草图中。
#include "SoftwareSerial.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define SERIAL Serial
SoftwareSerial mySerial(2,3);
#define TRANS_SERIAL mySerial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#define SERIAL SerialUSB
#define TRANS_SERIAL Serial
#else
#endif
//RX=2,TX=3(D2) Software Serial Port
void setup() {
TRANS_SERIAL.begin(9600);
SERIAL.begin(9600); // start serial for output
SERIAL.println("Version:v1.0");
}
void loop() {
printData();
}
/*
* data mapping:E1---1;E2---2;E3---3;E4---4;E5---5;E6---6;
* E7---7;E8---8;E9---9;EA---*;EB---0;EC---#;
*/
void printData() {
while(TRANS_SERIAL.available()) {
uint8_t data = TRANS_SERIAL.read();
switch(data) {
case 0xE1 :
SERIAL.println("1");
break;
case 0xE2 :
SERIAL.println("2");
break;
case 0xE3 :
SERIAL.println("3");
break;
case 0xE4 :
SERIAL.println("4");
break;
case 0xE5 :
SERIAL.println("5");
break;
case 0xE6 :
SERIAL.println("6");
break;
case 0xE7 :
SERIAL.println("7");
break;
case 0xE8 :
SERIAL.println("8");
break;
case 0xE9 :
SERIAL.println("9");
break;
case 0xEA :
SERIAL.println("*");
break;
case 0xEB :
SERIAL.println("0");
break;
case 0xEC :
SERIAL.println("#");
break;
default:
break;
}
}
}
-
步骤 3. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 4. 点击 工具-> 串口监视器 打开 Arduino IDE 的串口监视器。或者同时按下
ctrl+shift+m键。将波特率设置为 9600。
现在,触摸键盘,监视器将输出相应的按键。

与 Raspberry pi 一起使用
所需材料
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove 12 按键电容式触摸键盘 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove Base Hat 插入树莓派。
-
步骤 2. 将 Grove 12 按键电容式触摸键盘连接到 Base Hat 的 UART 端口。
-
步骤 3. 给树莓派上电。

软件
如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 运行此命令行。
UART 设置
开始之前,我们需要配置树莓派的 UART。
- 步骤 1. 启用树莓派3的 UART0。
sudo nano /boot/config.txt
然后在 config.txt 文件末尾添加内容 dtoverlay=pi3-disable-bt
按 ctrl+x 退出 nano,按 y 保存修改。
- 步骤 2. 禁用系统服务以使用 UART0。
sudo systemctl disable hciuart
Pi3-disable-bt 禁用蓝牙设备并将 UART0/ttyAMA0 恢复到 GPIO 14 和 15。还需要禁用初始化调制解调器的系统服务,这样它就不会使用 UART:sudo systemctl disable hciuart。
- 步骤 3. 删除 cmdline.txt 中的
console=serial0,115200。
sudo nano /boot/cmdline.txt
然后删除此文件中的 console=serial0,115200。
如果您在此 txt 文件中找不到 console=serial0,115200,请跳过此步骤。
- 步骤 4. 重启树莓派
sudo reboot
更多详细信息,请查看官方的 Raspberry Pi UART Config
树莓派演示
- 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
系统环境成功配置后,您可以看到如下提示:
Running setup.py install for grove.py ... done
Successfully installed grove.py-0.6
#######################################################
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
#######################################################
现在,输入 'ls',您可以在根目录下找到 grove.py 文件夹。
pi@raspberrypi:~ $ ls
01_HelloRPi Desktop MagPi rpi_apa102driver
01_HelloRPi.cpp Documents Music Templates
4mics_hat Downloads ofxGPIO Videos
apa102_led.c env Pictures wiringpi_apa102
bcm2835-1.50 grove.py Public wiringpi_apa102.cpp
bcm2835-1.50.tar.gz led python_games
bcm2835-1.50.tar.gz.1 led1 respeaker
- 步骤 3. 执行以下命令运行演示。
cd grove.py/grove
python grove_12_channel_touch_keypad.py
然后触摸按键,终端将输出相应的按键。

原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove 12通道电容式触摸键盘 (ATtiny1616) 原理图文件
- [PDF] ATtiny1616 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。