Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V3 (MPR121)
/touch_sensor_V3.png)
该传感器是 Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V2 (MPR121) 的升级版本,它在头部增加了两个 GND 端口以提高稳定性,同时前端引脚间距更宽,避免了线路意外接触造成的短路。
Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V3 (MPR121) 是一个多通道接近电容式触摸传感器。它是一个 3 合 1 模块,具有以下功能:电容感应、触摸感应和接近感应。
电容感应:该模块使用恒定直流电流电容感应方案。它可以测量 10 pF 到超过 2000 pF 的电容,分辨率高达 0.01 pF。
触摸感应:一旦获取电极电容数据,通过将其与电容基线值进行比较来确定电极的触摸/释放状态。
接近感应:MPR121 的一个新功能是近距离接近感应系统。这意味着系统的所有电极都可以汇总在一起创建一个大型电极。
基于飞思卡尔 MPR121,该传感器具有 12 个完全独立的电极,内置自动配置功能。得益于 I2C 接口,您只需一个 Grove 端口即可检测所有 12 个电极信号,I2C 地址可硬件配置,从 0X5B 到 0X5D。这也使得多个 Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V3 (MPR121) 可以在单个系统中一起使用进行通道扩展,您可以构建一个包含最多 36 个电极的触摸系统。
版本变更
| 项目 | Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V2 | Grove - I2C 触摸传感器 |
|---|---|---|
| 主芯片 | MPR121 | MPR121 |
| I2C 地址 | 可变(0X5B ~ 0X5D) | 不可修改(0X5A) |
| 触摸传感器触头 | x | √ |
| 输入接口 | 鳄鱼夹接口 | DIP 2Pin 母头 |
| 性价比 | 高 | 低 |
| 发布时间 | 2018年9月11日 | 2015年10月31日 |
特性
- 内置 10 位 ADC
- 每个电极输入的集成独立自动校准
- 完全独立的电极,内置自动配置
- I2C 接口,带 IRQ,中断输出以通知电极状态变化
- 硬件可配置 I2C 地址
- 12 个电极/电容感应输入,其中 8 个是多功能的,可用于 LED 驱动和 GPIO
- 每个电极输入的充电电流和充电时间自动配置
- 每个电极的独立触摸和释放触发阈值,提供滞后和电极独立性
- 增加两个 GND 引脚并扩大引脚间距以便安全操作
应用
- PC 外设
- MP3 播放器
- 遥控器
- 移动电话
- 照明控制
硬件概述
引脚图
/Touch-sensor-V3-with-GND.png)
/V3-data.png)
对于 CH0 ~ CH11,一旦获取到电极电容数据,就会通过将其与电容基线值进行比较来确定电极的触摸/释放状态。您可以为每个通道单独设置基线值。Pin12 ~ Pin19 是多功能的,这意味着您可以将它们配置为 GPIO 或 LED 驱动器,更多详细信息,请参考飞思卡尔应用笔记 AN3894。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
项目
这是本产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试一下。
叶子钢琴:我们使用触摸传感器制作了一架钢琴,并用叶子作为钢琴键。
玩转 Scratch:如何使用触摸传感器玩 Scratch 游戏?
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。