Grove - 12位磁性旋转位置传感器/编码器 (AS5600)

Grove - AS5600 是一款可编程的12位高分辨率非接触式磁性旋转位置传感器。Grove - AS5600 可以作为磁性电位器或磁性编码器工作,具有出色的可靠性和耐用性。
与传统的电位器/编码器相比,Grove - AS5600 具有显著优势:高精度、非接触式、无旋转角度限制。所有这些优势使其适用于非接触式角度测量应用,如机器人手臂、三脚架云台、电机闭环控制、机床轴定位。
特性
- 非接触式,无旋转角度限制
- 12位高分辨率,每圈4096个位置
- Grove I2C、PWM/模拟输出
- 角度范围灵活性强:最大角度可编程范围从18°到360°
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 工作环境温度 | -40 – 125℃ |
| 输入电流 | -100-100mA |
| 灵活性 | 最大角度可编程范围从18°-360° |
| 接口 | I2C(默认I2C地址: 0x36) & 不可更改 |
| 输出 | 模拟/PWM输出 |
| 输出分辨率 | 12位DAC |
工作原理
Grove - AS5600 基于霍尔效应,内置霍尔传感器可以检测磁场方向的变化,因此也没有旋转角度限制。磁场方向信息通过放大器放大,借助内置的12位A/D转换器,AS5600模块可以每圈输出4096个位置。输出是可选择的,您可以使用I2C接口输出原始数据,或通过OUT引脚输出PWM波/模拟波。同时,最大角度也是可编程的,您可以将最大角度设置为18°到360°,这意味着测量角度精度可达18/4096。

AS5600对要测量的磁场有一定要求。请使用与芯片尺寸相似的磁铁。模块应尽可能靠近磁场进行测量,AS5600传感器中心应与磁场中心对齐。垂直距离最好在0.5毫米到3毫米之间。

硬件概述
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
与Arduino一起使用
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 12位磁性旋转位置传感器/编码器 (AS5600) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品Seeeduino Lotus M0+,它相当于Seeeduino V4.2和Baseshield的组合。
硬件连接
-
步骤1. 将Grove - 12位磁性旋转位置传感器/编码器 (AS5600)连接到Base Shield的I2C端口。
-
步骤2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤3 通过USB线将Seeeduino连接到PC。

软件
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
- 步骤1. 从Github下载AS5600库。
参考如何安装库来为Arduino安装库。
- 步骤2. 重启Arduino IDE。通过路径打开readAngle示例:File → Examples → Seeed_AS5600-master → readAngle。通过这个演示,我们可以从传感器下方的磁铁读取角度。
readAngle示例代码如下:
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#define SYS_VOL 3.3
#else
#define SERIAL Serial
#define SYS_VOL 5
#endif
AMS_5600 ams5600;
int ang, lang = 0;
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
Wire.begin();
SERIAL.println(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ");
if(ams5600.detectMagnet() == 0 ){
while(1){
if(ams5600.detectMagnet() == 1 ){
SERIAL.print("Current Magnitude: ");
SERIAL.println(ams5600.getMagnitude());
break;
}
else{
SERIAL.println("Can not detect magnet");
}
delay(1000);
}
}
}
/*******************************************************
/* Function: convertRawAngleToDegrees
/* In: angle data from AMS_5600::getRawAngle
/* Out: human readable degrees as float
/* Description: takes the raw angle and calculates
/* float value in degrees.
/*******************************************************/
float convertRawAngleToDegrees(word newAngle)
{
/* Raw data reports 0 - 4095 segments, which is 0.087 of a degree */
float retVal = newAngle * 0.087;
ang = retVal;
return ang;
}
void loop()
{
SERIAL.println(String(convertRawAngleToDegrees(ams5600.getRawAngle()),DEC));
}
-
步骤3. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤4. 通过点击Tool-> Serial Monitor打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下
ctrl+shift+m键。将波特率设置为115200。 -
步骤5. 当检测到传感器下方的磁铁时,结果应该如下所示:

这里使用了一个校准器。校准器2D文件在资源中列出,所以请随意下载并自己激光切割!
常见问题
Q1# 如何实现最大精度?
A1: 确保Grove - 12位磁性旋转位置传感器/编码器(AS5600)传感器与磁铁保持固定的距离/位置。首次使用时,旋转磁铁从角度0一直到角度360,以确保定位正确。
AS5600库还提供了完整的测试功能来操作传感器。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove - 12位磁性旋转位置传感器/编码器(AS5600)原理图文件
- [PDF] AS5600数据手册
- [DWG] Grove - 12位磁性旋转位置传感器(AS5600)校准器
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。