Grove - 125KHz RFID 读卡器

这款 Grove-125KHz RFID 读卡器是一个用于读取 uem4100 RFID 卡信息的模块,具有两种输出格式:Uart 和 Wiegand。它具有高灵敏度,最大感应距离为 7cm。还有此模块的电子积木版本。它可以帮助您实现物联网和门禁控制系统等项目。
在使用 RFID 读卡器时,您应该使用以下模块:
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 125KHz RFID 读卡器 V1.0 | 初始版本 | 2015年10月 |
规格参数
| 参数 | 数值/范围 |
|---|---|
| 电压 | 4.75-5.25V |
| 工作频率 | 125 KHz |
| 感应距离(最大) | 70mm |
| TTL 输出 | 9600 波特率,8 数据位,1 停止位,无校验位 |
| Wiegand 输出 | 26 位 Wiegand 格式,1 偶校验位,24 数据位,1 奇校验位 |
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看 Arduino 入门指南。
与 Arduino 配合使用
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 125KHz RFID Reader |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove - 125KHz RFID Reader 连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

如果我们没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove_Ultrasonic_Ranger 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 125KHz RFID Reader |
|---|---|
| 5V | Red |
| GND | Black |
| D3 | White |
| D2 | Yellow |
软件
- 步骤 1. 将代码复制到 Arduino IDE 中并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
/*
link between the computer and the SoftSerial Shield
at 9600 bps 8-N-1
Computer is connected to Hardware UART
SoftSerial Shield is connected to the Software UART:D2&D3
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data receive over serial port
int count = 0; // counter for buffer array
void setup()
{
SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
}
void loop()
{
// if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
if (SoftSerial.available())
{
while(SoftSerial.available()) // reading data into char array
{
buffer[count++] = SoftSerial.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
}
Serial.write(buffer, count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
}
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); // write it to the SoftSerial shield
}
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
{
// clear all index of array with command NULL
for (int i=0; i<count; i++)
{
buffer[i]=NULL;
}
}
- 步骤 2. 打开串口监视器,卡片信息可以显示如下:

Wiegand 模式
(跳线设置到右边两个引脚) 您需要将跳线选择到"W"来进入此模式。 适用于 Seeeduino 的 Wiegand 演示代码 设计用于在中断模式下读取 Wiegand 数据。
在 Wiegand 模式下,输出数据格式为 26 位,包括 24 位卡片信息和 2 位奇偶校验位。
位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
PE | D | P0 | ||||||||||||||||||||||||
E | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D2[7..0] | D1[7..0] | D0[7..0] | ||||||||||||||||||||||||
- PE 是偶校验位,PO 是奇校验位;
- E 是参与偶校验的数据位,O 是参与奇校验的数据位;
- DX[7..0] 是对应 Mifare@ Standard & Light 卡只读 ID 的数据位;
常见问题
Q1:如何将输出转换为卡号?
A1:请按照以下步骤操作。
- 以 ID:0009776930 为例:
- 卡号 ID:0009776930 ------- 十进制 [起始位(00) + 卡号(8位数字)]
- 输出:0700952F229F ------------- 十六进制 [[起始位(07h) + 卡号(8位数字) + 校验和]
- 十进制和十六进制数字的计算器可在线获取。
Q2:如何连续读取标签?
A2:RFID 读取器可以连续读取标签而无需任何设置。将标签保持在距离天线 2.5-4 厘米的位置,读取器可以连续读取数据。如果距离小于 2.5 厘米,读取器只会读取一次数据,除非移开标签。
资源
- [演示] Grove - 125KHz RFID Reader 演示
- [PDF] 符合性声明
- [PDF] 测试报告
项目
基于 Arduino 的安全项目使用 Cayenne:基于 Arduino 的家庭安全项目。检测到入侵者时发送短信/邮件警报。为授权人员提供个性化消息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。