Grove - 2通道 SPDT 继电器

Grove - 2通道 SPDT 继电器具有两个单刀双掷(SPDT)开关。它仅需要低电压和低电流信号即可控制这些开关。具体来说,您可以使用5V DC来控制最高250V AC或110V DC。
最棒的是,您可以分别控制两个通道。例如,通过SIG1控制,您可以根据需要将COM1连接到NC1或NO1。它非常方便且可靠,可以应用于需要切换高电压/高电流设备的大量产品或项目中。
特性
- 耐高温塑料外壳
- 高电压负载
- 低功耗
- 持久耐用
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 5V |
| 额定线圈电流 | 89.3mA |
| TUV认证负载 | 10A 250VAC/ 10A 30VDC |
| UL认证负载 | 10A 125VAC/ 10A 28VDC |
| 最大允许电压 | 250VAC/110VDC |
| 功耗 | 约0.45W |
| 接触电阻 | 最大100mΩ |
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ (500VDC) |
| 最大开关次数 | 30次操作/分钟 |
| 环境温度 | -40°C 至 +85°C |
| 工作湿度 | 45% 至 85%RH |
| 接触材料 | AgCdO |
| 输入接口 | 数字 SIG1/SIG2 |
| 输出端口 | 3针DIP母头螺丝端子-绿色 |
应用
- 家用电器
- 办公设备
- 遥控电视接收器
- 显示器
- 音频设备高冲击电流应用
硬件概述
引脚图

原理图

K1 是继电器模块,K1的引脚1和引脚3之间有一个线圈。默认情况下,COM1 将连接到 NC1。如果K1的引脚3连接到地,则该线圈将“闭合”,因此COM1将连接到NO1。
要打开该线圈,需要约90mA。然而,通常Arduino的GPIO引脚只能提供20mA(最大40mA)。因此,我们使用了一个NPN晶体管 S9013,它可以提供500mA。
SIG1 通过10k电阻R2下拉,如果没有信号,Q1 的“栅极”将为0V,Q1将关闭,因此K1将“打开”。如果SIG1变为5V,则Q1将打开。 K1的引脚3将连接到系统的地,对于K1来说,引脚3和引脚1之间将有5V,因此线圈将“闭合”,COM1将连接到NO1。
D3 是一个续流二极管(回馈二极管)。续流二极管是连接在电感器两端的二极管,用于消除回馈电压,即当电感负载的供电电流突然减少或中断时出现的电压尖峰。它用于控制电感负载的开关电路,以及开关电源和逆变器中。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 2-Channel SPDT Relay | Grove-LED x2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove-LED 的 SIG 引脚连接到 Grove - 2-Channel SPDT Relay 的 COM 端口。将 Grove-LED 的 GND 引脚连接到 Base Shield 的 GND。
-
步骤 2. 将 Grove - 2-Channel SPDT Relay 的 NO 端口连接到 Base Shield 的 5V,将 NC 端口连接到 Base Shield 的 GND。
步骤 1 和步骤 2:将 Grove LED 的 GND 连接到系统 GND,将 SIG 连接到继电器的 COM 端口。如果 COM 连接到 NO(5V),LED 将点亮;如果 COM 连接到 NC(0V),LED 将熄灭。在本教程中我们使用了两个 LED,请确保 LED1 对应 Switch1,LED2 对应 Switch2。
-
步骤 3. 将 Grove - 2-Channel SPDT Relay 连接到 Base Shield 的 D7 端口。
-
步骤 4. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 5. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
- 步骤 1. 打开 Arduino IDE 并创建一个新文件,然后将以下代码复制到新文件中。
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 7;
uint8_t channel2 = 8;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
- 步骤 2. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
您将看到板载 LED 交替点亮和熄灭,与两个 Grove - LED 的状态相同。

原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove-2-Channel SPDT Relay Eagle 文件
- [PDF] SRD 05VDC-SL-C 继电器数据手册
- [PDF] S9013 数据手册
项目
这是该产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试观看。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。