Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)

Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)是一款基于ACS70331的高精度直流电流传感器。ACS70331是一系列芯片,本模块使用ACS70331EESATR-2P5U3,这是Allegro公司为小于2.5A电流检测应用设计的高灵敏度电流传感器IC。它采用巨磁阻(GMR)技术,其灵敏度是传统霍尔效应传感器的25倍,用于检测通过低电阻集成主导体的电流所产生的磁场。
Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)可以测量最高2.5A的直流电流,具有800mV/A的基础灵敏度。该传感器不支持交流电流,如果您需要测量交流负载,请查看以下产品:
特性
- 1 MHz带宽,响应时间小于550 ns
- 低噪声:1 MHz时为8 mA(rms)
- 1.1 mΩ主导体电阻,功率损耗低
- 高DC PSRR,支持低精度电源或电池(3至4.5 V运行)
- 模拟输出
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 工作环境温度 | -40 – 85℃ |
| 存储温度 | - 65°C – 125°C |
| 工作电压 | <100V |
| 电流检测范围 | 0 – 2.5A |
| 灵敏度 | 800mV/A(典型值) |
| 输出接口 | 模拟 |
| 输入接口 | 螺丝端子 |
工作原理
电流检测有两种类型:直接检测和间接检测。分类主要基于用于测量电流的技术。
直接检测:
- 欧姆定律
间接检测:
- 法拉第电磁感应定律
- 磁场传感器
- 法拉第效应
Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)采用磁场传感器技术。磁场传感器技术主要有以下三种:
- 霍尔效应
- 磁通门传感器
- 磁阻电流传感器
Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)基于磁阻电流传感器原理,也称为GMR。磁阻器(MR)是一种双端设备,其电阻会随着施加的磁场呈抛物线变化。这种由于磁场导致MR电阻变化的现象称为磁阻效应。
ACS70331 QFN封装的内部结构如图1所示。芯片位于主电流路径上方,使得磁场与芯片上的GMR元件平面一致。GMR元件1和2检测正IP电流流动时的+X方向磁场,GMR元件3和4检测正IP电流流动时的-X方向磁场。这使得能够对电流进行差分测量并排除外部杂散磁场。
四个GMR元件以惠斯通桥配置排列,如图2所示,使得桥的输出与四个元件检测到的差分磁场成比例,同时排除公共磁场。
硬件概述
支持的平台
| Arduino | 树莓派 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
测试过程中禁止人体接触模块,否则可能有触电危险。
使用 Arduino
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | 2.5A DC 电流传感器 (ACS70331) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新款 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove - 2.5A DC 电流传感器 (ACS70331) 连接到 Base Shield 的 A0 端口。
-
步骤 2. 将待测电路的正负极连接到螺丝端子对应的正负极。
如果正负极接反,读数会反转。此传感器在使用前需要校准,因此请不要先给电路通电。
-
步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 Grove Current Sensor 库。
-
步骤 2. 在 /example/ 文件夹中,您可以找到示例代码。这里我们以 Grove_2_5A_Current_Sensor.ino 为例。只需点击 Grove_2_5A_Current_Sensor.ino 打开示例代码,或者您可以复制以下代码:
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define RefVal 3.3
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define RefVal 5.0
#define SERIAL Serial
#endif
//需要一个 OLED 显示屏
//使用引脚 A0
#define Pin A0
// 取 10 次平均值
const int averageValue = 10;
int sensorValue = 0;
float sensitivity = 1000.0 / 800.0; //1000mA 对应 800mV
float Vref = 265; //首先,修改此值!!!
void setup()
{
SERIAL.begin(9600);
}
void loop()
{
// 读取值 10 次:
for (int i = 0; i < averageValue; i++)
{
sensorValue += analogRead(Pin);
// 在下一次循环前等待 2 毫秒
delay(2);
}
sensorValue = sensorValue / averageValue;
// 板载 ADC 是 10 位
// 不同的电源会导致不同的参考源
// 示例:2^10 = 1024 -> 5V / 1024 ~= 4.88mV
// unitValue= 5.0 / 1024.0*1000 ;
float unitValue= RefVal / 1024.0*1000 ;
float voltage = unitValue * sensorValue;
//无负载时,Vref=初始值
SERIAL.print("初始值: ");
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");
// 计算对应的电流
float current = (voltage - Vref) * sensitivity;
// 打印显示电压 (mV)
// 此电压是对应电流的引脚电压
/*
voltage = unitValue * sensorValue-Vref;
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");
*/
// 打印显示电流 (mA)
SERIAL.print(current);
SERIAL.println("mA");
SERIAL.print("\n");
// 重置 sensorValue 以进行下一次读取
sensorValue = 0;
// 每秒读取一次
delay(1000);
}
-
步骤 3. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 4. 打开 Arduino IDE 的 串行监视器,点击 工具->串行监视器,或者同时按下
ctrl+shift+m键。将波特率设置为 9600。 -
步骤 5. 校准
当没有电流流动时,传感器仍会有一个小的输出值。我们称这个值为 零偏移。
由于存在零偏移,当没有电流时传感器仍会有读数。因此我们设置了一个参数 Vref 来修正它,您可以在上面的代码块中找到它。
第 21 行:
float Vref = 265;
//Vref 是零漂移值,您需要将此值更改为您实际测量的值后再使用。
在示例代码中,我们将 Vref 设置为 265,但零偏移值因板而异。如您所知,我们在此示例中使用的板的零偏移值为 283.20。因此让我们修改第 21 行:
float Vref = 283;
//Vref 是零漂移值,您需要将此值更改为您实际测量的值后再使用。
现在让我们上传修改后的代码并检查结果:
当电流输出变为 0mA 或一个小值时,您已完成校准。
- 步骤 5. 现在您可以开始使用了,给电流供电。请随意使用,但请记住这是一个 2.5A 的直流电流传感器,电流不能超过 2.5A!
如果您想了解结果的计算公式,请参考 FAQ Q1。
使用 Raspberry Pi
所需材料
| Raspberry Pi | Grove Base Hat for RasPi | 2.5A DC Current Sensor |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove Base Hat 插入 Raspberry Pi。
-
步骤 2. 将 Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) 连接到 Base Hat 的 A0 端口。
-
步骤 3. 将待测电路的正负极连接到螺丝端子的对应正负极。
:::提示 如果您反接了正负极,读数将会反转。此传感器在使用前需要校准,因此请不要先给电路通电。 :::
- 步骤 4. 通过 Micro-USB 电缆为 Raspberry Pi 供电。
:::注意 您可以通过电脑 USB 端口或直流适配器为 Raspberry Pi 供电,但如果您使用的是 Raspberry Pi 3B+,我们强烈建议您使用直流适配器供电。如果使用电脑的 USB 端口,可能会损坏 Raspberry Pi 3B+。 :::
软件
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove # 进入示例文件夹
python grove_current_sensor.py 0 2.5A # 运行示例程序
然后终端将输出如下内容:
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 2.5A
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
269
current(mA):
11.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_current_sensor.py", line 200, in <module>
main()
File "grove_current_sensor.py", line 185, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
同时按下 ctrl+c 退出。
:::注意 请注意第二条命令,文件名后有两个参数:
-
0 表示传感器连接到 A0 端口。如果您将传感器连接到 A2 端口,则需要将此参数更改为 2。此参数范围为 0-7,但如果您使用 Grove Base Hat,由于接口的物理限制,您只能使用 0/2/4/6。
-
2.5A 表示电流传感器类型为 2.5A DC :::
| 传感器 | 电流类型 | 参数值 |
|---|---|---|
| Grove - 2.5A DC 电流传感器 (ACS70331) | DC | 2.5A |
| Grove - 2.5A DC 电流传感器 (ACS725) | DC | 5A_DC |
| AC | 5A_AC | |
| Grove - 10A DC 电流传感器 (ACS725) | DC | 10A |
请注意,2.5A 的 DC 电流传感器在测量小范围电流时会有较大的误差,因此建议提供超过 200mA 的电流进行测试。此外,测量环境会影响精度,例如电源电压的纹波应尽可能小。
-
步骤 4 校准
当没有电流流动时,传感器仍然会有一个小的输出值。我们称这个值为零偏移。如您所见,在步骤 3 中,该板的零偏移为 270mV,转换为电流为 13mA。
由于存在零偏移,传感器在没有电流时也会有读数。因此我们设置了一个参数 Vref 来修正它,您可以在 python grove_current_sensor.py 中找到它。对于 Grove - 2.5A DC 电流传感器 (ACS70331),我们默认将 Vref 设置为 260,但零偏移因板而异。这就是为什么我们需要先进行校准。
查看以下 Python 代码:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# MIT 许可证 (MIT)
# 版权所有 (C) 2018 Seeed Technology Co.,Ltd.
#
# 这是 Grove Base Hat 的库
# 用于连接树莓派的 Grove 传感器。
'''
这是以下传感器的代码:
- `Grove - 2.5A DC 电流传感器 <https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html>`_
- `Grove - 5A AC/DC 电流传感器 <https://www.seeedstudio.com/Grove-5A-DC-AC-Current-Sensor-ACS70331-p-2928.html>`_
- `Grove - 10A 电流传感器 <https://www.seeedstudio.com/Grove-10A-DC-Current-Sensor-ACS725-p-2927.html>`_
示例:
.. code-block:: python
import time
from grove_current_sensor import Current
pin = 0
sensor_type = "2.5A"
# 如果使用 10A 电流传感器输入:pin = 0 , sensor_type = "10A"
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500
ADC = Current()
while True:
if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]
current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)
'''
import sys
import time
from grove.i2c import Bus
ADC_DEFAULT_IIC_ADDR = 0X04
ADC_CHAN_NUM = 8
REG_RAW_DATA_START = 0X10
REG_VOL_START = 0X20
REG_RTO_START = 0X30
REG_SET_ADDR = 0XC0
__all__ = ['Current','Bus']
class Current():
'''
Grove 电流传感器类
'''
def __init__(self,bus_num=1,addr=ADC_DEFAULT_IIC_ADDR):
'''
初始化 IIC。
参数:
bus_num(int): 总线编号;
addr(int): IIC 地址;
'''
self.bus = Bus(bus_num)
self.addr = addr
def get_nchan_vol_milli_data(self,n,averageValue):
'''
获取 n 通道数据,单位为 mV。
:param int n: ADC 引脚。
:param int averageValue: 平均采集频率。
返回:
int: 电压值
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
return val
def get_nchan_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
2.5A/5A DC/10A 电流传感器获取 n 通道数据,单位为 mA。
:param int n: ADC 引脚。
:param float sensitivity: 电压转换为电流的系数。
:param int Vref: 无负载时的初始电压。
:param int averageValue: 平均采集频率。
返回:
int: 电流值
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
currentVal = (val - Vref) * sensitivity
return currentVal,val
def get_nchan_AC_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
5A 电流传感器 AC 输出并获取 n 通道数据,单位为 mA。
:param int n: ADC 引脚。
:param float sensitivity: 电压转换为电流的系数。
:param int Vref: 无负载时的初始电压。
:param int averageValue: 平均采集频率。
返回:
int: 电流值
'''
sensorValue = 0
for i in range(averageValue):
data=self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val=data[1]<<8|data[0]
if(val > sensorValue):
sensorValue=val
time.sleep(0.00004)
currentVal = ((sensorValue - Vref) * sensitivity)*0.707
return currentVal
ADC = Current()
def main():
if(len(sys.argv) == 3):
pin = int(sys.argv[1])
sensor_type = sys.argv[2]
if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500
while True:
if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]
current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)
else:
print("参数输入错误!")
print("请输入参数,例如:python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("参数1: 0-7")
print("参数2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")
else:
print("请输入参数,例如:python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("参数1: 0-7")
print("参数2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")
if __name__ == '__main__':
main()
您可以在上述代码块的第 147 行修改 Vref:
if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500
如您所见,对于 2.5A 电流传感器,默认的 Vref 是 260,而在 步骤 3 中,我们可以发现当没有电流时零偏移值为 270mV。因此,让我们将其更改为 270。
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 270
现在,让我们再次运行这个示例。
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 2.5A
pin_voltage(mV):
269
current(mA):
-1.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_current_sensor.py", line 200, in <module>
main()
File "grove_current_sensor.py", line 185, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
嗯,比之前更好了,现在您可以更准确地测量电流了 😄
常见问题解答
Q1# 电流计算公式是什么?
A1: 如果您觉得原理部分非常复杂,我们可以简单地说明一下。被测电路中的电流激发磁场,从而导致 GMR 元件的电阻值发生变化。而桥中的电阻变化会导致芯片输出电压的变化。我们将输出电压称为 VIOUT。
VIOUT = Sens × Ip + VIOUT(Q)
Sens: Sens 是将电流转换为输出电压的系数。对于此模块,它是 800mA/V。
Ip: Ip 是被测电路中的电流值,单位为 mA。
VIOUT(Q): VIOUT(Q) 是当 Ip 为 0mA(即被测电路中没有电流)时的输出电压,单位为 mV。
以下是电流值的计算公式:
Ip = (VIOUT - VIOUT(Q)) / Sens
现在,让我们回顾图 5,我们将解释为什么当被测电路中的实际电流值为 0 时,输出的电流值不是 0。如您在图 5 中所见,initialValue 是 283.20mV,即 VIOUT;电流是 22.75mA,即 Ip。至于 VIOUT(Q),它是我们在代码中设置的 Vref。 在图 5 中,它是 265。而 Sens 是 800mA/V,即 800mA/1000mV。现在,做一些数学计算:
{(283.20mV-265mV) / (800mA/1000mV)} = 22.75mA
因此,在图 6 中,当我们将 Vref 设置为 283.20 时,Ip 变为 0mA。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove - 2.5A DC电流传感器(ACS70331)原理图文件
- [PDF] ACS70331 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。