Grove - 三轴模拟加速度计 20g (ADXL356B)

您可以在我们的网站上找到各种三轴加速度计,以满足不同场景和需求。这次,我们为您带来了工业级、高稳定性、高精度和低功耗的 ADI ADXL 系列三轴加速度计。
Grove - 三轴模拟加速度计 ±20g (ADXL356B) 是一款模拟输出的 MEMS 加速度计。该传感器具有两个可选的测量范围:±10g 和 ±20g。您只需进行少量校准工作即可获得相对准确的结果。板载 Grove 接口可以输出两个通道的模拟数据:一个用于 Z 轴,一个用于 X/Y 轴。您可以通过板载开关选择输出 X 轴或 Y 轴信号。此外,您还可以使用 4 针焊接孔同时输出 X/Y/Z 轴数据。该传感器的功耗极低,在正常工作模式下仅为 150 μA,而在待机模式下甚至只有 21 μA。您可以通过更改背面的焊盘连接来切换工作模式。
ADI ADXL 系列加速度计包括四款产品,可满足您不同的测量范围和输出需求:
| 产品 | 测量范围 | 输出接口 | 功耗 |
|---|---|---|---|
| Grove - 三轴模拟加速度计 ±20g (ADXL356B) | ±10 / ±20g | 模拟 | 测量模式:150 μA / 待机模式:21 μA |
| Grove - 三轴模拟加速度计 ±40g (ADXL356C) | ±10g / ±40g | 模拟 | 测量模式:150 μA / 待机模式:21 μA |
| Grove - 三轴数字加速度计 ±40g (ADXL357) | ±10g@51200 LSB/g / ±20g@25600 LSB/g / ±40g@12800 LSB/g | 数字 I2C | 测量模式:200 μA |
| Grove - 三轴数字加速度计 ±200g (ADXL372) | ±200g | 数字 I2C | 测量模式:22 μA |
特性
- 行业领先的低噪声、温度下的最小偏移漂移以及长期稳定性,支持精密应用并减少校准需求。
- 密封封装提供卓越的长期稳定性,0 g 偏移与温度(所有轴):最大 0.75 mg/°C。
- ADXL356 在高频下的低噪声非常适合无线状态监测。
- 超低功耗:正常工作模式-150 μA,待机模式 21 μA
- 低漂移,低噪声
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 工作环境温度 | -40 – 125℃ |
| 输出满量程范围 (FSR) | ±10g / ±20g |
| XOUT, YOUT, ZOUT 的灵敏度 / (与 V1P8ANA 成比例) | ±10 g@80 mv/g (典型值) / ±20 g@40 mv/g (典型值) |
| 温度变化引起的灵敏度变化 | ±0.01%/°C (TA = −40°C 至 +125°C) |
| 0g 偏移 / (参考 V1P8ANA/2) | ±125 mg(典型值) |
| 输出接口 | 模拟 |
应用
- 惯性测量单元 (IMUs)/高度和航向参考系统 (AHRSs)
- 平台稳定系统
- 结构健康监测
- 状态监测
- 地震成像
- 倾斜传感
- 机器人
引脚图


支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
入门指南
使用 Arduino
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove 三轴加速度计 ADXL356B |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove - 三轴模拟加速度计 ±20g (ADXL356B) 连接到 Base Shield 的 A0 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
- 步骤 1. 从 Github 下载 Seeed_ADXL_356.ino。
或者您可以直接复制以下代码:
#include <Arduino.h>
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#define SYS_VOL 3.3
#else
#define SERIAL Serial
#define SYS_VOL 5
#endif
float cali_data_xy;
float cali_data_z;
int16_t scale;
#define MODUEL_RANGE 20
#define MODULE_VOL 1.8
#define CALI_BUF_LEN 15
#define CALI_INTERVAL_TIME 250
float cali_buf_xy[CALI_BUF_LEN];
float cali_buf_z[CALI_BUF_LEN];
#define XY_PIN A0
#define Z_PIN A1
float deal_cali_buf(float *buf)
{
float cali_val = 0;
for(int i = 0;i < CALI_BUF_LEN;i++)
{
cali_val += buf[i];
}
cali_val = cali_val/CALI_BUF_LEN;
return (float)cali_val;
}
void calibration(void)
{
SERIAL.println("请将模块水平放置!");
delay(1000);
SERIAL.println("开始校准……");
for(int i=0;i<CALI_BUF_LEN;i++)
{
cali_buf_xy[i] = analogRead(XY_PIN);;
cali_buf_z[i] = analogRead(Z_PIN);
delay(CALI_INTERVAL_TIME);
}
cali_data_xy = deal_cali_buf(cali_buf_xy);
cali_data_z = (float)deal_cali_buf(cali_buf_z);
SERIAL.println("校准完成!");
scale = (float)1000 / (cali_data_z - cali_data_xy);
cali_data_z -= (float)980 / scale;
SERIAL.println(cali_data_xy);
SERIAL.println(cali_data_z);
SERIAL.println(scale);
}
void AccMeasurement(void)
{
int16_t val_xy = 0;
int16_t val_z = 0;
val_xy = analogRead(XY_PIN);
val_z = analogRead(Z_PIN);
SERIAL.print("原始数据 xy = ");
SERIAL.println(val_xy);
SERIAL.print("原始数据 z = ");
SERIAL.println(val_z);
SERIAL.println(" ");
val_xy -= cali_data_xy;
val_z -= cali_data_z;
SERIAL.print("x 或 y 方向加速度为 ");
SERIAL.print(val_xy * scale / 1000.0);
SERIAL.println(" g ");
SERIAL.print("z 方向加速度为 ");
SERIAL.print(val_z * scale / 1000.0);
SERIAL.println(" g ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
delay(1000);
}
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
analogReadResolution(12);
#endif
calibration();
SERIAL.print("比例因子 = ");
SERIAL.println(scale);
}
void loop()
{
AccMeasurement();
}
-
步骤 2. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 3. 打开 Arduino IDE 的 串口监视器,点击 工具->串口监视器 或同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。将波特率设置为 115200。
-
步骤 4. 校准 按照串口监视器中的校准提示,几步操作即可完成校准。
-
步骤 5. 现在您可以使用该传感器,输出结果如下:
请将模块水平放置!
开始校准……
校准完成!
184.93
185.03
121
比例因子 = 121
原始数据 xy = 185
原始数据 z = 193
x 或 y 方向加速度为 0.00 g
z 方向加速度为 0.85 g
原始数据 xy = 188
原始数据 z = 196
x 或 y 方向加速度为 0.36 g
z 方向加速度为 1.21 g
如果您使用 Grove 端口输出数据,X 轴和 Y 轴无法同时输出,您可以使用板载开关选择输出通道。如果您希望同时输出 X/Y/Z 数据,可以使用 4 针焊接孔。
常见问题解答
Q1: 如何选择 ±10g 的测量范围?
A1: 要更改测量范围,您需要同时修改硬件和软件。首先,切断连接到 ±20g 的背面焊盘,并重新焊接到 ±10g。然后在代码的第 12 行修改如下代码:
#define MODUEL_RANGE 20
\downdownarrows
#define MODUEL_RANGE 10
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。