Grove - 三轴数字陀螺仪

Grove - 三轴数字陀螺仪模块基于 ITG 3200。它是全球首款单芯片、数字输出、三轴 MEMS 运动处理陀螺仪,专为游戏、3D 鼠标以及基于运动的远程控制应用(如互联网连接的数字电视和机顶盒)优化设计。ITG-3200 配备三个 16 位模数转换器(ADC)用于数字化陀螺仪输出,支持用户选择的内部低通滤波器带宽,以及快速模式 I2C(400kHz)接口。
功能特点
- 供电电压:3.3V,5V
- 工作电流:6.5mA
- 待机电流:5μA
- 灵敏度:每°/秒 14 LSBs
- 全量程范围:±2000°/秒
- 加速度:10,000g 持续 0.3ms
- I2C 接口
- ±2000°/秒全量程范围和每°/秒 14.375 LSBs 灵敏度
- 集成三个 16 位 ADC
- 芯片内置温度传感器
- 集成放大器和低通滤波器
- 密封设计,耐温湿
- 符合 RoHS 和绿色环保标准
tip
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
支持平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
演示
此演示将向您展示如何从该数字陀螺仪获取数据,数据单位为 rad/s。
这里我们需要一个 Grove - 三轴数字陀螺仪和一个 Seeeduino V3.0。
硬件安装
硬件安装非常简单,因为 Seeeduino 上有一个 I2C Grove 接口,
所以我们需要做的就是通过 Grove 电缆将其连接到 I2C Grove 接口。
下载代码并上传
您可以在 GitHub 上下载库,点击 这里,然后将其解压到 Arduino 的 libraries 文件夹中。
然后打开 File -> examples -> Grove_3_Digital_Gyro -> ITG3200_gyro,您可以打开演示代码。

检查结果
现在,您可以打开串口监视器检查结果。

参考
下图显示了三个轴的方向。您可以使用它来理解结果的物理意义。

原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。