Grove - 433MHz 简单射频链路套件

该套件用于在433MHz频率下进行单向无线通信,包含一个发射器模块和一个接收器模块。该套件的Grove配置允许室内约40米的传输距离,或室外约100米的传输距离。
版本跟踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v0.9b | 初始公开发布 | 2011年10月3日 |
特性
- Grove兼容接口。
- 使用ASK(幅移键控)调制。
- 单向通信。
tip
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
规格参数
发射器模块
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
工作电压 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | VDC |
电流 | 3 | / | 10 | mA |
工作模式 | ASK | / | ||
发射功率(最大) | 15 | mW | ||
工作距离 | 40 | / | 100 | m |
接收器模块
| 项目 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 5 | VDC |
| 静态电流 | 5 | mA |
| 接收器灵敏度 | -105 | dBm |
| 工作频率 | 433.92 | MHz |
应用创意
- 遥控器
- 远程自动化
- 报警器
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
发射器和接收器模块都依赖单根导线进行通信。虽然使用Arduino平台提供的UART可以工作,但建议使用VirtualWire库,该库使用幅移键控进行调制,提供更好的通信效果。
发射器和接收器模块都需要三根导线:Vcc、地线和信号线。套件两个部分的引脚2都未连接。
- 将发射器模块连接到用于发射的Arduino上Grove-Base Shield V2的数字I/O 2。
Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters
- 将接收器模块连接到接收Arduino上Grove-Base Shield V2的数字I/O 2。
Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters
- 下载VirtualWire库并将其解压到Arduino IDE的libraries文件夹中,路径为:..\arduino-1.0\libraries。请参考这里。
- 为发射器模块上传以下代码:
#include <VirtualWire.h>
//Grove - 315(433) RF link kit Demo v1.0
//by :https://www.seeedstudio.com/
//connect the sent module to D2 to use
#include <VirtualWire.h>
int RF_TX_PIN = 2;
void setup()
{
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // Setup transmit pin
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
}
void loop()
{
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send 'hello' every 400ms.
delay(400);
}
- 为接收器模块上传以下代码:
//Grove - 315(433) RF link kit Demo v1.0
//by :https://www.seeedstudio.com/
//connect the receive module to D2 to use ..
#include <VirtualWire.h>
int RF_RX_PIN = 2;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
}
void loop()
{
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
{
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
{
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
//Serial.print(buf[i]);
}
Serial.println("");
}
}
- 打开接收器模块的串口监视器查看结果。

这只是一个简单的发射器和接收器实例作为参考。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。