Grove - 6轴加速度计和陀螺仪(BMI088)

Grove - 6轴加速度计和陀螺仪(BMI088)是一款6自由度(DoF)高性能惯性测量单元(IMU)。该传感器基于博世BMI088,是一款具有高振动抑制能力的高性能IMU。该6轴传感器结合了16位三轴陀螺仪和16位三轴加速度计。特别是,您可以在要求苛刻的环境中将此传感器用于无人机和机器人应用。
特性
- BM1088专为无人机、机器人和具有挑战性性能要求的工业应用设计。
- 宽加速度测量范围(最高可达24g)
- 加速度计具有低温度系数(TCO)0.2 mg/K和低光谱噪声,仅为230 pg/sqrt(Hz),在±24 g的最宽测量范围内表现出色
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 测量范围和灵敏度 | 加速度计 : ±3g @10920 LSB/g / ±6g @5460 LSB/g / ±12g @2730 LSB/g / ±24g @1365 LSB/g / 陀螺仪 : ±125°/s @262.1 LSB/°/s / ±250°/s @131.1 LSB/°/s / ±500°/s @65.5 LSB/°/s / ±1000°/s @32.8 LSB/°/s / ±2000°/s @16.4 LSB/°/s |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
| 零偏移 | 加速度计 : ±30 mg 陀螺仪: ±1°/s |
| 温度系数(TCO) | 加速度计 :±0.2 mg/K 陀螺仪: ±0.015°/s/K |
| 外部接口 | I^2^C |
| I^2^C地址 | 加速度计: 0x19 (默认) \ 0x18(可选) 陀螺仪: ±1°/s0x69(默认) \ 0x68(可选) |
典型应用
- 无人机和飞行玩具
- 工业机器人、平衡车
- 家用应用(例如:吸尘器、社交机器人等)
硬件概述
引脚定义


原理图
电源

BMI088的工作电压范围为2.4-3.6V,因此我们使用XC6206P30芯片提供稳定的3.0V电压。XC6206P30的输入电压范围为1.8V至6.0V,因此您可以在3.3V和5V的Arduino模块中使用此模块。
双向电平转换电路

这是一个典型的双向电平转换电路,用于连接I^2^C总线的两个不同电压部分。该传感器的I2C总线使用3.3V,如果Arduino的I2C总线使用5V,则需要此电路。在上述原理图中,Q1和Q2是N沟道MOSFET CJ2102,它们充当双向开关。为了更好地理解这一部分,您可以参考AN10441。
支持的平台
| Arduino | 树莓派 |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove (BMI088) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope(BMI088) 连接到 Grove-Base Shield 的 I^2^C 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到 PC。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将模块连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove 数据线 | Grove (BMI088) |
|---|---|---|
| GND | 黑色 | GND |
| 5V 或 3.3V | 红色 | VCC |
| SDA | 白色 | SDA |
| SCL | 黄色 | SCL |
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 Seeed_BMI088 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 重启 Arduino IDE。打开示例代码,可以通过以下三种方式打开:
- 在 Arduino IDE 中直接通过路径打开:File --> Examples --> Grove 6-Axis Accelerometer&Gyroscope --> BM1088_Example。

- 在您的电脑中打开,点击 BM1088_Example.ino,您可以在文件夹 XXXX\Arduino\libraries\Grove_6Axis_Accelerometer_And_Gyroscope_BMI088-master\examples\BMI088_Example 中找到它,其中 XXXX 是您安装 Arduino IDE 的位置。

- 或者,您可以直接点击代码块右上角的图标

将以下代码复制到 Arduino IDE 的新草图中。
#include "BMI088.h"
float ax = 0, ay = 0, az = 0;
float gx = 0, gy = 0, gz = 0;
int16_t temp = 0;
void setup(void)
{
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.println("BMI088 原始数据");
while(1)
{
if(bmi088.isConnection())
{
bmi088.initialize();
Serial.println("BMI088 已连接");
break;
}
else Serial.println("BMI088 未连接");
delay(2000);
}
}
void loop(void)
{
bmi088.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
bmi088.getGyroscope(&gx, &gy, &gz);
temp = bmi088.getTemperature();
Serial.print(ax);
Serial.print(",");
Serial.print(ay);
Serial.print(",");
Serial.print(az);
Serial.print(",");
Serial.print(gx);
Serial.print(",");
Serial.print(gy);
Serial.print(",");
Serial.print(gz);
Serial.print(",");
Serial.print(temp);
Serial.println();
delay(50);
}
库文件可能已更新。此代码可能不适用于更新后的库文件,因此我们建议您使用前两种方法。
-
步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 5. 打开 Arduino IDE 的 串口监视器,点击 工具->串口监视器,或者同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。将波特率设置为 115200。
如果一切正常,当您打开串口监视器时,可能会显示如下内容:
BMI088 原始数据
BMI088 已连接
394.41,-383.06,818.66,1.71,-4.88,-2.93,27
390.20,-385.25,830.38,5.49,0.24,1.83,27
388.37,-380.31,826.54,0.73,2.93,7.57,27
395.51,-384.16,823.79,-0.85,-5.74,5.98,27
385.80,-386.72,824.52,3.78,-5.00,1.59,27
395.51,-384.52,824.71,1.46,3.17,10.86,27
在线原理图查看器
资源
-
[Zip] Seeed BMI088 库
-
[PDF] BMI088 数据手册
-
[PDF] XC6206 数据手册
项目
这是该产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试一下。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。