Grove - 8通道I2C多路复用器/I2C集线器 (TCA9548A)

我们已经发布了 Grove - I2C集线器 (4端口) 和 Grove - I2C集线器 (6端口)。等等,还不够?好吧好吧,我们知道你需要更多。现在,为你呈现 Grove - 8通道I2C集线器。
更重要的是,这不仅仅是端口数量的叠加。众所周知,在同一总线系统中,I2C设备必须使用不同的地址,即使使用 Grove I2C集线器(4或6端口),这一规则仍然适用。然而,有了 Grove - 8通道I2C集线器的帮助,你可以在同一个 Grove I2C系统中连接多达8个相同地址的I2C设备。这一切都要归功于TCA9548A I2C多路复用芯片。它采用时分复用技术,使得同一个控制器可以控制8个相同地址的I2C设备。再也不用担心地址冲突了。
特性
- 8个 Grove I2C端口
- 支持多个相同I2C地址的设备
- 支持3.3V/5V系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
读取连接到 Grove - 8 通道 I2C Hub 的设备的 I2C 地址
所需材料
| Seeeduino XIAO | Grove 面包板 | Grove - 8 通道 I2C 多路复用器/I2C Hub (TCA9548A) |
|---|---|---|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
我们还需要最多 8 个 I2C 设备,请点击 这里 查找您喜欢的 Grove I2C 设备。在本示例中,我们使用了三个 I2C 设备。
硬件连接

将 I2C Hub 连接到 Seeeduino XIAO 的 I2C 接口,并将每个 I2C 设备连接到 Hub 的各个通道。
软件代码
#include "TCA9548A.h"
// 如果您使用软件 I2C 驱动,可以取消注释 TCA9548A.h 中的 define SOFTWAREWIRE。
#ifdef SOFTWAREWIRE
#include <SoftwareWIRE.h>
SoftwareWire myWIRE(3, 2);
TCA9548A<SoftwareWire> TCA;
#define WIRE myWIRE
#else
#include <Wire.h>
TCA9548A<TwoWire> TCA;
#define WIRE Wire
#endif
#define SERIAL Serial
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
while(!SERIAL){};
//WIRE.begin();
TCA.begin(WIRE);
// 默认所有通道关闭
//TCA.openAll();
//TCA.closeAll();
// 选择您想要打开的通道。您可以打开任意多个通道。
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_0); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_0);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_1); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_1);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_2); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_2);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_3); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_3);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_4); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_4);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_5); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_5);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_6); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_6);
TCA.openChannel(TCA_CHANNEL_7); //TCA.closeChannel(TCA_CHANNEL_7);
}
void loop()
{
uint8_t error, i2cAddress, devCount, unCount;
SERIAL.println("扫描中...");
devCount = 0;
unCount = 0;
for(i2cAddress = 1; i2cAddress < 127; i2cAddress++ )
{
WIRE.beginTransmission(i2cAddress);
error = WIRE.endTransmission();
if (error == 0)
{
SERIAL.print("在地址 0x 找到 I2C 设备:");
if (i2cAddress<16) SERIAL.print("0");
SERIAL.println(i2cAddress,HEX);
devCount++;
}
else if (error==4)
{
SERIAL.print("未知错误发生在地址 0x:");
if (i2cAddress<16) SERIAL.print("0");
SERIAL.println(i2cAddress,HEX);
unCount++;
}
}
if (devCount + unCount == 0)
SERIAL.println("未找到 I2C 设备\n");
else {
SERIAL.print(devCount);
SERIAL.print(" 个设备已找到");
if (unCount > 0) {
SERIAL.print(",并且在 ");
SERIAL.print(unCount);
SERIAL.print(" 个地址发生未知错误");
}
SERIAL.println();
}
SERIAL.println();
delay(1000);
}
-
步骤 1 从资源下载库文件并将 "zip" 库添加到您的 Arduino IDE。请参考 如何安装 Arduino 库。
-
步骤 2 找到示例代码并将其上传到您的开发板。请参考 如何上传代码。
-
步骤 3 上传代码后,您将在串行监视器中看到每个设备的 I2C 地址。地址 0x70 是 I2C Hub 的 I2C 地址。

原理图在线查看器
资源
- [PDF] TCA9548A 数据手册
- [PDF] 硬件原理图
- [ZiP] Grove 8 通道 I2C Hub 库
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。