Skip to main content

Grove - AHT20 I2C 工业级温湿度传感器

AHT20 是新一代温湿度传感器,采用双排扁平无引脚 SMD 封装,适用于回流焊接。AHT20 配备了新设计的 ASIC 芯片:改进的 MEMS 半导体电容式湿度传感器和标准片上温度传感器。与上一代温湿度传感器(如 Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro (AM2302/DHT22))相比,AHT20 在恶劣环境下的性能更加稳定,实际上,AHT20 适用于大多数工业场景。

可升级为工业传感器​

通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固工业传感器扩展项目的可能性。

SenseCAP S210x 系列工业传感器为环境感知提供开箱即用的体验。请参考具有更高性能和稳定性的 S2101 无线温湿度传感器,用于空气质量监测。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。为您的下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。

SenseCAP 工业传感器
S2101 空气温湿度传感器

特性​

  • 温度测量范围 -40 ~ 85°C,湿度测量范围 0 ~ 100% RH
  • 数字输出,Grove I2C 接口
  • 优异的长期稳定性
  • SMD 封装适用于回流焊接
  • 快速响应和强抗干扰能力
  • 兼容 Arduino
  • 预留 4 针接口

规格参数​

项目数值
工作电压DC: 2.0V-5.5V
测量范围(湿度)0 ~ 100% RH
温度范围-40 ~ + 85 ℃
湿度精度± 2% RH (25 ℃)
温度精度± 0.3 ℃
分辨率温度:0.01 ℃;湿度:0.024% RH
输出接口Grove I²C 接口
I2C 地址0x38

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi

入门指南​

所需材料​

Seeeduino Lotus V1.1Grove-AHT20 温湿度传感器
立即购买立即购买

硬件连接​

tip

请轻柔地插入 USB 线缆,将 Grove-AHT20 温湿度传感器接口插入 Seeeduino Lotus V1.1 接口,否则可能会损坏端口。

  • 步骤 1. 使用 Grove 线缆将 Grove-AHT20 温湿度传感器插入 Seeeduino Lotus V1.1 的 I2C 接口。

  • 步骤 2. 通过 USB 线缆将 Seeeduino Lotus V1.1 连接到 PC。

  • 步骤 3. 下载代码,请参考软件部分。

  • 步骤 4. 运行代码,结果将显示在 Arduino IDE 的 Serial Monitor 屏幕上。

软件​

caution

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看Arduino 入门指南。

  • 步骤 1. 下载演示代码。

  • 步骤 2. 复制整个 Seeed_Arduino_AHT20 文件并将其粘贴到您的 Arduino IDE 库文件中。

  • 步骤 3. 使用 Arduino IDE 打开 examples 中的 BasicRead 文件。

  • 步骤 4. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。

软件代码​

// ARDUINO DEMO FOR GROVE-AHT20
//
#include <Wire.h>
#include "AHT20.h"

AHT20 AHT;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("AHT20 DEMO");
AHT.begin();
}

void loop()
{
float humi, temp;

int ret = AHT.getSensor(&humi, &temp);

if(ret) // GET DATA OK
{
Serial.print("humidity: ");
Serial.print(humi*100);
Serial.print("%\t temerature: ");
Serial.println(temp);
}
else // GET DATA FAIL
{
Serial.println("GET DATA FROM AHT20 FAIL");
}

delay(100);
}

// END FILE
tip

如果一切顺利,您可以转到 Serial Monitor 查看如下结果:

原理图在线查看器​

与 Raspberry Pi 配合使用​

硬件​

  • 步骤 1. 本项目中使用的物品:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove-AHT20 温湿度传感器

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 Raspberry Pi。
  • 步骤 3. 将 Grove-AHT20 温湿度传感器连接到 Base Hat 的 I2C 端口。
  • 步骤 4. 通过 USB 线缆将树莓派连接到 PC。

pir

软件​

note

如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 运行此命令行。

  • 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
  • 步骤 2. 进入相关的虚拟环境。
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
nano ~/grove_env/AHT20_demo.py
import time
from grove.i2c import Bus


class GroveTemperatureHumidityAHT20(object):
def __init__(self, address=0x38, bus=1):
self.address = address

# I2C bus
self.bus = Bus(bus)

def read(self):
self.bus.write_i2c_block_data(self.address, 0x00, [0xac, 0x33, 0x00])

# measurement duration < 16 ms
time.sleep(0.016)

data = self.bus.read_i2c_block_data(self.address, 0x00, 6)

humidity = data[1]
humidity <<= 8
humidity += data[2]
humidity <<= 4
humidity += (data[3] >> 4)
humidity /= 1048576.0
humidity *= 100

temperature = data[3] & 0x0f
temperature <<= 8
temperature += data[4]
temperature <<= 8
temperature += data[5]
temperature = temperature / 1048576.0*200.0-50.0 # Convert to Celsius

return temperature, humidity


def main():
sensor = GroveTemperatureHumidityAHT20()
while True:
temperature, humidity = sensor.read()

print('Temperature in Celsius is {:.2f} C'.format(temperature))
print('Relative Humidity is {:.2f} %'.format(humidity))

time.sleep(1)


if __name__ == "__main__":
main()
  • 运行此代码
python AHT20_demo.py

如果一切顺利,您将看到以下现象。😄

pir

资源​

技术支持与产品讨论​

请将任何技术问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...