Grove - 酒精传感器

Grove - 酒精传感器是一个适用于 Arduino 或 Seeeduino 的完整酒精传感器模块。它采用 MQ303A 半导体酒精传感器构建。它对酒精具有良好的敏感性和快速响应。适合制作酒精检测仪。这个 Grove 模块实现了 MQ303A 所需的所有必要电路,如电源调节和加热器电源供应。该传感器输出与空气中酒精浓度成反比的电压。
注意
传感器数值仅反映在允许误差范围内气体浓度的近似趋势,它不代表确切的气体浓度。检测空气中某些成分通常需要更精确和昂贵的仪器,这无法通过单个气体传感器实现。如果您的项目旨在获得非常精确水平的气体浓度,那么我们不推荐使用这个气体传感器。我们已经发布了 Seeed 气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
特性
- 输入电压:5V
- 工作电流:120mA
- 可检测浓度:20-1000ppm
- Grove 兼容连接器
- 对酒精高度敏感。
- 快速响应,酒精暴露后快速恢复。
- 使用寿命长。
- 紧凑的外形尺寸。
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
使用方法
硬件安装
Grove 产品有一个生态系统,所有产品都有相同的连接器,可以插入 Grove Base Shield。将此模块连接到 Base Shield 的 A0 端口,但是,您也可以通过跳线将气体传感器连接到 Arduino,而无需 Base Shield。
| Arduino UNO | 酒精传感器 |
|---|---|
| 5V | VCC |
| GND | GND |
| Analog A1 | SCL |
| Analog A0 | DAT |
您可以通过传感器的 DAT 引脚获得当前电压。请注意传感器的最佳预热时间超过 48 小时。有关酒精传感器的详细信息,请参考数据表。

下载代码并上传
在获得气体浓度之前,您需要执行两个步骤。
首先,使用 A0 将模块与 Grove Shield 连接,如上图所示。将传感器放在清洁空气中,并使用下面的程序。
#define heaterSelPin 15
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(heaterSelPin,OUTPUT); // set the heaterSelPin as digital output.
digitalWrite(heaterSelPin,LOW); // Start to heat the sensor
}
void loop() {
float sensor_volt;
float RS_air; // Get the value of RS via in a clear air
float sensorValue = 0;
/*--- Get a average data by testing 100 times ---*/
for(int x = 0 ; x < 100 ; x++)
{
sensorValue = sensorValue + analogRead(A0);
}
sensorValue = sensorValue/100.0;
/*-----------------------------------------------*/
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
RS_air = sensor_volt/(5.0-sensor_volt); // omit *R16
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
Serial.print("RS_air = ");
Serial.println(RS_air);
delay(1000);
}
然后,打开Arduino IDE的监视器,你可以看到一些数据被打印出来,记下RS_air的值,你需要在接下来的程序中使用它。在这一步中,你可能需要花一些时间来测试RS_air的值。
#define heaterSelPin 15
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(heaterSelPin,OUTPUT); // set the heaterSelPin as digital output.
digitalWrite(heaterSelPin,LOW); // Start to heat the sensor
}
void loop() {
float sensor_volt;
float RS_gas; // Get value of RS in a GAS
float ratio; // Get ratio RS_GAS/RS_air
int sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;
RS_gas = sensor_volt/(5.0-sensor_volt); // omit *R16
/*-Replace the name "R0" with the value of R0 in the demo of First Test -*/
ratio = RS_gas/RS_air; // ratio = RS/R0
/*-----------------------------------------------------------------------*/
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.println(sensor_volt);
Serial.print("RS_ratio = ");
Serial.println(RS_gas);
Serial.print("Rs/R0 = ");
Serial.println(ratio);
Serial.print("\n\n");
delay(1000);
}
现在,我们可以从下图中获取气体的浓度。

根据图表,我们可以看到我们能测试的最小浓度是20ppm,最大是10000ppm,换句话说,我们可以获得0.002%到1%之间的气体浓度。然而,我们无法提供公式,因为比率和浓度之间的关系是非线性的。
注意
a. 数值在500 - 905之间变化。因此任何超过650的值都表示附近有酒精蒸汽。
b. 一旦暴露在酒精蒸汽中,传感器值需要一些时间才能完全下降。
c. 然而,任何新的暴露都会显示传感器值的即时增加。
注意
a. 酒精传感器是非常敏感的半导体器件。请小心处理。
b. 不要暴露在有机硅蒸汽、碱性或腐蚀性气体中。
c. 不要冷冻或溅水。
d. 保持适当的工作电压。
Grove-Alcohol Sensor
Grove-Alcohol Sensor v1.2
资源
技术支持与产品讨论
可升级为工业级传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。