Grove - BLE (双模) v1.0
Grove - BLE (双模) v1.0 使用 CSR 双模蓝牙芯片。该芯片基于 ARM 架构,支持 AT 指令。用户可以根据串口波特率、设备名称、配对密码灵活开发。
特性
- BT 版本:蓝牙规范 V4.0 & BLE
- UART 发送和接收最大字节数为 512
- 其他设备到模块在 SPP 模式下:每包 90 字节
- 其他设备到模块在 BLE 模式下:每包 20 字节
- 两种数据传输模式,平衡模式和高速模式
- 工作频率:2.4GHz ISM 频段
- 调制方式:GFSK(高斯频移键控)
- RF 功率:-23dbm、-6dbm、0dbm、6dbm
- 速度:异步:3K 字节
- 同步:3K 字节
- 安全性:认证和加密
- 服务:从机 SPP、外围设备 BLE、UUID FFE0、FFE1
- 电源:+3.3/+5.0VDC 50mA
- 长距离:SPP 30 米,BLE 60 米
- 功耗:SPP 13.5mA,BLE 9.5mA
- 工作温度:–5 ~ +65 摄氏度
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
Arduino | Raspberry Pi | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
硬件概述
K2:在连接状态下,可以通过按下 K2 按钮超过 100ms 来断开连接。在睡眠模式下,可以通过按下 K2(出厂设置)按钮来恢复。
U1:U1 是无线模块,它包含自动上电复位电路。
D1:LED 工作在两种模式下:睡眠状态通过缓慢闪烁指示,连接状态通过持续亮起指示。
J1:标准 Grove 连接器。
注意
BLE 传输速度比 SPP 传输慢,所以我们在设计中选择了较低的速度,符合 BLE 双模产品规划的速度。硬件安装
通过 UART Bee 将蓝牙连接到 PC
蓝牙提供了一个带有标准 Grove 插座的串口,大多数 USB-UART 转换器都可以使用。这里我们使用 UartSBee V5 来连接蓝牙和 PC。
将蓝牙连接到 Arduino
由于 Arduino Uno 没有 Grove 插座,我们使用 Seeeduino Lotus 代替。您也可以使用带有 Grove Base Shield V2 的 Arduino。 作为示例,D2 和 D3 用作软件 UART。因此,将 Grove 线缆插入"D2"插座
软件说明
约定
- 在 EDR 模式下,只能配置从机,而在 BLE 模式下可以是主机或从机。
- 出厂默认设置:
- EDR 名称 HMSoft,从机角色,配对码 1234
- BLE 名称 HMSoft,从机角色,配对码 000000
- 波特率:115200,N,8,1;
- AT 命令格式:
- 大写 AT 命令格式。字符串格式,不带任何其他符号。(例如 //r 或 //n)。
- 任何不正确的命令都不会得到响应。
AT 命令
1. 测试命令
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT | OK/ER/Disconnect link | 无 |
如果模块未连接到远程设备,将接收到:"OK"
如果模块有错误,将接收到:"ER"
如果模块已连接,模块将从远程设备断开连接,如果"AT + NOTI"设置为 1,将接收到信息字符串
2. 查询模块 EDR 地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+ADDE? | OK+ Get: MAC | 无 |
3. 查询模块BLE地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+ADDB? | OK+ Get: MAC | 无 |
4. 查询/设置认证模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+AUTH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认: 0) 0 – 不认证 1 – 必须认证 |
S: AT+AUTH[P1] | OK+ Set:[P1] |
AT+AUTH0: 允许建立不安全连接。 AT+AUTH1: 每个连接都必须进行认证。
5. 查询/设置A到B模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+ATOB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认: 0) 0 – 不开启ATOB 1 – 开启ATOB模式 |
S: AT+ATOB[P1] | OK+ Set:[P1] |
此命令必须与AT+MODE0命令配合使用。当A设备(SPP模式)连接到模块且B设备(BLE模式)也连接到模块时,从A设备发送到模块的数据字符串将发送到B设备。从B设备发送到模块的数据字符串也会发送到A设备。
6. 查询/设置波特率
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+BAUD? | OK+ Get:[P1] | P1: 1~7, (默认: 6). 1 - 4800 2 – 9600 3 – 19200 4 – 38400 5 – 57600 6 – 115200 7 - 230400 |
S: AT+BAUD[P1] | OK+ Set:[P1] |
7. 清除绑定信息
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+BONDE | OK+BONDE | 清除EDR绑定信息 |
AT+BONDB | OK+BONDB | 清除BLE绑定信息 |
BLE模式暂不支持此功能。
8. 清除最后连接的EDR设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+CLEAE | OK+CLEAE | 无 |
9. 清除最后连接的BLE设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+CLEAB | OK+CLEAB | 无 |
10. 查询/设置模块双工工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+DUAL? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认: 0) 0 – 允许双连接。 1 – 允许单连接。 |
S: AT+DUAL[P1] | OK+ Set:[P1] |
AT+DUAL0: 允许同时进行两个连接(SPP和BLE)。 AT+DUAL1: 同时只允许一个连接(SPP或BLE)
11. 查询/设置硬件流控开关
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+FIOW? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(默认: 0) 0: 硬件流控关闭 1: 硬件流控开启 |
AT+FIOW[P1] | OK+ Set:[P1] |
12. 查询/设置模块数据传输速度模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+HIGH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(默认: 0) 0: 平衡模式 1: 高速模式 |
AT+HIGH[P1] | OK+ Set:[P1] |
在平衡模式下,我们以稳定的速度平衡SPP和BLE。 在高速模式下,我们不控制速度,因此SPP模式将获得高速。 在高速模式下,模块失去RESETB引脚功能,但您仍可以使用 "AT+RESET"命令来重置模块。
13. 系统帮助信息
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+HELP? | 帮助信息 | 无 |
14. 查询/设置模块加载通知
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+INIT? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,?, (默认: 0) 0: 加载通知关闭 1: 加载通知开启 |
AT+INIT[P1] | OK+ Set:[P1] |
当设置"AT+INIT1"时,模块加载后,模块将通过UART输出"OK+INIT"字符串。
15. 查询/设置模块工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+MODE? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认: 0) 0 – 数据传输。 1 – 远程控制。 |
S: AT+MODE[P1] | OK+ Set:[ P1] |
AT+MODE0: 仅在连接建立时传输数据。 AT+MODE1: 传输数据并响应AT命令。
16. 查询/设置通知信息
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+NOTI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认: 0) 0: 不通知 1: 通知 |
S: AT+NOTI[P1] | OK+ Set:[ P1] |
在AT+NOTI1之后,当模块状态改变时,模块将通过 UART发送连接或断开字符串:
OK+CONE ======== EDR连接
OK+LSTE ========= EDR断开
OK+CONB========= BLE连接
OK+LSTB ========= BLE断开
OK+LSTA ========= 异常断开,模块将在500毫秒后重置。
17. 查询/设置通知模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+NOTP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1; 默认: 0 0: 不包含地址 1: 包含地址 |
Q: AT+NOTP[P1] | OK+ Set:[ P1] |
此命令必须与"AT+NOTI1"配合使用,如果此开关打开,当模块连接或断开时,提示字符串将包含远程地址。
18. 查询/设置模块EDR名称
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+NAME? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块EDR名称, 最大长度为12。 默认: HMSoft |
Q: AT+NAME[P1] | OK+ Set:[ P1] |
19. 查询/设置模块BLE名称
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+NAMB? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块BLE名称, 最大长度为12。 默认值:HMSoft |
S: AT+NAMB[P1] | OK+ Set:[ P1] |
20. 查询/设置PIO1输出状态(系统LED)
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+PIO1? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 0: 未连接时输出500ms高电平500ms低电平,连接时输出高电平。 1: 未连接时输出低电平,连接时输出高电平。 默认值:0 |
S: AT+ PIO1 [P1] | OK+ Set:[ P1] |
21. 查询/设置PIO输出状态
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+PIO[P1]? | OK+ Get:[P1][P2] | P1: 2 |
S: AT+ PIO[P1][P2] | OK+ Set:[P1][P2] |
22. 查询/设置EDR PIN码
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+PINE? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块EDR码 最大长度:6 默认值:1234 |
S: AT+PINE[P1] | OK+ Set:[P1] |
23. 查询/设置BLE PIN码
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+PINB? | OK+ Get:[P1] | P1: 模块BLE码 000000~999999 默认值:000000 |
S: AT+PINB[P1] | OK+ Set:[P1] |
24. 查询/设置UART奇偶校验位
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+PARI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, 2, (默认值:0) 0: 无奇偶校验 1: 偶校验 2: 奇校验 |
S: AT+PARI[P1] | OK+ Set:[P1] |
25. 恢复所有设置值到出厂设置
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RENEW | OK+RENEW | 无 |
26. 重启模块
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RESET | OK+RESET | 无 |
27. 查询BLE RSSI值
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RSSB? | OK+RSSB: [P1] | P1: RSSI值 9999: 无连接 |
此命令必须在设置"AT+MODE1"后使用。此命令仅由远程蓝牙设备使用。
28. 查询EDR RSSI值
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RSSE? | OK+RSSE: [P1] | P1: RSSI值 9999: 无连接 |
29. 查询最后连接的EDR设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RADE? | OK+Get:MAC Address | 无 |
30. 查询最后连接的BLE设备地址
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+RADB? | OK+Get:MAC Address | 无 |
31. 查询/设置主从角色
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+ROLB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 (默认值:0) 0: 从设备 1: 主设备 |
AT+ROLB[P1] | OK+ Set:[P1] |
此命令将在模块下次上电或复位后生效。
32. 查询/设置EDR工作模式
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+SCAN? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值:0) 0: 可发现和可连接 1: 仅可连接 |
S: AT+SCAN[P1] | OK+ Set:[P1] |
33. 查询/设置UART停止位
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
Q: AT+STOP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (默认值:0) 0: 1个停止位 1: 2个停止位 |
S: AT+STOP[P1] | OK+ Set:[P1] |
34. 查询软件版本
发送 | 接收 | 参数 |
---|---|---|
AT+VERR? AT+VERS? | 版本信息 | 无 |
编程
在Windows下通过串口配置蓝牙模块
本节展示如何通过PC配置蓝牙,可以学习一些基本的设置方法。硬件连接设置请参考"硬件安装"部分。您会发现模块上的蓝色LED闪烁,表示没有建立连接。
打开串口终端并设置波特率:115200,数据位:8,停止位:1,无流控制。通过串口终端向蓝牙发送"AT",如果一切正常将返回"OK"。蓝牙仅在没有建立连接时响应AT命令,否则所有命令都被视为字符串并发送出去。您可以通过LED指示来区分状态。
然后可以发送一些有用的配置。以下是一些命令和响应的示例。
-
测试串口连接,发送"AT",将返回"OK"。
-
恢复出厂设置,发送"AT+RENEW",返回"OK+RENEW"。
-
重置串口波特率,发送"AT+BAUD2",返回"OK+Set:2"。
-
启用身份验证,发送"AT+AUTH1",返回"OK+Set:1"。
-
重置蓝牙,发送"AT+RESET",返回"OK+RESET"。
-
查询固件版本,发送"AT+VERS?",返回"OK+Get:HMSoftV217"。
-
查询EDR的MAC地址,发送"AT+ADDE?",返回"OK+Get:000E0E002074"。
-
查询BLE的MAC地址,发送"AT+ADDB?",返回"OK+Get:000E0B002074"。
-
设置EDR的名称,发送"AT+NAMEHM-13-EDR",返回"OK+Set:HM-13-EDR"。
-
设置BLE的名称,发送"AT+NAMEHM-13-BLE",返回"OK+Set:HM-13-BLE"。
-
设置EDR的密码,发送"AT+PINE123451",返回"OK+Set:123451"。
-
设置BLE的密码,发送"AT+PINB123451",返回"OK+Set:123451"。
-
启用发现和可连接,发送"AT+SCAN0",返回"OK+Set:0"。
-
启用连接通知信息,发送"AT+NOTI1",返回"OK+Set:1"。
-
通知信息包含地址,发送"AT+NOTP1",返回"OK+Set:1"。
-
启用用户按键,发送"AT+PIO01",返回"OK+Set:1"。
-
设置为中心模式,发送"AT+ROLB1",返回"AT+ROLB1"。
或设置为外围模式,发送"AT+ROLB0",返回"AT+ROLB0"。
我们使用两个连接到PC的蓝牙,一个设置为中心模式,另一个设置为外围模式。几秒钟后它们找到彼此,LED停止闪烁,连接成功!
与iPhone通信
这种蓝牙模块有两种协议:蓝牙EDR(增强数据速率)和蓝牙低功耗。它可以与任何具有这些协议之一的设备通信。一些OS高于4.3的Android手机和iPhone4或更高版本具有BLE功能。我们使用iPhone来演示如何使用手机与蓝牙交互。
给蓝牙供电并将其配置为外围角色。在Apple Store中搜索LightBlue并安装它。启动应用程序,您可能会找到我们刚刚重命名的"HM-13-BLE"。触摸它进行连接,然后触摸"Properties"来控制它。右上角的"Hex"键用于更改数据格式,也许String更容易查看。点击"Listen for notifications"以启用数据接收。然后我们可以通过BLE向PC发送数据,点击"Write new value"并写入一些文字。PC也可以通过串口终端向iPhone传输数据。
两个Arduino之间的数据传输
您准备好编程了吗?经过练习后是时候做些事情了。准备一对蓝牙和Arduino或其他平台来控制它们。这里我们使用两个Arduino Uno。按照"硬件安装"部分中提到的方式建立连接。
中心和外围的程序使用相同的代码,唯一的区别是程序开头的宏定义。要将蓝牙分配为中心角色,只需将文本修改为"/#define MASTER 1",如果分配外围角色则为"/#define MASTER 1"。
初始化程序流程请参考以下流程图。首先我们需要区分蓝牙的预设波特率。之后,发送命令恢复出厂设置,并将波特率从115200更改为9600,因为软件串口在高波特率下无法正常工作。然后其他参数被配置到蓝牙中,最后使用Reset命令。
初始化后,中心和外围将做不同的事情,中心将间隔向外围发送消息并打印从外围接收到的内容,而外围只响应中心。
点击这里下载测试代码并用Arduino IDE打开HM-13/_SW.ino,编译并下载到Arduino Uno。记住通过修改开头的宏来配置蓝牙为不同角色。如果您对如何开始使用Arduino有任何问题,请点击这里获取帮助。
下载程序后,打开两个串口终端窗口,蓝牙上的LED将闪烁,几秒钟后,它们停止闪烁并保持常亮,这表明它们已相互连接。 根据编写的程序,中心持续向外围发送消息并每次获得反馈。
原理图在线查看器
资源
- HM-13 蓝牙模块数据手册
- Arduino 代码
- EAGLE/Grove-BLE/(dual/_model)/_v1.0/_sch/_pcb
- PDF/Grove-BLE/(dual/_model)/_v1.0/_sch
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。