Grove Arduino 初学者套件 Upverter 指南
制作您的定制 Arduino 板,价格低于 50 美元
通过利用 Seeed 强大的生产链和 Upverter 的便利性,原型制作从未如此简单。定制您自己的 Arduino 板,价格低于 50 美元,包括设计、PCB 制造、元件采购、组装和国际运输。 让我们看看它是如何工作的:
背景
如果您不想自己进行原理图或布局工作,但您想将基于 Seeed 模块的原型转换为集成产品,我们强烈建议您尝试 Upverter。
到目前为止,Upverter 是生产高质量电子产品最简单、成本最低的方式。您不需要了解电阻器、电容器、电感器、布线路径或任何电子工程知识来设计自己的模块。Upverter 简单到只需拖放...任何人都可以创建专业的物联网设备。为了让您更方便,Geppeto 有一个 Seeed 库,因此您可以轻松设计自己的 Grove 模块!
Upverter Seeed 设计使用指南
打开设计
-
步骤1. 点击打开 Upverter + Seeed 页面。 Upverter+Seeed 入口
-
步骤2. 点击 Seeed Designs,选择 Grove Beginner Kit For Arduino, 点击
Open design按钮。

现在您已经导入了整个 Grove Arduino 初学者套件设计。
注意:所有模块都是可选的和可移除的。

定制您自己的初学者套件
现在您可以添加或移除模块以满足您的需求,并快速构建您自己的初学者套件。就像在之前的视频中一样,这是一个简单的湿度演示,当湿度超过 50% 时,灯会亮起来提醒您。基于 grove 初学者套件,您可以有许多有用的演示。我们将使用那个小演示作为例子来演示任何人定制自己的板是多么容易。
如果您基于 grove 初学者套件进行定制,您可以拥有一个印有您名字的板,价格低于 50 美元(包括设计费、PCB 和 PCBA 组装费以及国际运输费);
让我们开始吧!
- 用 grove 初学者套件完成您的原型以验证您的想法。
- 在 Seeed 中登录 Upverter 并打开 grove 初学者套件设计;


- 删除不必要的部分并使板适合模块


- 保存文件并下订单。

- 在 seeed 下订单,您可以选择您想要的数量。您可以给我们留言说明特殊要求,并将相关文件连同您的订单号发送给我们([email protected])。


- 恭喜!您已经完成了您的(第一块)板的设计。您需要做的就是等待包裹到达。
如果您对您的板有任何特殊要求,您可以在下订单后给我们发邮件([email protected])(比如 PCB 颜色,甚至板的形状),我们会有工程师来处理。您需要做的就是用我们的 grove 初学者套件和其他 grove 传感器实现您的想法,并通过 upverter 告诉我们。Seeed 将处理其余的工作,您将在大约 7 个工作日内以合理的价格(可能低于 50 美元)获得一块印有您名字的板。 我们将有更多的 grove 模块进入 upverter,这将增强您演示的能力。敬请关注。如果您对我们的活动有任何其他建议,请通过 [email protected] 联系我们
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。