Skip to main content

Grove - 电容式湿度传感器(防腐蚀)

Grove - 电容式湿度传感器(防腐蚀)是一款基于电容变化的土壤湿度传感器。与电阻式传感器相比,电容式传感器不需要直接暴露金属电极,这可以显著减少电极的腐蚀。因此,我们称其为防腐蚀。

需要注意的是,该传感器只能定性测试土壤的湿度,无法进行定量测量。这意味着当土壤湿度上升时,输出值会下降;相反,当湿度下降时,输出值会变高。

可升级为工业传感器​

通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。

SenseCAP S210x 系列工业传感器为环境感知提供开箱即用的体验。请参考性能更高、鲁棒性更强的 S2105 无线土壤湿度、温度和 EC 传感器,用于土壤状况监测。该系列包括土壤湿度、空气温度和湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。试试最新的 SenseCAP S210x,助力您下一个成功的工业项目。

SenseCAP 工业传感器
S2105 土壤湿度 & 温度 & EC

版本​

产品版本变更发布日期
Grove - 电容式湿度传感器(防腐蚀)初始版本2018年9月

特性​

  • 电容式
  • 防腐蚀
  • 内置放大器

规格参数​

项目数值
工作电压3.3V / 5V
输出接口模拟
长度92.1mm
宽度23.5mm
高度6.5mm
尺寸长: 40mm 宽: 20mm 高: 13mm
重量10.6g
包装尺寸长: 150mm 宽: 100mm 高: 15mm
毛重19g

典型应用​

  • 土壤湿度检测
  • 植物自动浇水

硬件概述​

引脚定义​

caution

插入土壤的传感器部分不能超过最高位置线。

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述提到的支持平台表示该模块的硬件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。我们无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。不支持意味着现在不被支持,将来可能支持也可能不支持。

开始使用​

与Arduino一起使用​

硬件​

所需材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 电容式土壤湿度传感器
立即购买立即购买立即购买
note

1 请轻柔地插入USB线缆,否则可能会损坏端口。请使用内部有4根线的USB线缆,2根线的线缆无法传输数据。如果您不确定您的线缆规格,可以点击这里购买

2 每个Grove模块在购买时都会附带一根Grove线缆。如果您丢失了Grove线缆,可以点击这里购买。

note

1. 如果您使用Arduino UNO作为主板,建议使用直流电源供电。否则,VCC的最大纹波可能超过100mV。如果您使用Seeeduino V4.2作为主板,则无需连接直流电源。

2. 不支持热插拔。

  • 步骤1. 将Grove - 电容式土壤湿度传感器连接到Grove-Base Shield的A0端口。

  • 步骤2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。

  • 步骤3. 将Grove - 电容式土壤湿度传感器插入待测试的土壤中。

caution

插入土壤的传感器部分不能超过这条白线。

  • 步骤4. 通过USB线缆将Seeeduino连接到PC。
note

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以按照以下方式直接将此模块连接到Seeeduino。

SeeeduinoGrove线缆Grove - 电容式土壤湿度传感器
GND黑色GND
5V或3.3V红色VCC
无连接白色NC
A0黄色SIG

软件​

caution

如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看Arduino入门指南。

步骤1. 复制下面的代码,并将其下载到您的arduino中。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。

/*
AnalogReadSerial

Reads an analog input on pin 0, prints the result to the Serial Monitor.
Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

This example code is in the public domain.

https://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
*/

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(100); // delay in between reads for stability
}
  • 步骤2. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下++ctrl+shift+m++键。将波特率设置为9600。
tip

如果一切正常,当您打开串口监视器时,可能会显示如下内容:

678
663
631
615
615
624
616
618
620
616
614
614
610
614
614
616
615
612
605
caution

由于元件的个体差异,不同模块在相同环境下的测量值可能会有所不同。

与树莓派一起使用​

如果您想将此模块与树莓派一起使用,您可能需要使用以下任一扩展板:

您可以在这些扩展板的wiki中找到演示代码。

原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...