Grove - 电容式触摸滑动传感器(CY8C4014LQI)

Grove - 电容式触摸滑动传感器(CY8C4014LQI)是一个多功能触摸传感器。您可以触摸两个按钮或在5段滑块上滑动,每个触摸板都有相应的LED来指示触摸状态。我们还提供了一个默认的高电平中断引脚,一旦您触摸按钮或滑动滑块,它就会变为低电平。
将此模块用作游戏控制器或应用于其他触摸应用将会非常有趣。
该产品配有亚克力外壳,我们强烈建议您不要拆除外壳使用。当您的手指触摸背面的走线或焊盘时,可能会被误触发。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 电容式触摸滑动传感器(CY8C4014LQI) | 初始版本 | 2018年7月 |
特性
- 32位MCU子系统
- 16-MHz ARM Cortex-M0 CPU
- 高达16KB的闪存,带读取加速器
- 高达2KB的SRAM
- 在5 pF到45 pF传感器范围内的自动硬件调谐(SmartSense™)
- I2C接口
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 工作环境温度 | -40°C 到 +85°C |
| 工作结温 | -40°C 到 +100°C |
| 接口 | I2C |
| 默认I2C地址 | 0x08 |
| 尺寸 | 长: 60mm 宽: 20mm 高: 6mm |
| 重量 | 8g |
| 包装尺寸 | 长: 140mm 宽: 90mm 高: 10mm |
| 毛重 | 15g |
应用
- 游戏控制器
- 触摸应用
硬件概述
引脚定义


原理图
电源
该模块基于CY8C4014LQI,该芯片的输入电压范围为1.71v-5.5v,因此您可以使用Arduino的3.3v和5v引脚为该模块供电。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上面提到的支持平台是模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 电容式触摸滑动传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将Grove - 电容式触摸滑动传感器连接到Grove-Base Shield的I2C端口。
-
步骤 2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤 3. 通过USB线缆将Seeeduino连接到PC。

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以按照以下方式直接将此模块连接到Seeeduino。
| Seeeduino | Grove线缆 | Grove - 电容式触摸滑动传感器 |
|---|---|---|
| GND | 黑色 | GND |
| 5V or 3.3V | 红色 | VCC |
| SDA | 白色 | SDA |
| SCL | 黄色 | SCL |
软件
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
-
步骤 1. 从Github下载Grove_touch_sensor_CY8C40XX库。
-
步骤 2. 参考如何安装库来为Arduino安装库。
-
步骤 3. 重启Arduino IDE。打开示例,您可以通过以下三种方式打开:
-
在Arduino IDE中通过路径直接打开:File --> Examples --> Grove_touch_sensor_CY8C40XX --> basic_demo。

-
在您的计算机中点击basic_demo.ino打开,您可以在文件夹XXXX\Arduino\libraries\Grove_touch_sensor_CY8C40XX-master\examples\basic_demo中找到它,XXXX是您安装Arduino IDE的位置。

-
或者,您可以直接点击代码块右上角的图标
将以下代码复制到Arduino IDE的新草图中。
-
#include "Seeed_CY8C401XX.h"
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
CY8C sensor;
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
sensor.init();
}
void loop()
{
u8 value=0;
sensor.get_touch_button_value(&value);
SERIAL.print("button value is");
SERIAL.println(value,HEX);
if(value&0x01)
SERIAL.println("button 1 is pressed");
if(value&0x2)
SERIAL.println("button 2 is pressed");
sensor.get_touch_slider_value(&value);
SERIAL.print("slider value is");
SERIAL.println(value,HEX);
SERIAL.println(" ");
delay(1000);
}
库文件可能会更新。此代码可能不适用于更新的库文件,因此我们建议您使用前两种方法。
-
步骤 4. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 5. 通过点击Tool-> Serial Monitor打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下++ctrl+shift+m++键。将波特率设置为115200。
如果一切正常,当您打开串口监视器并触摸滑动触摸传感器时,您将看到LED亮起,串口监视器显示如下:
button value is1
button 1 is pressed
slider value is0
button value is3
button 1 is pressed
button 2 is pressed
slider value is9

原理图在线查看器
资源
-
[Zip] Grove 触摸传感器 CY8C40XX 库
-
[PDF] CY8C4014LQI 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。