Grove - 可串联 RGB LED

Grove - 可串联 RGB LED 基于 P9813 芯片,这是一款全彩 LED 驱动器。它提供了 3 个恒流驱动器以及 256 级灰度的调制输出。它通过 2 线传输(数据和时钟)与 MCU 通信。这种 2 线传输可以用于级联额外的 Grove - 可串联 RGB LED 模块。内置的时钟再生功能增强了传输距离。此 Grove 模块适用于任何基于彩色 LED 的项目。
版本
| 修订版 | 描述 | 发布日期 | 购买链接 |
|---|---|---|---|
| v1 | 初始公开发布(测试版) | 2011年5月5日 | ![]() |
| v2 | 将 P9813S16 替换为 P9813S14,并将 Grove 接口从垂直改为水平 | 2016年4月19日 | ![]() |
规格
- 工作电压:5V
- 工作电流:20mA
- 通信协议:串行
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
使用方法
使用 Arduino
当您拿到 Grove - 可串联 RGB LED 时,可能会想如何点亮它。现在我们将展示一个演示:RGB 的所有颜色以统一的方式循环。
要完成此演示,您可以使用一个或多个 Grove - 可串联 RGB LED。请注意,一个 Grove - 可串联 RGB LED 的 IN 接口应连接到 Grove - 基础扩展板的 D7/D8,其 OUT 接口连接到另一个 Grove - 可串联 RGB LED 的 IN 接口,以这种方式串联更多 LED。
- 下载 Chainable LED Library 并安装到 Arduino 库中。关于 如何安装 Arduino 库 的教程可以在 Wiki 页面中找到。
- 打开示例 CycleThroughColors,路径为:File->Examples->ChainableLED_master,并将其上传到 Seeeduino。
/*
* 使用 ChainableRGB 库控制 Grove RGB 的示例。
* 此代码以统一的方式循环所有颜色。这是通过 HSB 色彩空间实现的。
*/
#include <ChainableLED.h>
#define NUM_LEDS 5
ChainableLED leds(7, 8, NUM_LEDS);
void setup()
{
leds.init();
}
float hue = 0.0;
boolean up = true;
void loop()
{
for (byte i=0; i<NUM_LEDS; i++)
leds.setColorHSL(i, hue, 1.0, 0.5);
delay(50);
if (up)
hue+= 0.025;
else
hue-= 0.025;
if (hue>=1.0 && up)
up = false;
else if (hue<=0.0 && !up)
up = true;
}
您可以观察到以下场景:五个 LED 的颜色将持续渐变。
扩展应用: 基于 Chainable LED Library,我们设计了这个演示:RGB 颜色随 Grove - 温度测量值变化。当温度从 25 到 32 时,RGB 颜色从绿色变为红色。测试代码如下所示。如果您对此感兴趣,可以尝试实现。
// 温度 -> RGB LED 的演示
// 温度范围 25 - 32,RGB LED 从绿色 -> 红色
// Grove-温度连接到 A0
// LED 连接到 D7,D8
#include <Streaming.h>
#include <ChainableLED.h>
#define TEMPUP 32
#define TEMPDOWN 25
ChainableLED leds(7, 8, 1); // 连接到 pin7 和 pin8,一个 LED
int getAnalog() // 从 A0 获取值
{
int sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(A0);
}
return sum>>5;
}
float getTemp() // 获取温度
{
float temperature = 0.0;
float resistance = 0.0;
int B = 3975; // 热敏电阻的 B 值
int a = getAnalog();
resistance = (float)(1023-a)*10000/a; // 获取传感器的电阻值;
temperature = 1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15; // 根据数据表转换为温度;
return temperature;
}
void ledLight(int dta) // 点亮 LED
{
dta = dta/4; // 0 - 255
int colorR = dta;
int colorG = 255-dta;
int colorB = 0;
leds.setColorRGB(0, colorR, colorG, colorB);
}
void setup()
{
Serial.begin(38400);
cout << "hello world !" << endl;
}
void loop()
{
float temp = getTemp();
int nTemp = temp*100;
nTemp = nTemp > TEMPUP*100 ? TEMPUP*100 : (nTemp < TEMPDOWN*100 ? TEMPDOWN*100 : nTemp);
nTemp = map(nTemp, TEMPDOWN*100, TEMPUP*100, 0, 1023);
ledLight(nTemp);
delay(100);
}
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将 Grove - 可串联 RGB LED 连接到 Base Shield 的 D7 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入到您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino/Arduino 连接到您的电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 Codecraft 使用 Arduino 指南。
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,您将看到 LED 渐亮和渐暗的效果。
使用 Raspberry Pi
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 执行以下命令。
-
您需要准备一个 Raspberry Pi 和一个 GrovePi 或 GrovePi+。
-
您需要完成开发环境的配置,否则请按照 这里 的步骤进行。
-
连接
- 使用 Grove 数据线将传感器连接到 GrovePi 的 D7 插口。
- 导航到示例代码目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- 查看代码
nano grove_chainable_rgb_led.py # 按 "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将可串联 RGB LED 的第一个 LED 连接到数字端口 D7
# 输入: CI,DI,VCC,GND
# 输出: CO,DO,VCC,GND
pin = 7
# 我连接了 10 个 LED,第一个连接到 GrovePi,最后一个未连接
# 第一个 LED 的输入插口连接到 GrovePi,输出插口连接到第二个 LED 的输入,以此类推
numleds = 1
grovepi.pinMode(pin,"OUTPUT")
time.sleep(1)
# 可串联 RGB LED 方法
# grovepi.storeColor(red, green, blue)
# grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
# grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
# grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
# grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
# grovepi.chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)
# grovepi.chainableRgbLed_test() 使用的测试颜色
testColorBlack = 0 # 0b000 #000000
testColorBlue = 1 # 0b001 #0000FF
testColorGreen = 2 # 0b010 #00FF00
testColorCyan = 3 # 0b011 #00FFFF
testColorRed = 4 # 0b100 #FF0000
testColorMagenta = 5 # 0b101 #FF00FF
testColorYellow = 6 # 0b110 #FFFF00
testColorWhite = 7 # 0b111 #FFFFFF
# grovepi.chainableRgbLed_pattern() 使用的模式
thisLedOnly = 0
allLedsExceptThis = 1
thisLedAndInwards = 2
thisLedAndOutwards = 3
try:
print "测试 1) 初始化"
# 初始化 LED 链
grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numleds)
time.sleep(.5)
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 1 设置为绿色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 0)
time.sleep(.5)
# 更改颜色为红色
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 10 设置为红色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 9)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 2a) 测试模式 - 黑色"
# 测试模式 0 - 黑色 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(1)
print "测试 2b) 测试模式 - 蓝色"
# 测试模式 1 蓝色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlue)
time.sleep(1)
print "测试 2c) 测试模式 - 绿色"
# 测试模式 2 绿色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorGreen)
time.sleep(1)
print "测试 2d) 测试模式 - 青色"
# 测试模式 3 青色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorCyan)
time.sleep(1)
print "测试 2e) 测试模式 - 红色"
# 测试模式 4 红色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorRed)
time.sleep(1)
print "测试 2f) 测试模式 - 品红色"
# 测试模式 5 品红色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorMagenta)
time.sleep(1)
print "测试 2g) 测试模式 - 黄色"
# 测试模式 6 黄色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorYellow)
time.sleep(1)
print "测试 2h) 测试模式 - 白色"
# 测试模式 7 白色
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorWhite)
time.sleep(1)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 3a) 使用模式设置 - 仅此 LED"
# 更改颜色为红色
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 3 设置为红色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 2)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 3b) 使用模式设置 - 除此 LED 外所有 LED"
# 更改颜色为蓝色
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)
# 将除 LED 3 外的所有 LED 设置为蓝色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, allLedsExceptThis, 3)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 3c) 使用模式设置 - 此 LED 和向内"
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 1-3 设置为绿色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndInwards, 2)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 3d) 使用模式设置 - 此 LED 和向外"
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 7-10 设置为绿色
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndOutwards, 6)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 4a) 使用模数设置 - 所有 LED"
# 更改颜色为黑色 (完全关闭)
grovepi.storeColor(0,0,0)
time.sleep(.5)
# 将所有 LED 设置为黑色
# 偏移量 0 表示从第一个 LED 开始
# 除数 1 表示每个 LED
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)
# 更改颜色为白色 (完全打开)
grovepi.storeColor(255,255,255)
time.sleep(.5)
# 将所有 LED 设置为白色
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 4b) 使用模数设置 - 每隔 2 个"
# 更改颜色为红色
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)
# 将每隔 2 个 LED 设置为红色
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 2)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
print "测试 4c) 使用模数设置 - 每隔 2 个,偏移量 1"
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将每隔 2 个 LED 设置为绿色,偏移量 1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 2)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 4d) 使用模数设置 - 每隔 3 个,偏移量 0"
# 更改颜色为红色
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)
# 将每隔 3 个 LED 设置为红色
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 3)
time.sleep(.5)
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将每隔 3 个 LED 设置为绿色,偏移量 1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)
# 更改颜色为蓝色
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)
# 将每隔 3 个 LED 设置为蓝色,偏移量 2
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 4e) 使用模数设置 - 每隔 3 个,偏移量 1"
# 更改颜色为黄色
grovepi.storeColor(255,255,0)
time.sleep(.5)
# 将每隔 4 个 LED 设置为黄色
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
print "测试 4f) 使用模数设置 - 每隔 3 个,偏移量 2"
# 更改颜色为品红色
grovepi.storeColor(255,0,255)
time.sleep(.5)
# 将每隔 4 个 LED 设置为品红色
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 5a) 设置亮度级别 6"
# 更改颜色为绿色
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 1-6 设置为绿色
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,6,0])
time.sleep(.5)
# 暂停以观察效果
time.sleep(2)
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)
print "测试 5b) 设置亮度级别 7 - 反向"
# 更改颜色为红色
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)
# 将 LED 4-10 设置为红色
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,7,1])
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
# 重置 (全部关闭)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
break
except IOError:
print "错误"
- 注意以下事项:
pin = 7 # 设置输出引脚
numleds = 1 # 插入的 LED 数量
- 此外,您可以在 grovepi.py 中看到的所有方法如下:
storeColor(red, green, blue)
chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)
5.运行示例代码。
sudo python3 grove_chainable_rgb_led.py
6.如果您的 GrovePi 没有最新的固件,此示例可能无法运行,请更新固件。
cd yourpath/GrovePi/Firmware
sudo ./firmware_update.sh
使用 Beaglebone Green
要开始编辑存储在 BBG 上的程序,您可以使用 Cloud9 IDE。
作为一个简单的练习,可以创建一个简单的应用程序来闪烁 BeagleBone 上的 4 个用户可编程 LED 之一,以熟悉 Cloud9 IDE。
如果这是您第一次使用 Cloud9 IDE,请访问此 链接。
步骤1: 将 Grove - UART 插座设置为 Grove - GPIO 插座,请按照此 链接。
步骤2: 点击右上角的 "+" 创建一个新文件。


步骤3: 将以下代码复制并粘贴到新标签页中
import time
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
CLK_PIN = "P9_22"
DATA_PIN = "P9_21"
NUMBER_OF_LEDS = 1
class ChainableLED():
def __init__(self, clk_pin, data_pin, number_of_leds):
self.__clk_pin = clk_pin
self.__data_pin = data_pin
self.__number_of_leds = number_of_leds
GPIO.setup(self.__clk_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(self.__data_pin, GPIO.OUT)
for i in range(self.__number_of_leds):
self.setColorRGB(i, 0, 0, 0)
def clk(self):
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.00002)
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.00002)
def sendByte(self, b):
"逐位发送,从最高有效位开始"
for i in range(8):
# 如果最高有效位为1,则写入1并时钟,否则写入0并时钟
if (b & 0x80) != 0:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.LOW)
self.clk()
# 发送下一个位
b = b << 1
def sendColor(self, red, green, blue):
"首先发送一个字节,格式为 '1 1 /B7 /B6 /G7 /G6 /R7 /R6' "
#prefix = B11000000
prefix = 0xC0
if (blue & 0x80) == 0:
#prefix |= B00100000
prefix |= 0x20
if (blue & 0x40) == 0:
#prefix |= B00010000
prefix |= 0x10
if (green & 0x80) == 0:
#prefix |= B00001000
prefix |= 0x08
if (green & 0x40) == 0:
#prefix |= B00000100
prefix |= 0x04
if (red & 0x80) == 0:
#prefix |= B00000010
prefix |= 0x02
if (red & 0x40) == 0:
#prefix |= B00000001
prefix |= 0x01
self.sendByte(prefix)
# 现在必须发送三个颜色值
self.sendByte(blue)
self.sendByte(green)
self.sendByte(red)
def setColorRGB(self, led, red, green, blue):
# 发送数据帧前缀 (32x '0')
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
# 为每个 LED 发送颜色数据
for i in range(self.__number_of_leds):
'''
if i == led:
_led_state[i*3 + _CL_RED] = red;
_led_state[i*3 + _CL_GREEN] = green;
_led_state[i*3 + _CL_BLUE] = blue;
sendColor(_led_state[i*3 + _CL_RED],
_led_state[i*3 + _CL_GREEN],
_led_state[i*3 + _CL_BLUE]);
'''
self.sendColor(red, green, blue)
# 终止数据帧 (32x "0")
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
# 注意: 使用 P9_22(UART2_RXD) 和 P9_21(UART2_TXD) 作为 GPIO。
# 将 Grove - Chainable RGB LED 连接到 Beaglebone Green 的 UART Grove 插座。
if __name__ == "__main__":
rgb_led = ChainableLED(CLK_PIN, DATA_PIN, NUMBER_OF_LEDS)
while True:
# 第一个参数: NUMBER_OF_LEDS - 1; 其他参数: RGB 值。
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 255)
time.sleep(2)
步骤4: 点击磁盘图标保存文件,并使用 .py 扩展名命名文件。
步骤5: 将 Grove Chainable RGB LED 连接到 BBG 的 Grove UART 插座。
步骤6: 运行代码。您会发现 RGB LED 每隔 2 秒变换一次颜色。
可串联 RGB LED Eagle 文件 V1
可串联 RGB LED Eagle 文件 V2
资源
- [库]可串联 RGB LED 的 P9813 库
- [库]可串联 RGB LED 库的 Github 仓库(新版)
- [库] CodeCraft 代码
- [Eagle]可串联 RGB LED Eagle 文件 V1
- [Eagle]可串联 RGB LED Eagle 文件 V2
- [数据手册]P9813 数据手册
项目
Grove - 可串联 LED 的介绍:此项目展示了如何连接一个可串联 LED 到 Grove。
DIY 一个用于解释 RGB 色彩模型的设备
使用 Seeeduino Lotus 实现安全访问 当你敲门或靠近门时,门会自动打开。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。