Grove - 碰撞传感器

Grove - 碰撞传感器可以检测是否发生任何碰撞运动或振动。当检测到振动时,它会输出一个低脉冲信号。为了使输出信号更加可靠和整洁,我们添加了必要的外部电路来减少噪声影响。因此,正常的摇晃不会产生任何输出。该传感器具有高灵敏度。您可以将其应用到您的项目中,例如用于电池管理的自动唤醒和断电功能。
其工作电压为5V,这使其与标准Arduino/Seeeduino 5V系统兼容。
规格参数
- 电压:3.3/5V
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
与Arduino一起使用
基于碰撞发生时输出信号会发生变化的原理,我们设计了这个演示:每次传感器检测到碰撞时,LED就会点亮。这里LED作为一个被管理的设备,您可以参考这个演示来控制您的设备,比如自行车灯。
步骤如下:
1.使用Grove线缆将碰撞传感器连接到Grove - Basic Shield的数字端口2,并将LED连接到引脚13。
2.将Grove - Basic Shield插入Arduino。
3.使用USB线缆将Arduino/Seeeduino连接到PC。
4.复制并粘贴下面的代码到新的Arduino草图中,然后上传到您的Arduino。
// 测试Grove - 碰撞传感器
#define LED 13 //Arduino或Seeeduino的板载LED
#define COLLISION_SENSOR 2//碰撞传感器连接到Arduino的D2
void setup()
{
pins_init();
}
void loop()
{
if(isTriggered())
{
turnOnLED();
delay(2000);
}
else turnOffLED();
}
void pins_init()
{
pinMode(LED,OUTPUT);
turnOffLED();
pinMode(COLLISION_SENSOR,INPUT);
}
boolean isTriggered()
{
if(!digitalRead(COLLISION_SENSOR))
{
delay(50);
if(!digitalRead(COLLISION_SENSOR))
return true;//碰撞传感器触发
}
return false;
}
void turnOnLED()
{
digitalWrite(LED,HIGH);//LED点亮
}
void turnOffLED()
{
digitalWrite(LED,LOW);//LED熄灭
}
5.现在您可以检查LED的状态。每次您用手指敲击桌子时,LED都应该点亮。
您可以通过更改代码中的函数delay(50)来调整传感器灵敏度。
if(!digitalRead(COLLISION_SENSOR))
{
return true;//碰撞传感器触发
}
return false;
与Codecraft一起使用
硬件
步骤1. 将Grove - 碰撞传感器连接到Base Shield的D2端口。
步骤2. 将Base Shield插入您的Seeeduino/Arduino。
步骤3. 通过USB线缆将Seeeduino/Arduino连接到您的PC。
软件
步骤1. 打开Codecraft,添加Arduino支持,并拖拽一个主程序到工作区域。
如果这是您第一次使用Codecraft,请参阅使用Arduino的Codecraft指南。
步骤2. 按照下图拖拽代码块,或者打开可在本页面末尾下载的cdc文件。

将程序上传到您的Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,当碰撞传感器检测到碰撞时,Arduino引脚13上的LED将会点亮。
与Raspberry Pi一起使用(配合Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 碰撞传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry Pi。
- 步骤3. 将Grove - 碰撞传感器连接到Base Hat的D5端口。
- 步骤4. 通过USB线缆将Raspberry Pi连接到PC。

对于步骤3,您可以将Grove - 碰撞传感器连接到任何GPIO端口,但请确保您使用相应的端口号更改命令。
软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python grove_collision_sensor.py 5
以下是grove_collision_sensor.py代码。
import time
from grove.gpio import GPIO
class GroveCollisionSensor(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GroveCollisionSensor, self).__init__(pin, GPIO.IN)
self._last_time = time.time()
self._on_collision = None
self._on_NoCollision = None
self.collisionState = False
@property
def on_collision(self):
return self._on_collision
@on_collision.setter
def on_collision(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_collision = callback
@property
def on_NoCollision(self):
return self._on_NoCollision
@on_NoCollision.setter
def on_NoCollision(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_NoCollision = callback
def _handle_event(self, pin, value):
t = time.time()
dt, self._last_time = t - self._last_time, t
if not value:
if callable(self._on_collision):
self._on_collision(dt)
else:
if callable(self._on_NoCollision):
self._on_NoCollision(dt)
Grove = GroveCollisionSensor
def main():
import sys
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
button = GroveCollisionSensor(int(sys.argv[1]))
def on_collision(t):
print('Collision')
def on_NoCollision(t):
print("No Collision")
button.on_collision = on_collision
# button.on_NoCollision = on_NoCollision
while True:
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
:::success
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
:::
```python
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_collision_sensor.py 5
Collision
Collision
Collision
Collision
Collision
Collision
Collision
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_collision_sensor.py", line 112, in <module>
main()
File "grove_collision_sensor.py", line 108, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
与树莓派一起使用(配合 GrovePi_Plus)
1.您应该已经有了一个树莓派和一个 grovepi 或 grovepi+。
2.您应该已经完成了开发环境的配置,否则请参考这里。
3.连接
- 使用 grove 线缆将传感器插入 grovepi 的 D2 接口。
4.导航到演示目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- 查看代码
nano grove_collision_sensor.py # "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将 Grove 碰撞传感器连接到数字端口 D2
# SIG,NC,VCC,GND
collision_sensor = 2
grovepi.pinMode(collision_sensor,"INPUT")
while True:
try:
print grovepi.digitalRead(collision_sensor)
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
5.运行演示。
sudo python grove_collision_sensor.py
在线原理图查看器
资源
- [Zip] Grove - 碰撞传感器 Eagle 文件
- [PDF] MVS0608.02 数据手册
- [Codecraft] CDC 文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。