Grove - DMX512

Grove – DMX512 是一个从 Grove 接口到 DMX512 接口(工业标准 EIA-485 接口)的适配器。该模块基于 SN75176 芯片,可以平衡传输线路并满足 ANSI 标准 EIA-485 接口要求。现在可以方便地为 Arduino 控制舞台灯光和 DMX512 控制台。
特性
-
Grove 接口和标准 EIA-485 接口
-
易于使用
-
实用性强
使用方法
Arduino 可以通过使用 Grove - DXM512 模块轻松控制 DMX512 设备。以 LED 水晶魔球灯为例。具体操作如下:
-
将 Grove - DMX512 的 Grove 接口连接到 Grove - Base Shield 的 D3 端口,并将 Grove - Base Shield 插入 Arduino。
-
使用 DMX 线缆将 Grove - DMX512 的 DMX512 接口连接到 LED 水晶魔球灯的 DMXIN 接口。并为 LED 水晶魔球灯供电。
-
将 LED 水晶魔球灯设置为 DMX512 控制模式。此时控制面板显示"A001"。

-
下载 文件:DmxSimple 库 并将其解压到 Arduino IDE 的 libraries 文件夹中,路径为:..\arduino-1.0.1\libraries。
-
通过路径直接打开代码:File -> Example -> DmxSimple -> Fadup1。
-
您可以看到一个有趣的场景。尝试修改代码来享受乐趣。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。