Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm(GP2Y0D805Z0F)
Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm 是一个基于 GP2Y0D805Z0F 的红外距离感应模块。通常该传感器的输出为 1(高电平),当物体进入传感器的测量范围时,它将被触发并输出 0(低电平)。同时板载 LED 将点亮。顾名思义,测量范围为 0.5cm 到 5cm。
Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm 有两种类型:Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm(GP2Y0D805Z0F) 和 Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)。对于不带字母 P 的版本,镜头和 grove 接口在同一侧;对于带字母 P 的版本,镜头和 grove 接口在不同侧。
GP2Y0D805Z0F 是一个距离测量传感器单元,由 PD(光电二极管)、IRED(红外发射二极管)和信号处理电路的集成组合构成。由于采用三角测量法,物体反射率的变化、环境温度和工作持续时间不容易影响距离检测。
特性
- 易于使用
- 集成指示 LED
- 数字输出
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3v/5v |
| 触发范围 | 0.5cm - 5cm |
| 工作温度 | -10℃ -- 60℃ |
应用
- 非接触式开关(卫生设备、照明控制等)
- 扫地机器人
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
与Arduino一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm插入Grove-Base Shield的D2端口。
-
步骤 2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤 3. 通过USB线缆将Seeeduino连接到PC。

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove-Mech keycap连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 打开Arduino IDE并创建一个新文件,然后将以下代码复制到新文件中。
/*
*
* Copyright (c) 2018 Seeed Technology Co., Ltd.
* Website : www.seeed.cc
* Author : downey
* Create Time: May 2018
* Change Log :
*
* The MIT License (MIT)
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
*/
#define SENSOR 2
void setup()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(SENSOR,INPUT);
}
void loop()
{
short val=0;
val=digitalRead(SENSOR);
Serial.print("val=");
Serial.println((int)val);
if(0==val)
{
Serial.println("Sensor is triggered!!");
}
delay(100);
}
-
步骤 2. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 3. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下++ctrl+shift+m++键。将波特率更改为115200。 如果一切正常,您将获得此模块的输出。
结果应该类似于:
val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=0
Sensor is triggered!!
val=0
Sensor is triggered!!
val=0
Sensor is triggered!!
val=1
val=1
val=1
val=1
通常此传感器的输出为1(高电平),当物体进入传感器的测量范围时,它将被触发并输出0(低电平)
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm eagle 文件
- [PDF] GP2Y0D805Z0F 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。