Grove 双按钮

Grove - 双按钮包含两个按钮,允许您通过一个 Grove 模块控制两个信号通道。提供了四种不同颜色的按键帽,您可以根据需要自由调整颜色组合。
按钮通过 GPIO 数字引脚简单驱动。当按钮被按下时,引脚会从按钮接收到低电平信号;另一方面,当按钮处于松开状态时,引脚将始终保持高电平信号,直到按钮被按下。
特性
- 紧凑的模块化设计,减少了线缆连接,将两个按钮集成到一个 Grove 模块中
- 提供不同颜色的按键帽,可根据需要自由调整颜色组合
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 电压范围 | 3V–5V |
| 接口 | Grove |
| 尺寸 | 20mm * 40mm |
| 电池 | 不包含 |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
使用 Arduino 入门
所需材料
| Seeeduino Nano | Grove Arduino Nano 扩展板 | Grove 无源蜂鸣器 | Grove LED 套件 | Grove 双按钮 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

Grove 双按钮连接到 Grove 扩展板的 "D2" 接口,Grove 无源蜂鸣器连接到 "D4" 接口,Grove LED 套件连接到 "D6" 接口。
软件
- 步骤1 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
//设置对应频率的音符
#define NOTE_D0 0
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
//整首歌的音符部分
int tune[] =
{
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D7, NOTE_D7, NOTE_D5, NOTE_D3,
NOTE_D5,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D3, NOTE_D3, NOTE_D1, NOTE_DL6,
NOTE_D1,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D7, NOTE_D5,
NOTE_D6,
};
//每个音符的持续时间
float duration[] =
{
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1,
1, 1, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1
};
int length;//定义音符数量
int tonePin = 4; //设置蜂鸣器引脚
int button1 = 2; //设置按钮1引脚
int button2 = 3; //设置按钮2引脚
int LED = 6; //设置LED引脚
bool state1 = 1; //设置按钮1状态
bool state2 = 1; //设置按钮2状态
void setup()
{
pinMode(tonePin, OUTPUT); // 设置蜂鸣器为输出模式
pinMode(button1,INPUT);
pinMode(button2,INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); //计算音符数量
}
void loop()
{
state1 = digitalRead(button1);
state2 = digitalRead(button2);
if (state1 == 0)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
if (state2 == 0)
{
for (int x = 0; x < length; x++) //"逐个播放"音符
{
tone(tonePin, tune[x]); //输出当前音符
delay(400 * duration[x]); //音乐节奏,可以通过改变数字"400"调整快慢
noTone(tonePin);//停止当前音符并播放下一个音符
}
}
else
{
digitalWrite(tonePin,LOW);
}
}
- 步骤2 按下每个按钮以控制 LED 和蜂鸣器。
使用 Raspberry Pi 入门
所需材料
| Raspberry Pi 4B(4GB) | Grove 树莓派底座扩展板 | Grove 无源蜂鸣器 | Grove LED 套件 | Grove 双按钮 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

将无源蜂鸣器连接到 PWM 引脚 "12",按钮连接到 "D5",LED 连接到 "D16"。
代码
- 步骤1 在你的 Raspberry Pi 上安装 Grove.py。
只需一条命令即可完成一键安装或更新所有依赖项和最新的 grove.py。
caution
如果你使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,你 不能使用此命令行。
curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -
tip
如果一切顺利,你将看到以下提示:
Successfully installed grove.py-0.5
#######################################################
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
#######################################################
除了上述一键安装方法,你还可以逐步安装所有依赖项和最新的 grove.py。
caution
如果你使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,你必须 仅使用 Python3 执行以下命令。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
cd grove.py
# Python2
sudo pip install .
# Python3
sudo pip3 install .
- 步骤2 为代码创建一个 Python 文件。
cd grove.py
nano button.py
- 步骤3 将以下代码复制到 Python 文件中
#!/usr/bin/env python
import time
from grove.factory import Factory
from grove.grove_led import GroveLed
led = GroveLed(16)
button1 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 5)
button2 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 6)
buzzer = Factory.getGpioWrapper("Buzzer", 12)
while True:
if button1.is_pressed():
led.on()
else:
led.off()
if button2.is_pressed():
buzzer.on()
else:
buzzer.off()
- 步骤4 运行程序
sudo chmod +x button.py
sudo ./button.py
如果一切顺利,你可以通过双按钮控制 LED 和蜂鸣器。
在线原理图查看器
资源
- [PDF] 硬件原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。