Grove - EL 驱动器

Grove - EL 驱动器专为驱动 EL 电线设计。它集成了一个非常小的逆变器来驱动 EL 电线,因此您只需一个 Grove 电缆即可轻松点亮 EL 电线。
版本追踪
| 修订版 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v1.0 | 初次公开发布 | 2014年12月11日 |
支持的 EL 电线:
特点
- Grove 兼容接口
- 3.3V/5V 兼容
- 集成逆变器变压器
- 输入电流:最大 300mA(根据负载)
- 支持的最大 EL 电容:15nF
tip
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
使用方法
使用 Arduino
以下是如何使用 Arduino 控制 LED 状态的示例。
-
使用 4pin Grove 电缆将 Grove - EL 驱动器连接到 Base Shield 的 数字端口 2。当然,如果需要,您可以更改为其他有效的数字端口,并相应地更改端口定义。使用产品包装中提供的电缆将 EL 电线连接到 EL 驱动器的 J1 端口。
-
将其插入 Arduino/Seeeduino。使用 USB 电缆将板连接到 PC。
-
将示例代码复制到您的草图中,然后上传到 Arduino 或 Seeeduino 板。您会看到 EL 电线每秒闪烁一次。
/************************* 2014 Seeedstudio **************************
* 文件名 : GroveELDriverDemoCode.ino
* 作者 : Seeedteam
* 版本 : V1.0
* 日期 : 11/12/2014
* 描述 : Grove - EL 驱动器的示例代码
*************************************************************************/
#define ELPin 2 //将 EL 驱动器连接到数字端口2
void setup() {
// 初始化数字端口2为输出。
pinMode(ELPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ELPin, HIGH); // 打开 EL 电线
delay(500); // 持续 500ms
digitalWrite(ELPin, LOW); // 关闭 EL 电线
delay(500);
}

使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将 Grove - EL 驱动器连接到 Base Shield 的 D2 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 电缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区。
note
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 使用 Arduino 的 Codecraft 指南。
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
tip
当代码上传完成后,您会看到 EL 电线闪烁。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的偏好和需求。